发布于 2023年08月19日
315
方案概述
客户是一家菲律宾无线通信网络服务提供商,成立于2013年。目前,该公司通过其2G、3G、3.5G HSPA+、4G LTE和LTE-A网络提供商用的无线服务,并在菲律宾的多个地点部署了5G网络。飞速(FS)提供的无源WDM解决方案不仅可以最大程度地利用现有的光纤资源并节省网络升级成本,还可以帮助菲律宾的无线通信运营商在商业区域建立稳定可靠的网络。
- 挑战1光纤资源短缺,客户需要在现有4G基站光纤资源上升级到5G。
- 挑战2所采用的产品需要确保与不同品牌的现有网络设备兼容。
- 挑战3需要高网络稳定性和可靠性,以确保商业区域网络的长期和高效运行。
方案图
总结
- 共享光纤资源实现了快速网络升级飞速(FS)解决方案团队提出了一种4G/5G综合型网络方案,以快速升级商业区域的5G网络。采用彩光模块和波分复用器实现了光纤资源的共享。这样可以节省客户的光纤资源,降低网络升级成本,实现了网络的快速升级。
- 无线彩光模块确保稳定性和可靠性飞速(FS)解决方案团队采用了小巧且高度集成的10G SFP+ CWDM光模块,配备了高性能激光芯片。它们可以在室外恶劣环境和各种电磁环境下实现高速运行,同时有效确保数据的高效传输。
- 通过出色的硬件和软件兼容性降低网络扩展成本飞速(FS)解决方案团队对设备进行了严格的兼容性测试。测试结果显示,所有飞速(FS)产品都可以与客户现有的品牌设备正常使用。飞速(FS)解决方案产品不仅与商业网络中的现有设备完美兼容,还帮助客户有效降低网络扩展的成本。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容