更新于 2023年12月07日
234
方案概述
美国一家小型人工智能企业,近年来随着公司内部系统的建设和业务的扩展,对高成本效益和高稳定性的100G模块产生了高需求。飞速(FS)提供定制化的Mini PIP 100G SR4模块解决方案,以满足客户独特的接收光功率需求,从而提高大规模高速网络的维护效率。
- 挑战 1业界传统的光模块不支持特殊定制测试系统的要求。客户希望飞速(FS)提供具有高稳定性RX值的光模块。
- 挑战 2客户数据中心中的设备多样性要求飞速(FS)提供的100G SR4光模块与所有设备兼容且性能卓越。
- 挑战 3项目资金预算有限,他们正在寻求成本效益高、专业性强、容量大的AI系统模块。
总结
- 定制个性化解决方案实现高效运维为了实现高效运维,我们考虑到了客户的特定测试系统和监控系统,并专门重新设计并更新了个性化的高精度RX 100G SR4光模块,使其所有四个通道均满足所需的RX范围。这一解决方案不仅解决了客户的挑战,还提高了大规模高速网络维护的效率。
- 全系列100G QSFP28光模块与专业测试飞速(FS)提供了一系列与不同设备兼容的100G QSFP28光模块和FX BOX(编码器)。工程师可以通过云管理平台和广泛的配置选择进行及时有效的配置。此外,专业的测试环境也确保了光模块的可靠性和高性能。
- 实现高容量、高成本效益的部署100G QSFP28光模块具有更小的尺寸和更低的功耗,有效地实现了预算控制的目标。飞速(FS)QSFP28-SR4-100G设计用于在100GBASE以太网中使用,支持高速数据传输,使其非常适合处理AI应用中的大容量数据。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容