发布于 2023年08月07日
333
方案概述
客户是澳大利亚一家领先的电信运营商,成立于2009年,致力于帮助澳大利亚人获得更好的宽带体验。飞速(FS)提供的有源WDM解决方案不仅能够最大化利用现有的光纤资源,从而节省网络升级成本,还能确保升级后的网络保持高可靠性和稳定性。
- 挑战1有限的网络带宽无法满足社区用户不断增长的网络需求。
- 挑战2网络缺乏稳定性和可靠性,频繁的故障影响用户体验并引发用户信任危机。
- 挑战3客户已经拥有4G网络设施,并希望能够有效利用它们以节省升级成本。
方案图
总结
- 共享光纤资源以促进网络升级飞速(FS)解决方案团队采用4G/5G混合网络的方法迅速升级社区的5G网络。通过使用有源波分设备,多个不同波长的光信号可以同时在同一根光纤上传输,实现了光纤资源的共享。这种方式有效地节省了光纤资源,并降低了网络升级的成本。
- 彩光模块确保稳定性和可靠性工业级25G DWDM 彩光模块 适用于户外应用。搭载高性能的激光芯片和独立封装,确保即使在恶劣天气条件下也能高速运行。这大大提高了社区网络的可靠性,确保社区网络的长期稳定运行以及用户的高质量互联网体验。
- 节省网络升级扩展成本飞速(FS)解决方案团队对思科和瞻博设备进行了严格的兼容性测试,并进行了为期72小时的虚拟场景连续试运行测试。测试数据验证了其支持客户设备。这打消了客户对飞速(FS)产品软件和硬件性能的顾虑,为客户节省了高额的扩展成本。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容