更新于 2023年12月15日
269
方案概述
该客户是一家总部位于斯德哥尔摩的直播行业领军企业。公司致力于通过自主研发的专有软件和数据网络系统,不断推动行业进步,打造无与伦比的实时数字体验。"
- 挑战1为了满足社交平台用户迅速增长,需建设一个新的数据中心。产品选择必须考虑各种传输需求。
- 挑战2网络延迟和业务中断对直播体验影响重大。对产品质量、可靠性和稳定运行有着很高的要求。
- 挑战3客户非常注重产品交付能力,对交付时间有极高的要求。
方案价值
- 飞速(FS)丰富的产品线满足各种需求在数据中心中,机架间的距离从几米到数百米甚至2km不等。飞速(FS)提供多样化100G产品,包括短距离的DAC和SR4,用于数据中心内部连接的IR4,以及长距离的LR4,还包括对应的线缆和配件。客户可以根据实际的传输距离需求选择适合的产品。
- 专业设备检测,品质性能无忧为确保直播顺利进行和用户满意度,客户的数据需要在前端和后端之间快速稳定地传输和存储。飞速(FS)拥有全球先进测试设备的内部实验室。从生产到最终产品,都经过严格的测试,以确保符合标准。
- 内部芯片研发和全球仓确保及时交付客户急需建设数据中心,产品交付的任何延误都可能对他们的运营产生重大影响。FS的100G模块配备了自家研发的芯片和自动化生产技术,确保稳定交付。飞速(FS)全球仓储中心,能够快速交付,更好地满足客户的交付需求。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容