更新于 2024年03月25日
153
概述
该客户是一家位于美国的证券交易所,运营其专有的交易云平台。飞速(FS)采用高密度FHD布线产品,为客户构建多机柜光纤布线解决方案。这使客户能够快速建立和运营他们的数据中心,从而节省时间、能源和成本。
- 挑战1由于日程繁忙,客户更希望供应商负责项目管理,监督解决方案设计、测试、安装和项目调度。
- 挑战2对于客户的项目来说,时间紧急是一个关键因素,需要及时交付产品。
- 挑战3此外,客户需要大量模块,每个模块都有严格的质量标准。
结果
- 定制FHD高密度布线解决方案在项目初期,飞速(FS)与客户进行多次讨论,全面把握客户的需求。飞速(FS)建议客户在其数据中心项目中采用FHD高密度布线产品。随后,在为项目确定明确的机柜布局和端口分配规格后,飞速(FS)使用FHD MTP®-LC A类型光纤配线盒、MTP®干线B型光纤线缆等产品。
- 享受从设计到实施的全过程飞速(FS)提供一系列全面的服务,包括布线解决方案设计、测试、安装和项目计划安排。此外,飞速(FS)美国本地化团队还成立了专门的项目团队,并指定了专门的项目经理来满足客户的需求。这一举措大幅减少了客户的时间和精力投入。
- 美国本地库存,实现快速交付和安装了解客户项目的紧急性,飞速(FS)技术团队优先选择飞速(FS)标准产品进行初期设计。这些产品可以在飞速(FS)美国特拉华州的仓库以及亚洲各地的仓库立即获得,从而加快向客户的发货速度,缩短项目交付时间。此外,飞速(FS)美国特拉华团队与多个货运公司建立了合作关系,并通过航空和海运等多种方式帮助客户尽快收到他们所需的产品。
- 进行样品测试以确认产品质量和兼容性。飞速(FS)提供免费样品测试,使客户能够对其交换机进行实际测试以验证兼容性。此外,客户对10/100G SR和LR模块有严格的质量标准。经客户实际检测,检测样品也达到标准。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容