发布于 2023年06月27日
436
概述
该客户是美国的一家大型金融公司,需要在高可用性和高安全性的环境中处理大量客户交易数据,以确保业务增长。飞速(FS)为客户提供高带宽、低延迟和零丢包的网络体验。
- 挑战 1随着服务云化和应用架构升级,原有的三层架构无法满足数据中心的要求。
- 挑战 2在数据备份过程中,常常遇到高延迟导致备份失败的情况。
- 挑战 3多样化服务和海量的数据需要高带宽和低延迟的设备,以满足多样化服务的发展需求。
解决方案
结论
- 灵活的架构使网络更加便捷飞速(FS)技术团队所采用的数据中心织物架构采用分层结构设计,可以根据需要添加或删除网络节点,实现快速扩张和收缩。同时,该架构还采用可编程网络设备和API接口,能够更好地满足客户不同的网络需求和挑战,也方便客户进行后续的网络扩展。
- 提升网络可靠性飞速(FS)在Spine-Leaf层之间采用EBGP/ECMP技术实现网络冗余,Leaf层采用M-LAG技术实现网络冗余。通过这种方式,可以提高网络的可靠性,保证业务的连续性,并大大提升数据中心网络运行的稳定性和可靠性。
- 高带宽和低延迟使网络更加流畅飞速(FS)使用4U机箱设计来构建客户的数据中心网络。该机箱支持2个子卡,具备100G和400G端口,以满足客户对高带宽的需求,并采用PFC/ECN等网络流量控制技术实现更低的延迟。这可以提高客户在金融交易等领域的应用性能和响应能力,从而创造更大的价值。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
110
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日