更新于 2024年03月22日
108
概述
飞速(FS)为澳大利亚的一家老年护理公司提供定制的现场服务,包括产品自提、故障排除和设备配置。这些服务创建了一个安全高效的网络基础设施,确保智能护理平台的稳定运行,并推动下一代老年护理技术的发展。
通信工程师Juan表示:“由于Rig的专业工作,飞速(FS)安全网关SG-5105的实施已经成功完成。一切正常运行,非常感谢提供的支持。”
- 挑战1在将安全网关SG-5105路由的互联网流量传送到汇聚交换机S5850-24S2Q和边缘交换机S3410-24TS-P时出现了问题,特别是涉及基于IP的路由配置方面的问题。
- 挑战2同时将互联网路由到多个设备涉及复杂的网络拓扑和配置。为了保持正常的网络运行和安全性,必须确保设备之间的协调和兼容性。
- 挑战3为了确保客户系统的不间断运行并尽量减少对业务的干扰,本地技术人员必须在一天内完成现场故障排除和配置支持。
方案
总结
- 快速响应和多样化解决方案飞速(FS)迅速响应客户需求,提供远程和现场服务。远程服务意味着本地技术人员设置测试环境并上传配置命令。客户将S5850-24S2Q交换机和其他设备带到澳大利亚仓库进行现场配置,节省时间并确保配置计划的完整性。
- 专家团队协助设备配置由于汇聚交换机端口有限,飞速(FS)发现LACP配置问题。通过使用MLAG技术,有效解决这个问题。我们将配置从点对点L3调整为L2,以简化管理,并重新配置上游端口和VLAN,以实现无缝网络。同时,还修复网关配置错误,确保设备的顺畅运行。
- 持续的专业技术支持在完成配置后,技术人员Rig与客户进行了有关VLAN设置和冗余链路配置的深入讨论。飞速(FS)继续通过电子邮件、电话、WhatsApp等方式提供技术支持,致力于在老年护理行业进行网络建设和发展。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容