更新于 2023年10月26日
272
方案概述
企业建筑中的网络布线对于建立强大、高效且安全的网络基础设施至关重要,以支持组织的通信、协作和数据传输要求。飞速(FS)利用现有网线,配备1G/10G以太网模块,帮助企业大幅降低建设和管理难度,节省设备成本。 这样就无需安装光纤和购买额外的设备。
- 挑战1公司园区已铺设网线。 再次部署光缆将导致投资成本增加、资源利用率和回报降低。
- 挑战2业务的增长和用户数量的增加导致客户流量和带宽持续增长,对提升带宽速率提出了挑战。
- 挑战3由于跳线的玻璃特性,与之配合使用的光模块很容易出现断裂、端面脏污等问题,增加了维护困难。
总结
- 实现低投入高回报客户新采购了一批1G/10G交换机和服务器。校园楼内已安装网线。光纤互连需要重新安装光纤线缆,将导致布线成本很高。 为了解决这个问题,飞速(FS)利用现有的铜缆资源,减少了对光缆和跳线的需求,从而降低了投资成本。
- 获得高度灵活性为了满足客户对业务流量和带宽的需求,FS提供了自适应多速率以太网模块SFP-10GM-T 可促进平滑、无缝的升级过渡。这不仅消除了频繁更换模块的麻烦,而且提供了显着的灵活性,简化了维护方法,提高了运营效率。
- 实现稳定的数据传输在弱电室部署交换机会导致高温和灰尘堆积。 因此,使用光模块会导致更高的故障率。飞速(FS)的模块采用业界领先的Marvell和Broadcom芯片解决方案,技术成熟。不仅减少了产品固有的硬件可靠性问题,而且保证了与大多数主流网络设备的兼容性。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容