Español

Guía completa de selección de tipos de cables de fibra para exteriores

Actualizado el 29 de enero de 2023 por
1.8k

La complejidad de la red impulsa el aumento del ancho de banda y la actualización del sistema de cableado, los tipos de cables de fibra para interiores y exteriores son cada vez más importantes. Si va a diseñar su cable de fibra para exteriores, tiene que comprender las necesidades de su empresa antes de elegir el tipo de cableado con conocimiento de causa. En este artículo, ordenaremos algunas consideraciones sobre el diseño del cableado exterior para ayudarle a realizar mejor el despliegue del cable de fibra en exteriores.

Evolución de los tipos de cables de fibra para exteriores

Desde la década de 1970, las innovaciones en los procesos de fabricación, los materiales y las arquitecturas de red han dado lugar a una mayor capacidad de despliegue de los cables de fibra para exteriores, que se utilizan ampliamente en fibras multimodo y monomodo para interiores/exteriores, como los cables de tubo y microtubo holgados.

En la década de 1970, se popularizaron las configuraciones de fibra con tubo holgado. Encapsulaba todos los componentes internos en un tubo protector y separaba la fibra del estrés de la instalación. Hasta ahora, los cables de fibra de tubo holgado siguen siendo muy utilizados.

En los años 90 surgieron los cables planos. Este tipo de cable puede alojar múltiples fibras ópticas. Gracias a la tecnología de empalme por fusión, los cables planos aumentaron el ancho de banda de la red y mejoraron la eficiencia del proyecto con una alta rentabilidad.

A principios de la década de los 2000, Europa desarrolló por primera vez un cable óptico de microtubo holgado que es el último tipo de cable de fibra para exteriores que puede instalarse en un entorno de tuberías con un diámetro menor, lo que reduce aún más el coste de instalación de la fibra óptica.

Tipos de cables de fibra para exteriores

Consideraciones para el diseño de cables de fibra óptica para exteriores

Las fibras ópticas utilizadas habitualmente en entornos exteriores incluyen tubos holgados, micro cables y cables planos. Entonces, ¿a qué consideraciones hay que prestar atención en el despliegue de cables de fibra para exteriores para obtener una mejor protección y aplicación?

Pérdidas y latencia mínimas

En las aplicaciones de fibra óptica para exteriores, los clientes se centran en la baja pérdida y latencia. La corrupción o pérdida de datos es peligrosa para los sectores que se preocupan por los datos, como el financiero. La latencia de la red hará que los clientes obtengan los datos más lentamente que otras empresas de la competencia, lo que afectará gravemente a la eficiencia empresarial. El tipo de tubo holgado es una buena opción para evitar la pérdida de señal porque protege la transmisión de datos por fibra óptica con una pérdida óptica mínima. Además, los cables planos tienen una mayor ventaja en términos de latencia debido a su diseño heredado, y también pueden tenerse en cuenta al diseñar fibra para el exterior.

Flexibilidad y escalabilidad

Con la actual explosión de la demanda de servicios de red intensivos, los cables de alta densidad son cada vez más habituales. La escalabilidad futura debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cables de fibra de exterior para facilitar las actualizaciones de la red. De este modo, existe la flexibilidad de agrupar y utilizar las fibras sobrantes según sea necesario y añadir fibras adicionales en el futuro sin necesidad de volver a trabajar para futuras actualizaciones.

En general, si el ancho de banda de su red requiere menos de 144 fibras, los cables de tubo holgado pueden ser la mejor opción. Si su red requiere 288 fibras o más, considere los cables planos. Los cables de microtubo, por su parte, pueden utilizarse como opción puente. Puede empezar con un menor número de fibras (de 12 a 288 fibras), luego un sistema bien diseñado le permitirá tener unos costes de instalación mínimos en el futuro para ampliarlo.

Comodidad de instalación

La velocidad de instalación de los cables de fibra para exteriores también es un punto que merece la pena tener en cuenta. Que el método de acceso y empalme de los cables de fibra óptica ahorre tiempo también puede tener un gran impacto en el despliegue de toda la red. El aumento del número de fibras también conlleva un aumento del tiempo de fusión. El despliegue con cables de tubo holgado permite pelar la fibra sin herramientas adicionales, lo que puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación del cableado de fibra. En cambio, los cables planos pueden empalmar o conectar fibras ópticas a gran escala con una velocidad de instalación superior a la de otros cables, lo que reduce los costes de mano de obra de instalación y el tiempo de recuperación en caso de emergencia.

Rendimiento de recuperación de emergencia

Los cables de fibra al aire libre suelen tener algunos problemas. Por ejemplo, los cables enterrados pueden sufrir algún corte en los equipos, y los cables aéreos pueden resultar dañados por catástrofes naturales. Cuando se produce una interrupción inesperada de la red, es necesario recuperar el servicio de red lo antes posible con la mínima interrupción para la empresa o los clientes. Cuando el número de fibras llega a 144, el cable de tubo holgado tarda unas 10 horas en completar el empalme, mientras que el cable plano de 144 fibras sólo tarda 1,6 horas. Sin embargo, las fibras de tubo holgado pueden identificar y empalmar las fibras más críticas en función de las prioridades de tráfico con mayor precisión que los cables planos.

Limitaciones de disponibilidad

Lo último que hay que tener en cuenta son las limitaciones de disponibilidad de la fibra. Los cables de microtubo holgado están diseñados para microtubos y no pueden equiparse con carcasas blindadas. Los cables de alto rendimiento no son necesariamente adecuados para todos los cables, ya que se producirán otros desajustes. A la hora de elegir los tipos de cable disponibles para sus cables de fibra para exteriores, debe conocer a fondo los productos del fabricante de cables y seleccionar el que mejor se adapte a su diseño de cableado.

¿Cómo elegir el cable de fibra para exteriores?

Los cables de fibra para exteriores se enfrentan principalmente a entornos difíciles, que requieren un alto grado de flexibilidad y resistencia a la abrasión, así como resistencia a los rayos UV. Generalmente, se prefieren los cables con capas de protección blindadas para aumentar la resistencia al desgaste y a la corrosión de los cables de fibra para exteriores.

Los cables de conexión FTTA de FS son cables de fibra monomodo para exteriores de alta fiabilidad diseñados para entornos exteriores difíciles, como la industria pesada. Compuesto por cables de fibra óptica Corning y conectores dúplex LC UPC, este cable ofrece una excelente resistencia al aplastamiento y la gran flexibilidad de los tubos blindados. Además, FS también ofrece conjuntos de cables de fibra OM2 pre-terminados para interior/exterior de 4/8 fibras y conjuntos de cables pre-terminados para interior/exterior diseñados para satisfacer las necesidades de datos actuales y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de las redes en evolución del mañana.

Productos Descripción
 

Cable de fibra para exteriores

  • Admite cableado horizontal y vertical para todos los sistemas de radiocomunicación LTE/4G/5G habituales

  • Instalación Plug-and-Play

  • Cable de derivación blindado de acero helicoidal para protección contra roedores y a prueba de aves

  • Cable de conexión blindado LSZH de fibra a la antena (FTTA) para aplicaciones exteriores

 

Cable de fibra para exteriores

  • Con cubierta exterior estabilizada frente a los rayos UV y resistente a la humeda

  • Disponible de 4 a 8 fibras con longitud variable

  • Cable personalizado con conectores pre-terminados, tipos de derivación y anilla de tracción

  • Cable personalizado con conectores pre-terminados, tipos de derivación y anilla de tracción

  • Revestimiento exterior LSZH negro resistente a los rayos UV y construcción con aislamiento hermético

Resumen

Los tipos de cable de fibra óptica para exteriores se dividen en tubo holgado, plano y microtubo holgado, que ofrecen opciones para la conectividad general de la red. Puede utilizar estos tres tipos de cables para despliegues de fibra de bajas pérdidas, escalables y de alto rendimiento en función de las necesidades estratégicas de su empresa. Al mismo tiempo, estas consideraciones para el diseño de cables de fibra óptica para exteriores también pueden ayudarle a construir una red más flexible que se adapte al desarrollo futuro.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Moris.
Moris
Introducción a la interfaz RJ45
jul 15, 2021
25.7k
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento