Español

¿Cuál es la diferencia entre cable de red directo y cable de red cruzado?

Actualizado el 07 de agosto de 2021 por
449.9k

A pesar de los avances en las tecnologías inalámbricas, muchas redes de ordenadores aún dependen de cables para la transferencia de datos de sus dispositivos. Existen varios tipos de estándares de cables de red, como por ejemplo, el cable coaxial, el cable de par trenzado, el cable USB, el cable cruzado, el cable directo, el cable de fibra óptica, etc.

Entre estos, cable directo y cable cruzado son los tipos de cable más desconocidos. Curiosamente, ambos son dos tipos de cable Ethernet con las mismas características físicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, entonces?

Cable de red de FS

Descubre cómo FS prueba los cables de red para garantizar la máxima calidad y rendimiento. Obtén información detallada sobre nuestro proceso de prueba y por qué es crucial para mantener una red confiable y eficiente.

T-568A vs. T-568B

Antes de hablar sobre el cable directo y el cable cruzado, es necesario conocer los estándares T-568A y T-568B. Existen dos formas de conectividad diferentes, dependiendo de estos dos tipos de disposición de cableado de red.

La disposición de T-568B es sin duda la más común, aunque muchos dispositivos también son compatibles con la distribución T-568A. Si los dos extremos del cable directo están cableados conforme a un estándar, entonces estamos hablando de una conexión directa, siendo posible aplicar cualquiera de las disposiciones. Por el contrario, hablaríamos entonces de una conexión cruzada.

Algunas aplicaciones de red requieren un cable cruzado Ethernet, con un conector T-568A en un extremo y uno T-568B en el otro. Este tipo de cable se usa generalmente para conexiones directas de ordenador a ordenador. En la siguiente sección hablaremos más detalladamente sobre las características del cable directo y el cable cruzado.

Códigoo de colores RJ45

¿Qué es el cable de red directo?

El cable de red directo no cambia su dirección. Ambos extremos utilizan el mismo estándar de cableado: T-568A o T-568B. Por lo tanto, ambos extremos (conector A y conector B) del cable directo tienen una disposición de cables del mismo color (como se muestra en la siguiente imagen). Así, el Pin 1 en el conector A se dirige al Pin 1 en el conector B, el Pin 2 al Pin 2, etc. Estos cables son ampliamente utilizados para conectar ordenadores a switches, concentradores o enrutadores.

cable-de-red-directo.jpg

¿Qué es el cable cruzado?

El cable cruzado, como su nombre indica, se cruza o cambia de dirección de un extremo a otro. A diferencia del cable directo, el cable cruzado utiliza diferentes estándares de cableado en cada uno de sus extremos: uno el estándar T568A y el otro el estándar T568B.

Ambos lados (conector A y conector B) del cable cruzado tendrán una disposición de cables de diferente color; los cables que salen del conector A deben coincidir con sus pins correspondientes en el conector B, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Los cables cruzados se usan principalmente para conectar dos enrutadores, ordenadores o concentradores (hub).

cable-de-red-cruzado.jpg

Cable directo vs. cable cruzado: ¿cuándo usarlos?

En general, un cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos del mismo tipo, como por ejemplo un PC a una PC o un switch a otro switch. Por otro lado, el cable directo conecta dos dispositivos diferentes entre sí, como por ejemplo un PC y un switch. A continuación, explicaremos sus diferentes aplicaciones a través de diferentes escenarios.

Escenario 1: PC a PC

Si tuviésemos dos ordenadores conectados directamente entre sí intentando transmitir datos a través del TX, sus señales chocarían y no se conseguiría ninguna transmisión en el RX. Por lo tanto, ninguno de los ordenadores recibiría una señal.

Es por este motivo que necesitaríamos el cable cruzado para este tipo de conexiones entre dos PCs. Dado que este tipo de cable se cruza, la señal enviada en el cable TX desde el PC 1 puede ser recibida en el cable RX del PC 2; de ahí que los cables cruzados sean la mejor opción para conectar dos dispositivos iguales.

cable cruzado conecta dos PC

Escenario 2: De PC a PC a través de switch

Cuando tenemos un switch en el medio de la conexión entre ordenadores, este actúa como intermediario facilitando la comunicación entre ambos dispositivos. El switch está diseñado para gestionar el cruce de transmisiones internas.

Por ejemplo, cuando el PC 1 envía datos a través del cable de TX, el switch los recibe en su cable RX. Luego, el switch retransmite estos datos a través de su propio cable de TX, para que finalmente sean recibidos por el PC 2 en su cable RX.

Este proceso se repite de manera similar en la dirección opuesta. Por lo tanto, dado que el switch se encarga de dirigir el flujo de datos de manera eficiente, en este caso podemos utilizar un cable recto para conectar los ordenadores directamente al switch y así facilitar la comunicación entre ellos.

cable directo conecta desde PC a switch

Escenario 3: de PC a switch y de switch a PC

¿Qué pasa entonces si tenemos dos switches? Los dos switches cruzarían el cable por separado, originando así la transmisión cruzada entre los switches. Como se mencionó anteriormente, dos dispositivos iguales necesitarían un cable cruzado para realizar la conexión. En el diagrama de arriba podemos ver que:

(1) Cuando el PC 1 se conecta al Switch 1, necesitamos un cable directo.

(2) Cuando el Switch 1 se conecta al Switch 2, necesitamos un cable cruzado.

(3) Cuando el Switch 2 se conecta a la PC 2, necesitamos un cable directo.

Interconexion entre PC y switch

Elección de cables de red

La selección entre cables directos y cruzados depende de la disposición de los cables y las necesidades específicas de conectividad. FS.com ofrece una amplia gama de cables de red, incluyendo Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7, así como opciones personalizadas para adaptarse a tus requerimientos. Además, contamos con paneles de conexión, herramientas, bobinas de cable Ethernet y otros accesorios para una solución integral en tu red.

Optimiza tu red con FS

Explora soluciones innovadoras de redes con FS, tu proveedor confiable de productos y soluciones de red TIC. Como líder tecnológico global especializado en sistemas de redes de alta velocidad, ofrecemos productos y servicios de alta calidad para soluciones de HPC, centro de datos, empresa y telecomunicaciones.

¿Listo para mejorar tu experiencia en redes? Desde la investigación y desarrollo de vanguardia hasta los almacenes globales, proporcionamos soluciones efectivas adaptadas a tus necesidades. Aprovecha la oportunidad: regístrate ahora para obtener una conectividad mejorada o solicita una consulta personalizada para el diseño de soluciones de alta velocidad.

También podría interesarte

Conocimiento
See profile for Worton.
Worton
Cable de red ethernet: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8
ago 7, 2021
133.6k
Conocimiento
See profile for Juan.
Juan
Los seis pasos para hacer cable de red
jul 15, 2021
17.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento