Español

¿Cuál es la diferencia entre el LACP y el PAGP?

Actualizado el 10 de noviembre de 2021 por
46.8k

Para lograr la máxima disponibilidad y estabilidad de las redes, las empresas y los centros de datos hacen hincapié en la redundancia de los enlaces (o en los enlaces redundantes) a la hora de desplegar las redes. La tecnología Etherchannel es la forma más eficaz para conseguir la redundancia de red, puesto que proporciona una recuperación automática en caso de pérdida de un enlace.

A la hora de configurar esta tecnología en dispositivos de red como switches o routers, los dos protocolos de negociación más utilizados son el LACP (Link Aggregation Control Protocol o protocolo de control de agregación de enlaces) y el PAGP (Port Aggregation Protocol o control de agregación de puertos). ¿En qué se diferencian a la hora de agregar enlaces y redistribuir la carga si falla un enlace de cualquier red? En este artículo realizaremos una comparación detallada entre el LACP y el PAGP.

LACP vs. PAGP

¿Qué es el protocolo LACP?

El LACP es un protocolo de la capa de enlace de datos definido en el estándar IEEE 802.3ad. Proporciona un método para controlar la agrupación de varios puertos físicos y formar un único canal lógico. Permite que un dispositivo de red (normalmente un switch de datos) negocie una agrupación automática de enlaces mediante el envío de paquetes LACP a su homólogo (peer). En la práctica, el protocolo LACP cumple el principio general de la agregación de enlaces: el esfuerzo de establecer estructuras de red paralelas para proporcionar redundancia, o para mejorar el rendimiento. Los switches Gigabit Ethernet serie S3900 de FS pueden soportar el protocolo LACP, sin embargo, no soportan la introducción del puerto de agregación para configurar varios parámetros, hay que configurarlos en el comando de rango de interfaz.

¿Cómo funciona el LACP?

Cuando la configuración del LACP está habilitada, un grupo de agregación de enlaces (LAG, link aggregation group) local no puede transmitir paquetes a menos que en el otro extremo remoto del enlace haya otro LAG con LACP configurado. Si la configuración del LACP no está habilitada, un LAG local podría intentar transmitir paquetes a una interfaz remota única, que podría causar un fallo en la comunicación. Este protocolo funciona junto con la MLAG (Multi-chassis Link Aggregation o agregación de enlaces multichasis). El protocolo LACP se utiliza normalmente para negociar el norte y el sur (entre el host y un switch virtual MLAG o entre switches virtuales MLAG). El siguiente vídeo muestra cómo verificar la configuración MLAG y ver la configuración de los puertos LACP en el switch 10 Gigabit S5800-8TF12S y el switch Gigabit S3900-24T4S de FS.

¿Qué es el protocolo PAGP?

El PAGP es un protocolo patentado por Cisco que sólo puede ejecutarse en los switches Cisco o en los switches cuyos proveedores licencian su compatibilidad con el PAGP. Este protocolo facilita la creación automática de Etherchannel mediante el intercambio de paquetes PAGP entre puertos Ethernet; los switches intercambian paquetes PAGP a través de puertos con capacidad para Etherchannel. Los puertos con el mismo ID de dispositivo vecino y la misma capacidad de grupo de puertos se agrupan en un enlace Etherchannel bidireccional punto a punto.

Al utilizar el PAGP, el switch memoriza la identidad de sus socios capaces de soportar el PAGP y luego agrupa dinámicamente aquellos puertos que estén configurados de forma similar en un único enlace lógico (canal o puerto agregado). Como se ilustra a continuación, el PAGP se utiliza en el sistema de conmutación virtual (VSS, virtual switching system) de Cisco, que está compuesto por dos switches físicos de la serie Catalyst 6500 que actúan como un único switch lógico. En el VSS, se selecciona un switch activo y el otro se selecciona como switch en espera, ambos están enlazados con los switches de acceso a través del PAGP. En este caso, si el Etherchannel entre los dos switches Catalyst 6500 falla, el VSS puede seguir comunicándose con los switches de acceso a través de la negociación PAGP.

what is pagp

LACP vs PAGP: ¿en qué se diferencian?

Los protocolos LACP y PAGP se utilizan para la agregación de enlaces. Su objetivo es agrupar los enlaces y equilibrar el tráfico entre los enlaces miembros para suministrar caudal agregado. El PAGP proporciona las mismas ventajas de negociación que el LACP. Tanto los paquetes LACP como los PAGP se intercambian entre switches a través de puertos con capacidad para Etherchannel.

La diferencia más significativa se encuentra en los proveedores compatibles con los protocolos: el LACP es un estándar abierto y soportado por la mayoría de los proveedores, mientras que el PAGP es propiedad de Cisco y sólo se utiliza entre dispositivos Cisco. Además, el LACP soporta la pila cruzada, mientras que el PAGP no, ya que no admite interfaces participantes en switches físicos diferentes. Por lo tanto, si necesitas formar el Etherchannel en un switch de pila, es mejor elegir el LACP en lugar de PAGP.

Parámetros LACP PAGP
Origen 802.3ad (LACP) aprobado por el IEEE en el 2000 Inventado a principio de los 90
Distribuidores compatibles Estándar abierto Cisco Proprietary
Modo estándar Etherchannel y IEEE 802.3ad Etherchannel
Modo Passive: Este modo pone el puerto en un estado de negociación pasiva. El puerto responde a los paquetes LACP que recibe, pero no inicia la negociación de paquetes LACP. (El modo por defecto del LACP) Active: Este modo pone al puerto en un estado de negociación activa. El puerto inicia negociaciones con otros puertos al enviar paquetes LACP. Auto: Este modo pone a una interfaz en estado de negociación pasiva. La interfaz responde a los paquetes PAGP que recibe pero no inicia la negociación. (El modo por defecto del PAGP) Desirable: Este modo pone a una interfaz en un estado de negociación activa. La interfaz inicia las negociaciones con otras interfaces al enviar paquetes PAGP.

Conclusión

Los protocolos LACP y PAGP son similares pero difieren en el modo de configuración y en el mecanismo de agregación. Para elegir entre ellos debes averiguar qué protocolo es compatible con la interfaz de tu dispositivo. Cada interfaz de tu red debería tener identificado el control apropiado (LACP o PAGP) y estar configurada para que se produzca la negociación. Dado que el LACP es un protocolo basado en el IEEE, se utiliza más a menudo para agrupar los enlaces y obtener el máximo caudal entre los armarios de cableado y los centros de datos. Sin embargo, el PAGP también tiene demanda en los casos en que el equipo Cisco está integrado en la red y la arquitectura de red es compatible con la negociación PAGP.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k