Español

Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN

Actualizado el 22 de octubre de 2018 por
42.4k

En los últimos años, las compañías de telecomunicaciones de todo el mundo han empezado a tomar en serio la tecnología denominada fibra hasta el hogar (FTTH). Esto a hecho que los proveedores de estos sistemas estén avanzando rápidamente. Hay dos tipos importantes de sistemas que hacen posibles las conexiones de banda ancha FTTH: redes ópticas activas (AON) y redes ópticas pasivas (PON). La mayoría de las implementaciones de FTTH utilizan una red PON para ahorrar en costos de fibra. En esta página, explicaremos los componentes principales de PON: OLT, ONT, ONU y ODN; y la tecnología relacionada con este tipo de red.

¿Qué es la red óptica pasiva (PON)?

Una red óptica pasiva (PON) es un sistema de red con cableado de fibra óptica que envía la señal de todo o casi todo el recorrido hasta el usuario final. El sistema se describe de diferente forma según dónde termine la red PON, así pues tendríamos: fibra hasta la acera (FTTC), fibra hasta el edificio (FTTB) o fibra al hogar (FTTH).

Componentes de la red PON

Una PON consiste en una terminal de línea óptica (OLT), situada en la oficina de la empresa de comunicaciones proovedora, y en varias unidades de red óptica (ONU), situadas cerca de los usuarios finales. Actualmente hay dos estándares principales de PON: Red óptica pasiva con capacidad de Gigabit (GPON) y Red óptica pasiva preparada para Ethernet (EPON). Independientemente del tipo de PON, su estructura de topología básica es la misma. Un sistema de red óptica pasiva Gigabit Ethernet (GEPON) generalmente se compone de una terminal de línea óptica (OLT) en la oficina central del proveedor del servicio y varias unidades de red óptica (ONU) o terminales de red óptica cerca de los usuarios finales. Se utiliza la red de distribución óptica (ODN) durante la transmisión entre OLT y ONU/ONT.

Terminal de línea óptica (OLT)

OLT es un equipo que integra la función de interruptor L2 / L3 en el sistema GEPON. En general, el equipo OLT contiene un bastidor, un módulo de control de conmutación, un ELM (módulo de enlace EPON, tarjeta PON), protección de redundancia, módulos de fuente de alimentación de -48v CC o un módulo de fuente de alimentación de 110/220 V CA y ventiladores. En estas partes, la tarjeta PON y la fuente de alimentación admiten el intercambio en caliente. Existen además otros módulos integrados en el interior de la OLT. La función principal del OLT es controlar desde una oficina central la información transmitida en ambas direcciones a través de la ODN . La distancia máxima admitida de transmisión a través de la ODN es de 20 km. OLT controla dos sentidos de la transmisión de información: sentido ascendente (obteniendo una clase diferente de distribución del tráfico de información y voz de los usuarios); y sentido descendente (obteniendo tráfico de datos, voz y vídeo desde una red metro o una red de larga distancia y enviándo todos los módulos ONT en el ODN).

Unidad de red óptica (ONU)

La ONU convierte las señales ópticas transmitidas a través de la fibra en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son enviadas a los suscriptores individuales. En general, existe cierta distancia u otra red de acceso entre la ONU y las instalaciones donde se encuentra usuario final. Además, la ONU puede enviar, agregar y gestionar diferentes tipos de datos provenientes del cliente y enviarlos en sentido ascendente a la OLT. Grooming es un proceso de gestión de la ONU que optimiza y reorganiza el flujo de datos para que estos sean transportados más eficazmente. La OLT admite la asignación de ancho de banda para permitir así una entrega de datos a la OLT fluída y sin problemas, ya que esta generalmente llega en ráfagas desde cliente. Se puede conectar la ONU mediante varios métodos y tipos de cable, como por ejemplo el cable de par trenzado de cobre, el cable coaxial; con fibra óptica o con Wi-Fi.

Terminal de red óptica (ONT)

En realidad, la ONT es lo mismo que la ONU en esencia. La ONT es un término de la UIT-T, mientras que ONU es un término del IEEE. Ambos se refieren al equipo del del usuario en el sistema GEPON. En la práctica, sin embargo, hay una pequeña diferencia entre ONT y ONU según su ubicación. ONT está situada generalmente en las instalaciones del cliente.

Red de distribución óptica (ODN)

La ODN es el medio de transmisión óptica para la conexión física de las ONU a las OLT. Su alcance es de 20 km o más. Dentro de la ODN, el cable de fibra óptica, los conectores de fibra óptica, los divisores ópticos pasivos y los componentes auxiliares colaboran entre sí. El ODN tiene específicamente cinco segmentos: la fibra de alimentación, el punto de distribución óptica, la fibra de distribución, el punto de acceso óptico y el divisor de fibra. La fibra de alimentación va desde el marco de distribución óptica (ODF) en la sala de telecomunicaciones de la oficina central (CO) hasta el punto de distribución óptica para coberturas de larga distancia. La fibra de distribución distribuye fibras ópticas para las áreas de su lado desde el punto de distribución óptica hasta el punto de acceso óptico. El divisor de fibra conecta el punto de acceso óptico a los terminales (ONT), logrando así la repartición de la fibra óptica a los hogares de los usuarios. En resumen, el ODN es esencial para la transmisión de datos PON y su calidad afecta directamente al rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad del sistema PON.

Conclusión

Existen diferentes tipos de equipos de OLT, ONU y ONT para GEPON, nueva generación de sistemas para PON, utilizados principalmente por operadores de telecomunicaciones en proyectos de FTTH. Todos estos equipos comparten las características de alta integración, flexibilidad de adaptación, confiabilidad, capacidad de proporcionar calidad de servicio (QoS), gestión web y capacidad de ampliación. Podrá encontrar todos estos equipos en nuestra página web. Para más información, contáctenos a través de sales@fs.com.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k