Español

¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?

Actualizado el 31 de marzo de 2022 por
19.1k

¿Qué es un SFP BiDi?

El SFP BiDi es un módulo transceptor óptico compacto que utiliza la tecnología de División por Multiplexación de longitud de onda (WDM) y cumple con el acuerdo de múltiples fuentes (MSA) de SFP. La tecnología bidireccional significa un modo de comunicación que procesa datos en ambas direcciones (enviar y recibir) a través de fibra óptica.

¿Cómo funciona el SFP BiDi? y diferencias entre SFP y SFP BiDi

Como sabemos, un transceptor SFP generalmente tiene dos puertos, uno es el puerto TX que se usa para transmitir la señal y el otro es el puerto RX que se usa para recibir señales. A diferencia del transceptor SFP, la tecnología BiDi permite que los módulos transmitan y reciban datos hacia/desde los dispositivos de red interconectados (tales como switches de red o routers) a través de una sola fibra óptica, lo que permite a los usuarios simplificar su sistema de cableado, aumentar la capacidad de la red y reducir los costos. Con estos beneficios, los módulos de fibra BiDi resultan muy útiles para las aplicaciones de 5G.

Principio de funcionamiento del transceptor BiDi

 

Tipos y aplicaciones de SFP BiDi

En el mercado, los transceptores de BiDi adoptan dos diseños de interfaz distintos: de fibra simple y de fibra dual.

Transceptores BiDi de simple fibra

Por lo general, la mayoría de los módulos ópticos BiDi cuentan con un puerto y utilizan fibra monomodo LC simplex para transmitir los datos, por ejemplo, los módulos 1G SFP BiDi, 10G BiDi SFP+, 25G SFP28 BiDi y 50G QSFP28.

Los módulos BiDi de simple fibra generalmente se implementan en aplicaciones tales como redes ISP, FTTX o enlaces de centros de datos que requieren transmisión 1/10/25/50Gbps. Se pueden instalar en switches, conversores de medios, conversores OEO para proporcionar sistemas de transmisión óptica de alta velocidad y estabilidad. A continuación tomamos los módulos 10G SFP+ BiDi como ejemplos para ilustrar la aplicación de los transceptores BiDi.

Cisco BiDi SFP+

Escenario 1: un par de módulos 10G SFP+ BiDi se conectan a través de un solo cable de fibra LC simplex para construir una conexión directa 10G de dos switches 10G.

SFP+ BiDi funciona sobre switches de red

SFP+ BiDi funciona sobre switches de red.

Escenario 2: Un par de transceptores SFP+ BiDi se conectan con dos conversores de medios de fibra por medio de un SMF, y luego se utilizan cables Ethernet para conectar el conversor de medios y el switch. De esta manera, se logra la transmisión de Ethernet a fibra.

SFP+ BiDi implementado en conversor de medios de fibras

SFP+ BiDi implementado en conversor de medios de fibras.

Escenario 3: El BiDi SFP+ puede ser usado para convertir la fibra dual en fibra simple con conversores OEO. Las conexiones se muestran en la imagen siguiente.

BiDi conecta al conversor OEO.

SFP+ BiDi conecta al conversor OEO.

Además,los transceptores BiDi 25/50G se acogen perfectamente en las redes de 5G, ya que pueden ahorrar recursos de fibra y soportar un gran ancho de banda, latencia ultra baja y alta confiabilidad para las transmisiones de datos.

SFP BiDi de fibra dual

Los transceptores de 40G QSFP+ BiDi incorporan un diseño de interfaz LC dúplex. Como se muestra en la imagen siguiente, admiten dos canales de 20 Gbps, cada uno transmitido y recibido simultáneamente en dos longitudes de onda (850nm y 900nm) en una fibra multimodo LC dúplex. Esta transmisión 40G alcanzará una distancia de 100m en OM3 y 150m en fibra OM4.

Principios del funcionamiento del QSFP+ BiDi

Principios del funcionamiento del QSFP+ BiDi

Los transceptores QSFP+ 40G BiDi son una solución rentable para la actualización de 10G a 40G.Generalmente los usuarios tienen que usar cables de fibra MTP para conectar los transceptores 40G QSFP+ instalados en dos extremos. Sin embargo, las conexiones 10G generalmente se logran con fibras LC. Si los usuarios deciden actualizar el sistema 10G a 40G, necesitan actualizar su sistema de cableado. Pero ahora, con los transceptores ópticos QSFP+ BiDi, los técnicos pueden reutilizar el cableado de fibra LC 10G existente, lo que resulta en una migración de cableado de costo cero en la actualización de 10G a 40G.

Hay que tener en cuenta que los módulos SFP BiDi deben funcionar en pares. Esto significa que las longitudes de onda TX (transmisión) y RX(recepción) de los transceptores BiDi interconectados deben coincidir. Por ejemplo, los transceptores SFP+ BiDi con 1310nm TX y 1490nm RX solo funcionan con el transceptor SFP+ BiDi de 1490nm TX y 1310nm RX.

 

¿Por qué elige el módulo BiDi?

La transmisión BiDi de una sola fibra se convierte gradualmente en una solución popular y rentable para el centro de datos y la infraestructura de TI de hoy en día debido a sus ventajas:

  • Duplicar la capacidad de su red: Un beneficio de BiDi es que le permite hacer un uso completo de todos sus hilos de fibra y, por lo tanto, puede duplicar la capacidad de su red. Esto se debe a que un hilo se usa para transportar información en ambas direcciones, por ejemplo, si tiene un cable de seis hilos, podrá utilizar los seis soportes en lugar de tres para una dirección y tres para la otra.

  • Confiabilidad: Otro beneficio es una mayor confiabilidad, las soluciones de un solo hilo son menos propensas a errores de conexión debido a que hay menos conexiones y terminales.

  • Coste: Con la reducción de los hilos de fibra a la mitad, el número de cables de conexión y de puertos del panel de conexiones puede reducirse en consecuencia, así como la cantidad de espacio de bandeja dedicado a la gestión de la fibra.

¿Dónde se utilizan los módulos BiDi?

Los módulos BiDi generalmente se implementan en aplicaciones como acceso a redes PON, implementación de conexión P2P (punto a punto), video digital y aplicaciones de circuito cerrado de televisión (CCTV). Se pueden instalar en servidores, switches, enrutadores, OADM para proporcionar sistemas de transmisión óptica de alta velocidad y estabilidad, y redes de área metropolitana (MAN). Además, las redes 5G dan la bienvenida a los transceptores BiDi 25/50G, ya que pueden ahorrar recursos de fibra y admitir un alto ancho de banda, una latencia ultrabaja y una alta confiabilidad para las transmisiones de datos.

El SFP BiDi se destacará con la aplicación 5G

En el ámbito de los 5G, la transmisión de datos en la parte delantera, media y trasera requiere una transmisión de datos de alta velocidad, baja latencia y alta fiabilidad para soportar servicios como telemedicina, conducción autónoma, etc. Teniendo en cuenta el ahorro de recursos y los costos de fibra, los transceptores BiDi 25/50G son opciones atractivass para entregar datos en la capa física de la comunicación 5G.

En la transmisión frontal de 5G, cada AAU (Unidad de antena activa) y DU (Unidad de distribución) se logra mediante una conexión de fibra óptica de punto a punto, lo cual requiere muchas fibras. Además, 5G requiere al menos una mejora de 10 veces en la tasa de descarga que 4G, lo que significa que es necesaria una transmisión de mayor velocidad. De acuerdo con estos dos aspectos, los transceptores 25G BiDi SFP28 son soluciones atractivas (visita la óptica 25G en 5G para obtener más información).

En las transmisiones de media y larga distancia de 5G, los módulos BiDi de 50G de alta velocidad con transmisor PAM4 se preparan bien para una tasa de 100/200G aplicada en las capas de convergencia y núcleo, con el fin de cumplir con los requisitos de carga de los portadores 5G de gran capacidad y de corte de red.

 

Conclusión

Los transceptores BiDi sirven como una solución ideal y factible para ayudar a los usuarios finales a simplificar el cableado de la red y aumentar la capacidad de la red. Además, los transceptores bidireccionales 25/50G están diseñados para ofrecer una transmisión de datos de mayor velocidad y fiabilidad en redes de 5G.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k