Español

¿Cómo puedo ver la potencia óptica de transmisión y recepción del módulo SFP en los switches de marca?

Actualizado el 29 de septiembre de 2021 por
7.8k

Algunos switches como Cisco, Hpe, Brocade ofrecerán referencia CLI (Interfaz de línea de comando) para que los usuarios puedan ver la información DDM / DOM de los módulos SFP, que incluye la temperatura del transceptor, el voltaje suministrado en el transceptor, la corriente de polarización láser, la potencia RX y la potencia TX (mW o µW o dBm).

Pruebas de fuerza óptica de módulos SFP en switches de marca

Ejemplo en un switch Cisco:

Inicie sesión en la consola del switch para ejecutar el modo EXEC privilegiado del switch Cisco, use el comando "fiber-ports-optical-transceiver". El campo "Output Power (mWatt)" en la salida del comando indica la potencia recibida del módulo óptico, y el campo "Input Power (mWatt)" indica la potencia de transmisión.

Pruebas de la potencia óptica del módulo SFP en un switch Cisco

Ejemplo en un switch HPE:

La información del transceptor que se muestra depende del comando "show interfaces transceiver [port-list] detail" ejecutado. La información en la información DOM, información de alarma y error (solo transceptores GBIC/SFP), e información de alarma y error (transceptores XENPAK) solo se muestra cuando el transceptor admite DOM.

Pruebas de la potencia óptica del módulo SFP en un switch HPE

Ejemplo en un switch Brocade:

El comando "SFPSHOW" imprimirá estadísticas relacionadas con un puerto en particular en el switch.

Pruebas de la potencia óptica del módulo SFP en un switch Brocade

NOTA:

Los comandos para mostrar la información DDM de los módulos ópticos del transceptor pueden variar entre diferentes switches. Consulte las especificaciones antes de operar.

Métodos generales de medición de la fuerza de potencia óptica del módulo óptico

En general, existen tres métodos comunes para medir la fuerza de potencia óptica: milivatio (mW), microwatio (µW) y dBm. Los diferentes proveedores pueden adoptar uno de ellos para describir la potencia de la señal. Por ejemplo, los switches Cisco solían adoptar mW para medir la potencia, mientras que otros switches se acostumbran a usar dBm. Dado que la potencia óptica es pequeña, a veces también se utiliza microwatio (µW) en algunos proveedores de switches.

Hay conversiones entre estos métodos:

dBm = 10*lgP (P indica la potencia óptica, en mW.)

Por ejemplo, 1 mW se puede convertir en 0 dBm.

1mW = 1000µW

Aquí hay algunas cifras recomendadas por EMC.

microvatio milivatio dBm
1 0.001 -30
10 0.01 -20
25.1 0.0251 -16
31.6 0.0316 -15
50 0.05 -13.01
100 0.1 -10
125.9 0.1259 -9
150 0.15 -8.24
200 0.2 -6.99
250 0.25 -6.02
300 0.3 -5.23
350 0.35 -4.26
400 0.4 -3.98

Cada proveedor publicará las especificaciones de operación normales para los SFP. Estos también son muy útiles para solucionar problemas, ya que las operaciones fuera de estos parámetros reducirán la búsqueda.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k