Español

Las ventajas y desventajas de la fibra óptica

Actualizado el 11 de agosto de 2021 por
83.8k

¿Qué es la fibra óptica?

fibra óptica

La transmisión de información a través de fibra óptica se ejecuta mediante pulsos de luz en lugar de pulsos eléctricos. Esto ofrece un ancho de banda mucho mayor que los sistemas eléctricos tradicionales. Los cables de fibra óptica están protegidos por una cubierta y un blindaje para hacerlos resistentes a condiciones ambientales adversas. De ahí que sea ampliamente adoptado en los negocios comerciales, gobiernos, fuerzas armadas y muchas otras industrias en cuanto a transmisión de voz, video y datos.

 

Las ventajas y desventajas de la fibra óptica

Ocho ventajas de fibra óptica

Mayor ancho de banda: El ancho de banda de fibra multimodo suele ser de 200MHz a 4700MHz por cada kilómetro y el de fibra monomodo puede alcanzar más de 10 GHz.

Precio: El material para hacer fibras ópticas es muy rico, el precio de fibra óptica es muy bajo.

Más delgada y ligera: La fibra es una fibra de vidrio con una gravedad específica pequeña, que la hace pequeña en diámetro y liviana, y es fácil de instalar.

Resistencia a la interferencia electromagnética: Debido a que el componente básico de la fibra es el cuarzo, solo transmite luz, no es conductor y no se ve afectado por el campo electromagnético. La señal óptica transmitida no se ve afectada por el campo electromagnético.

Baja pérdida: La pérdida de señal en la fibra óptica es menor que en el cable ethernet.

Insensible a curvatura: El radio mínimono de curvatura de fibra G.657 es de 7.5mm. Es más flexible para istalación.

Alta velocidad: Si en un sistema normal de fibra óptica se ha llegado tradicionalmente a 10Gb por segundo.

Larga distancia: En la transmisión de fibra óptica, los cables de fibra son capaces de proporcionar una pérdida de potencia baja, lo que permite que las señales se puedan transmitir a una distancia más larga que los cables ethernet.

Alta calidad de vídeo y sonido: La fibra óptica permite mejorar la calidad de los formatos de vídeo y sonido para que sus conversaciones telefónicas y sus grabaciones sea más perfecta.

 

Desventajas de la fibra óptica

El costo de instalación es más alto: La instalación del cable de fibra óptica es aún relativamente más alta que la de los cables ethernet. Porque la instalación de cables ethernet no necesitan cuidados adicionales como los cables de fibra. Sin embargo, la fibra óptica aún se está moviendo en el bucle local, y a través de tecnologías como FTTx (fibra hasta el hogar, etc.) y PON (redes ópticas pasivas), lo que permite el acceso de banda ancha al suscriptor y al usuario final. Tipos de fibra óptica según modo de transmisión.

A menudo se requiere equipo especial: Para garantizar la calidad de la transmisión de fibra óptica, se necesita algún equipo especial. Por ejemplo, se requieren equipos como OTDR (reflectometría óptica en el dominio del tiempo) y se necesitan equipos de prueba ópticos especializados y costosos, como sondas ópticas y medidores de potencia, en la mayoría de los puntos finales de fibra para proporcionar pruebas de fibra óptica de manera adecuada.

Conclusión

La fibra óptica proporciona una conexión a Internet rápida, constante y estable que permite transmitir muchos datos a distancias increíbles. A medida que las demandas de datos se vuelven enormes, el cableado de fibra óptica es el camino seguro para la flexibilidad y la estabilidad de la red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k