Español

Los seis pasos para hacer cable de red

Actualizado el 15 de julio de 2021 por
18.0k

Cable de red 28AWG

La reubicación de las empresas, la reorganización de la red de oficinas y la conexión del cable de red se han convertido en tareas cotidianas. Hacer cable de red es un curso necesario para todo ingeniero de redes. Por lo tanto, aquí se han reorganizado algunos materiales para que todos los aprendan y usen. Aquí hay una breve introducción de los pasos para hacer cable de red rj45. Consulta: Cómo elegir y comprar el mejor cable de red para obtener más informaciones sobre guía de compra de cable de red.

Las herremientas necesitamos preparar para hacer cable de red

Cable de red Cubierta protectora rj45 Alicate Peladoras de cables Probador de cable de red
Cat5, Cat6, Cat7, Cat8 Protege cable de red y evita los daños cuando insertar o desenchufar frecuentemente. Corta el cable de red Corta la chaqueta de cable de red Probar el rendimiento de la conexión del cable de red
herremientas necesitamos preparar para hacer cable de red

Seis pasos para hacer cable de red

Paso 1: Cortar el cable de red con el alicate

Cortar el cable de red con el alicate

Paso 2: Insertar cubierta protectora rj45 en los dos lados de cable de red

Insertar cubierta protectora rj45 en los dos lados de cable de red

Paso 3: Cortar la chaqueta de cable de red. Cado extremo corta aproximadamente 1,5 cm con mini peladora de cable (porque si corta demasiado largo, el cable de red no se puede atascar con conector modular RJ45 y es fácil de soltar; Si es demasiado corto, no se puede insertar completamente en la parte inferior de la cabeza de conector rj45.

 Cortar la chaqueta de cable de red

Paso 4: Seperar 4 pares de hilos a 8 hilos. Y luego organizar y durecer el cable, sujetar el cable con ambas manos y luego aplique fuerza en dos direcciones opuestas y enderecer el cable varias veces. organizar cable de acuerdo con código de color de norma T568B 1. naranja-blanco, 2. naranja, 3. verde-blanco, 4. azul, 5. azul-blanco, 6. verde, 7. marrón-blanco, 8. marrón. Por último, cortar el cable, guardar aproximadamente 15 mm

organizar y durecer el cable

endurecer y organizar cable


Paso 5: Insertar cable de red en el conector. ten cuidado, el lado de conector con metralla hacia abajo. El lado cosido está hacia arriba. Y luego crimpar el conector rj45 y luego el otro lado utilizar el mismo método.

insertar en conector rj45crimpar el conector rj45

Paso 6: Al hacer cable de red, probar el rendimiento de la conexión del cable de red con probador de cable de red. Si el orden de luces de los dos extremos es el mismo, es decir tu cable de red puede utilizar. Si es diferente, es posible que la secuencia de la línea haya cambiado cuando se coloca el cable en el cabezal de conector. Si algunas luces no están encendidas, puede deberse a una fuerza insuficiente al presionar el cabezal de cristal con los alicates para cables de red. En este momento, solo se puede cortar. Reproducción.

prueba de cable de red

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k