Italia

SFP è compatibile con SFP+? Si può usare SFP+ 10G con una porta dello switch Gigabit SFP 10G?

Aggiornato il 06 Mar 2023 by
14.2k

Quando è iniziata la transizione dalla rete 1G a quella 10G, molti utenti di switch di rete hanno riscontrato il problema della compatibilità tra SFP e SFP+. Le ottiche SFP da 1G funzioneranno con le porte SFP+ da 10Gb su uno switch da 10Gb? Oppure l'SFP+ da 10Gb funzionerà a 1Gb per collegare gli switch gigabit? Cosa succede se si utilizzano porte SFP+ su uno switch ma SFP sull'altro? Qui sveleremo la maschera della compatibilità tra SFP e SFP+.

Indice dei contenuti

L'ottica SFP 1G può funzionare con una porta SFP+ 10G?

L'ottica SFP+ 10G può funzionare con una porta SFP 1G?

L'ottica SFP+ è in grado di effettuare la negoziazione automatica fino a 1G con lo switch Gigabit?

Cosa è una porta SFP su uno switch Gigabit?

Cosa è una porta SFP? La porta SFP (small form-factor pluggable) di uno switch di rete è un'interfaccia di rete compatta e collegabile a caldo. Le velocità tipiche sono 1 Gbit/s per gli SFP Ethernet e fino a 4 Gbit/s per i moduli SFP Fiber Channel. La porta SFP (porta elettrica e porta ottica) consente a uno switch gigabit di ottenere uplink in fibra su distanze maggiori o uplink in rame a corto raggio inserendo il modulo SFP corrispondente (SFP in fibra o SFP in rame).

Figura 1: Porta SFP e porta Uplink SFP+ sullo switch Gigabit

Cosa è una porta SFP+ su uno switch 10Gb?

Le porte SFP+ e SFP sono praticamente identiche per dimensioni e aspetto. SFP+ supporta Fibre Channel da 8 Gbit/s, 10 Gigabit Ethernet e lo standard OTU2 della rete di trasporto ottico. Si tratta di un formato popolare nel settore, supportato da molti fornitori di componenti di rete. La differenza principale è che SFP+ è una versione aggiornata di SFP, ma supporta velocità più elevate, fino a 10 Gbps.

Figura 2: Porta SFP+ e porta Uplink QSFP+ su switch 10Gb

 

Esistono principalmente due tipi di switch 10Gb, tra cui lo switch in fibra 10G e lo switch 10GBASE-T, entrambi dotati di porte di uplink con larghezza di banda superiore (25G/40G/100G) per collegarsi ad altri switch a velocità superiore nella topologia.

L'ottica SFP 1G può funzionare con una porta SFP+ 10G?

Gli slot SFP+ possono accogliere moduli SFP, la maggior parte di essi ma non tutti. Può dipendere molto dai modelli di switch. Le porte SFP+ spesso accettano ottiche SFP ma a una velocità ridotta di 1Gb. A volte questa porta blocca la velocità a 1Gb finché non si ricarica lo switch o non si esegue una serie di comandi particolari. Inoltre, la porta SFP+ di solito non supporta velocità inferiori a 1G. In altre parole, non è possibile collegare l'SFP 100BASE alla porta SFP+.

Se non si è sicuri della connettività, si consiglia di consultare il fornitore per verificare che la porta dello switch 10Gb supporti la doppia velocità prima di collegare un transceiver SFP alla porta SFP+ sul proprio switch 10Gb. I seguenti sono i tre switch popolari le cui porte SFP+ 10G possono ricevere moduli ottici SFP 1G,

  switch S5860-20SQ switch S5860-48SC switch S5860-24XB-U
Porte 20x 1G/10G SFP+, 4x 10G/25G, 2x 40G 48x 1G/10G SFP+, 8x 40G/100G QSFP28 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T, 4x 1G/10G SFP+, 4x 10G/25G SFP28
Caratteristiche principali QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Routing statico L3, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Sicurezza avanzata, Stacking hardware, Alimentatori 1+1 sostituibili a caldo QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Routing statico L3, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Sicurezza avanzata, Stacking hardware, Alimentatori 1+1 sostituibili a caldo Conforme allo standard PoE++, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Routing statico L3, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Sicurezza avanzata, Stacking hardware, Alimentatori 1+1 sostituibili a caldo
Prezzo US$ 1.599 US$ 3.999 US$ 3.799
Scenario di applicazione Ideale per le aggregazioni di rete dei campus su larga scala e per i nuclei di rete di piccole e medie dimensioni. Ideale per l'accesso/aggregazione della rete del campus, l'accesso ai server dei data center 10 GE e l'accesso ai dispositivi wireless ad alta velocità.

L'ottica SFP+ 10G può funzionare con una porta SFP 1G?

SFP+ da 10Gb funzionerà a 1Gb? La risposta dipende anche da questo. È necessario ridurre la velocità del transceiver SFP+ 10G sullo switch, ma praticamente nessuno sarà incoraggiato a farlo. In particolare, dal punto di vista economico, supponendo di avere uno switch 1G e uno switch 10G e di collegarli con due moduli transceiver in fibra ottica 10G, cosa ci si può aspettare di ottenere? Connettività di rete 1G! Dato che le porte 10G possono accettare moduli 1G e il risultato rimane lo stesso, perché non sostituire i moduli 10G con quelli 1G?

Figura 3: Collegamento della porta SFP+ dello switch 10Gb FS alla porta SFP dello switch Gigabit

L'ottica SFP+ è in grado di effettuare la negoziazione automatica fino a 1G con lo switch Gigabit?

Il modulo transceiver SFP+ 10G inserito in uno switch può essere collegato a un transceiver 1G inserito in un altro switch e negoziare? Dipende.

Per l'Ethernet su cavi di rame, è supportata l'auto-negoziazione. Ciò significa che solo i transceiver SFP BASE-T supportano l'auto-negoziazione come i moduli SFP in rame che supportano l'auto-sensing 10/100/1000.

Per i transceiver basati su fibra, come le ottiche SFP e SFP+ in fibra, l'auto-negoziazione non è supportata. Come protocollo, l'auto-negoziazione funziona solo quando è attiva su entrambi i lati del collegamento. I due dispositivi collegati al collegamento decidono insieme la velocità e la modalità duplex migliori. La maggior parte dei transceiver SFP e SFP+ funzionano solo alla velocità nominale di fabbricazione, quindi le ottiche SFP+ da 10Gb su uno switch da 10Gb non possono effettuare la negoziazione automatica fino a 1Gb se l'altra estremità è uno switch gigabit.

Ad esempio, se un modulo SFP+ da 10Gb è collegato alla porta dello switch da 10Gb, funzionerà solo a 10Gb. In questo caso, se lo si collega alla porta dello switch gigabit, non funzionerà. Se invece si collega un modulo SFP da 1Gb alla porta SFP+ da 10G, lo switch da 10Gb funzionerà a 1Gb. In questo caso, è possibile collegarlo allo switch Gigabit.

Modificato nel 2021: I transceiver SFP+ dual-rate 1/10G sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet 1-Gigabit e 10-Gigabit su fibra monomodale (SMF) o multimodale (MMF). È possibile collegare transceiver SFP+ dual-rate 1/10G su uno switch 10G con transceiver 1G inserito in uno switch 1G.

Conclusione

Per quanto riguarda la compatibilità tra SFP e SFP+, la risposta è semplice: dipende. L'elenco di cui sopra elenca tre switch di rete le cui porte 10G possono accettare moduli SFP da 1Gb. Per assicurarsi che la trasmissione di rete avvenga senza problemi, è necessario consultare il fornitore dello switch per assicurarsi che i connettori su entrambe le estremità siano gli stessi e che non vi siano problemi di compatibilità con il produttore. Se necessario, FS è lieta di aiutarvi in qualsiasi momento.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza