Italia

Come installare un pannello patch e uno switch ?

Aggiornato il 26 Dic 2022 by
20.6k

Il pannello patch e lo switch Ethernet sono comunemente utilizzati per collegare tutti i dispositivi nei data center. Di solito sono montati sul rack del server per svolgere le funzioni pertinenti. Molte persone sono angosciate dall'installazione di pannello patch e switch nella loro sala di telecomunicazione e sono preoccupate per gli spaghetti di cavi dal pannello patch allo switch. In pratica, un ideale gestione dei cavi sistema potrebbe affrontare questa situazione imbarazzante. Di conseguenza, è stato realizzato un sistema di cablaggio strutturato ben progettato.

cable management for patch panel and switch

Pannello patch vs. switch

Dall'aspetto fisico, pannello patch e switch hanno un aspetto simile in quanto si presentano come file di prese in un rack. In realtà, un pannello patch è un dispositivo passivo dotato di una fila di porte, utilizzato per la gestione dei cavi per raggruppare più porte di rete e collegare i cavi in entrata e in uscita. La possibilità di etichettare le singole tratte di cavo in un pannello patch crea un modo pulito e organizzato per identificare il flusso del segnale e risolvere i problemi tecnici. Inoltre, il pannello patch evita il danneggiamento della porta dello switch a causa delle molteplici spine e dei cavi.

D'altra parte, un switch di rete ha una serie di porte Ethernet, ma è un dispositivo attivo che collega tra loro i dispositivi di una rete di computer utilizzando la commutazione di pacchetti per ricevere, elaborare e inoltrare i dati al dispositivo di destinazione. Nel caso del cablaggio strutturato, le porte dello switch possono essere collegate alle porte del patch panel, consentendo di collegare in rete i dispositivi Ethernet.

Fasi di installazione del pannello patch e dello switch

Per l'installazione del patch panel e dello switch sono necessari i seguenti strumenti: pinza per cavi, tester per cavi, cacciavite a croce, cacciavite diritto e punzonatore per moduli. Ecco le fasi principali di riferimento.

Preparazione

Prima dell'installazione di switch e pannello patch, è necessario considerare l'altezza e la disposizione del rack, in modo da poter determinare quante unità rack sono disponibili per un pannello patch e uno switch. Assicurarsi poi che i cavi patch siano abbinati ai cavi installati, perché non si devono mischiare cavi in fibra ottica di tipo diverso.

Quindi verificare se il pannello patch e gli accessori (compresi il rack di cavi, il passacavo, lo switch e così via) sono completi e stabilire dove posizionarli. È meglio usare un disegno per pianificare in anticipo. In generale, ci sono tre posizioni per il pannello patch da installare nella colonna di supporto del rack, a seconda del cablaggio.

 

  • Quando si adotta una presa di terra, i cavi di solito entrano nel rack dalla parte inferiore. Pertanto, il pannello patch deve essere montato nella parte inferiore del rack.

  • Quando si utilizza una presa a ponte, i cavi passano attraverso il rack dalla parte superiore. Il pannello patch deve essere installato nella parte superiore del rack.

  • Quando i cavi entrano nel rack dal lato, il pannello patch deve essere installato al centro del rack.

Installazione

  • Tenere il cassetto del pannello patch in posizione verticale e tirarlo in avanti. Per fissare il gruppo del pannello patch al rack, utilizzare le viti da macchina appropriate.

  • Preparare i cavi patch della lunghezza desiderata e tagliare ogni cavo in una porta adatta, quindi utilizzare una fascetta per fissare i cavi.

  • Individuare la porta dello switch collegata alla porta del pannello patch. (È necessario considerare il percorso dei cavi di alimentazione).

  • Fissare il pannello patch e lo switch a un supporto a pavimento montato su rack nell'armadio dei cavi.

  • Far passare i cavi preparati per collegare rispettivamente la porta del pannello patch alla porta dello switch.

  • Installate un sistema di gestione dei cavi orizzontale e verticale e fascette in velcro per raggruppare i cavi e facilitarne l'accesso in futuro.

  • Etichettare ogni cavo con la stessa etichetta su entrambe le estremità per l'identificazione.

Convalida

La fase finale consiste nell'effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che tutte le cose siano in un posto sicuro. Questa fase non può essere ignorata perché la sicurezza viene prima di tutto.

Gestione dei cavi dal pannello patch allo switch

Gestione orizzontale dei cavi

La gestione orizzontale dei cavi può essere utilizzata per supportare un percorso per i cavi patch tra il pannello patch e lo switch. Il pannello di gestione dei cavi orizzontale ha diversi stili per molteplici applicazioni: è progettato con barra di allacciamento, anelli a D, canalina, striscia di spazzole e anello terminale. Possono essere assemblati in modo casuale per semplificare il cablaggio in modo efficiente. Il video seguente mostra il pannello di gestione dei cavi orizzontali 1U con anelli terminali per pulire il rack in disordine.

Gestione verticale dei cavi

La gestione verticale dei cavi risponde anche alle attuali esigenze di instradamento dei cavi. I gestori di cavi verticali con anello a D singolo da 3" e i gestori di cavi verticali in plastica larghi 3" con dita per il raggio di curvatura sono i più utilizzati tra il pannello patch e lo switch. Contribuiscono a fornire un supporto adeguato al raggio di curvatura dei cavi. Forniti di fascette, offrono agli utenti un sistema di cablaggio ordinato e organizzato.

Fascette ed etichette per cavi

Anche le fascette e l'etichettatura dei cavi possono contribuire a rendere efficiente l'installazione. Quando si costruisce un sistema di rete, una grande quantità di cavi viene inserita nel rack e instradata dove deve andare con i dispositivi. Le fascette in velcro sono gli strumenti più comuni per tenere insieme i cavi. Nel frattempo, le etichette per cavi possono offrire alle strutture molti vantaggi che contribuiscono ad aumentare l'efficienza, eliminare gli sprechi, migliorare la sicurezza e, in generale, a far funzionare tutto in modo più fluido.

Conclusione

Il pannello patch e lo switch consentono di espandere i punti di accesso tracciabili, fornendo una soluzione di gestione robusta e affidabile. Pertanto, una corretta installazione di patch pannello e switch gioca un ruolo decisivo nell'intera gestione dei cavi. Dal patch pannello allo switch, una linea completa di strumenti per la gestione dei cavi viene utilizzata per proteggere e supportare i cavi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fs.com.

Articolo correlato: Gestione dei cavi per una piccola LAN con un pannello patch a 24 porte

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza