Italia

Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?

Aggiornato il 16 Mar 2023 by
36.9k

Il PoE, o Power over Ethernet, è una tecnologia sicura e garantita che consente di risparmiare tempo e denaro e che fornisce dati e alimentazione in modo sicuro attraverso lo stesso cavo Ethernet per le reti locali (LAN). Se si guarda ai tipi di switch Power over Ethernet sul mercato attuale, si scoprirà che esistono switch PoE, switch PoE+ e switch PoE++. Quanto ne sapete su questi tre tipi di switch PoE? Quali sono le differenze tra PoE, PoE+ e PoE++? Come fare la scelta corretta tra questi?

 

Cosa sono PoE e switch PoE?

Cosa è il PoE? La tecnologia PoE è stata definita dallo standard IEEE 802.3af nel 2003. In base a questo standard, il PoE consente a un PD (powered device) come un telefono VoIP di ricevere fino a 12,95 W di potenza PoE, utilizzando solo due delle quattro coppie twistate disponibili nel cablaggio Ethernet.

Quindi, cosa è uno switch PoE? Per switch PoE si intende un particolare utilizzo della tecnologia PoE. Funzionando come una sorta di PSE (power sourcing equipment), uno switch PoE può fornire energia ai PD tramite cavi Ethernet per realizzare la connettività di rete. In genere, uno switch 802.3af supporta un consumo massimo di 15,4 W per porta PoE con un intervallo di tensione compreso tra 44 V e 57 V. L'intervallo di tensione dei PD collegati allo switch PoE è compreso tra 37V e 57V.

poe switch

 

Cosa sono PoE+ e switch PoE+?

La tecnologia PoE+ (standard IEEE 802.3at) è un aggiornamento della tecnologia PoE, pubblicata nel 2009. I PD presenti sul mercato tendono a richiedere una potenza maggiore, come i punti di accesso wireless che richiedono una potenza PoE superiore a 12,95 W per funzionare normalmente. Per risolvere questo problema, è stata introdotta la tecnologia PoE plus, in grado di supportare un elevato consumo energetico.

Simile a uno switch di rete PoE, anche lo switch PoE plus fornisce alimentazione su due coppie, ma aggiunge un'ulteriore classe di potenza che è in grado di erogare una potenza fino a 25,5 W per un PD con una gamma di tensioni da 42,5 V a 57 V. La potenza massima erogata da ciascuna porta di uno switch PoE+ è di 30W, con un intervallo di tensione compreso tra 50V e 57V.

 

Cosa sono PoE++ e switch PoE++?

Nel tentativo di aggiungere maggiore potenza alle applicazioni di dispositivi più ampi, nel 2018 lo standard IEEE 802.3 dovrà nuovamente aggiornare la tecnologia PoE+ a PoE++ (standard IEEE 802.3bt). Il PoE++ può essere classificato in due tipi: Tipo 3 e Tipo 4. Il tipo 3 consente a due o a tutte e quattro i doppini intrecciati di un cavo di rame di erogare energia a un PD fino a 51W. Il tipo 4 consente di erogare fino a 71 W a una PD su quattro doppini intrecciati in un cavo Ethernet.

Lo switch di rete PoE++ è la nuova generazione della tecnologia PoE+. Lo switch PoE++ supporta fino a 60 watt di potenza per ogni porta di Tipo 3 e offre il più alto livello di potenza per gli switch Power over Ethernet: fino a 100W per ogni porta PoE di Tipo 4.

 

Switch PoE, PoE+ e PoE++: Quale scegliere?

Poiché la scelta di uno switch PoE deve dipendere da diversi requisiti, in questa parte forniamo le informazioni necessarie per effettuare la migliore scelta quattro tipi di switch Power over Ethernet sotto due aspetti: specifiche e applicazioni.

Specifiche dello switch PoE, PoE+ e PoE++

Sulla base dell'introduzione, di seguito viene presentata una tabella di riferimento che riassume le specifiche dettagliate degli switch PoE, PoE+ e PoE++.

  PoE PoE+ PoE++
IEEE Standard IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
Tipo PoE Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
Alimentazione della porta switch
Potenza massima per porta 15.4W 30W 60W 100W
Intervallo di tensione della porta 44–57V 50-57V 50-57V 52-57V
Alimentazione PD
Potenza massima del dispositivo 12.95W 25.5W 51W 71W
Intervallo di tensione del dispositivo 37-57V 42.5-57V 42.5-57V 41.1-57V
Cavi
Doppini ritorti utilizzati 2 doppini 2 doppini 4 doppini 4 doppini
Cavi supportati Cat3 o meglio Cat5 o meglio Cat5 o meglio Cat5 o meglio

Nota: i dati presentati sono solo teorici, mentre la capacità di potenza totale degli switch della serie PoE nell'applicazione sarà sovradimensionata con più porte per molti dispositivi che utilizzano meno della potenza massima. Ad esempio, se si dispone di uno switch con tutte le porte PoE++ di tipo 4, non significa che le si utilizzerà tutte al massimo carico 24 ore al giorno. Di conseguenza, è necessario calcolare i requisiti di alimentazione di tutti i dispositivi alimentati che si intende collegare allo switch e selezionare i cavi patch corrispondenti per il progetto PoE.

Applicazioni switch PoE, PoE+ e PoE++

Evidentemente, le principali differenze tra gli switch PoE, PoE+ e PoE++ risiedono nella modalità di funzionamento e nell'alimentazione, che si riflettono nelle loro applicazioni.

Switch PoE

Uno switch 802.3af, noto anche come switch PoE di tipo 1, viene solitamente utilizzato per supportare dispositivi che richiedono un'erogazione di potenza inferiore a 15,4W:

  • Telefoni VoIP di base che operano attraverso la rete Internet pubblica

  • Punti di accesso wireless a due antenne per reti di piccole dimensioni

  • Telecamere di sicurezza fisse senza pan, tilt e zoom

  • Sensori, misuratori, ecc.

Switch PoE+

Lo switch PoE+ con uscita da 30 W può alimentare dispositivi di tipo 2, come ad esempio:

  • Telefoni IP che offrono fax, messaggistica di testo e chiamate vocali

  • Punti di accesso wireless con sei antenne

  • Telecamere di sorveglianza PTZ (pan, tilt e zoom) a controllo remoto

  • Sensori biometrici che raccolgono caratteristiche biologiche

Switch PoE++

Con una potenza superiore, fino a 60 W, lo switch PoE++ Tipo 3 fornisce alimentazione per:

  • Videochiamate bidirezionali in un sistema di conferenza

  • Dispositivi di gestione dell'edificio, come controllori di cancelli o porte

  • Thin client collegati in remoto ad un ambiente informatico basato su server

  • Dispositivi di monitoraggio remoto dei pazienti

Inoltre, lo switch PoE++ Tipo 4 può supportare dispositivi come laptop e TV.

poe vs. poe+ vs.poe++

Lo switch PoE è una buona scelta se i livelli di potenza a basso standard sono sufficienti per il vostro data center. Altrimenti, gli switch PoE+ o PoE++ sono più indicati quando è necessaria una rete più robusta e ad alte prestazioni con più dispositivi diversi, senza limitazioni di porte. Sono anche scelte sagge per la costruzione di infrastrutture con requisiti più elevati e per la pianificazione degli aggiornamenti. È certamente possibile mantenere il design della rete PoE esistente se è adeguato e si adatta alle proprie esigenze.

FS PoE++ Switch

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali di tre switch FS PoE++.

  S5860-24XB-U S3200-8MG4S-U S5850-24XMG-U
Descrizione Switch 24 Porte Ethernet L3 PoE++ Switch Ethernet L2+ Gestito PoE++ a 8 Porte Switch 24 Porte Ethernet L3 PoE++
Porte 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28 8x 100/1000M/2.5GBASE-T | 4x 10Gb SFP+ 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacità di commutazione 760 Gbps 120 Gbps 880 Gbps
Budget energetico 740W 250W 1000W
Applicazione laptop, dispositivi di intrattenimento a schermo piatto punti di accesso radio wireless, telecamere PTZ, apparecchiature per videoconferenze Telefoni IP, punti di accesso wireless
 

Conclusioni

I crescenti requisiti di potenza fanno evolvere la tecnologia PoE da PoE a PoE+ e a PoE++. Anche lo switch basato su PoE è stato aggiornato da switch di rete PoE a switch PoE + e a switch PoE++. Questo articolo ha illustrato le differenze tra switch PoE, PoE+ e PoE++ e le le loro applicazioni. Speriamo che questo post vi abbia dato qualche spunto per la scelta di uno switch di rete PoE adatto.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza