Italia

Cosa è un pannello patch e perché ne abbiamo bisogno?

Aggiornato il 08 Mar 2023 by
31.0k

Un pannello patch è un dispositivo di rete efficace e flessibile che consente di mantenere l'organizzazione del data center o della sala server e facilita lo spostamento, l'aggiunta o la modifica dell'infrastruttura di cablaggio in futuro. In questo articolo verranno illustrati la definizione, il tipo, la funzione, l'applicazione e le domande più frequenti relative a un pannello patch.

 

Tipi di pannello patch: Pannello patch in fibra ottica e pannello patch Ethernet RJ45

In generale, nell'infrastruttura tipica dei data center esistono due tipi di pannelli patch in base ai cavi con cui lavorano: i pannelli patch in fibra ottica e i pannelli patch Ethernet. Entrambi sono disponibili in diversi design, configurazioni o numero di porte e possono essere personalizzati per adattarsi ai vari requisiti di cablaggio di rete.

Pannelli in fibra ottica

  • Pannello patch in fibra ottica standard: il pannello patch in fibra ottica standard può essere caricato con adattatori LC/SC/MTP, comunemente utilizzati come connessione intermedia tra la dorsale e i cavi patch. I pannelli patch in fibra FS FHD sono disponibili con tipi di fibra monomodale e multimodale con diverse opzioni di adattatore e numero di porte.

  • Pannello patch breakout: pannelli patch breakout sono progettati specificamente per il cablaggio breakout ad alta densità 40G-10G e 100G-25G. Come soluzione agile e scalabile per ridurre gli ammassi di cavi e migliorare il flusso d'aria, i pannelli patch breakout offrono un aspetto estetico e rendono il data center un luogo più accogliente. I pannelli patch breakout di FS sono disponibili sia in modalità singola che multimodale.

Pannelli patch Ethernet

I cavi patch Ethernet possono essere classificati in diversi tipi: Pannello patch Ethernet Cat5e/Cat6/Cat6a, pannello patch keystone vuoto, pannello patch Ethernet 110 punch down, ecc. Per saperne di più sui tipi di pannelli patch Ethernet e su come scegliere il tipo migliore, consultate Tipi di pannelli patch RJ45: Come scegliere quello più adatto?

Il pannello patch Ethernet più diffuso al giorno d'oggi è il pannello patch passante Cat6, apprezzato per la sua semplicità ed economicità. Quando non si è sicuri di decidere in anticipo il tipo di cavi da utilizzare per collegare l'hardware, è possibile utilizzare un pannello patch keystone vuoto per realizzare un collegamento misto in base alle esigenze effettive.

 

Cosa si può ottenere dall'installazione di pannelli patch?

Il pannello patch è uno dei pochi componenti utilizzati nelle reti di cablaggio in rame e in fibra e quasi tutte le configurazioni di rete aziendali utilizzano i pannelli patch per le installazioni di cablaggio. A cosa può servire un pannello patch? Trovate le risposte nelle seguenti descrizioni.

Estetica

Nessuno può negare che un cablaggio organizzato sia sempre una fantastica festa visiva per tutti. Abbiamo visto molte foto prima e dopo del cablaggio con l'aiuto di pannelli patch e altri strumenti di gestione dei cavi e abbiamo visto il loro magico potere di riordinare i cavi disordinati nel rack o nell'armadio. Se siete infastiditi da questo disordine, il modo migliore per ridurre l'ingombro dei cavi è utilizzare un pannello patch in fibra o pannello patch Ethernet.

Maggiore flessibilità

I pannelli patch offrono flessibilità e prevengono la necessità di stendere nuovamente i cavi o di scambiare le apparecchiature se è necessario cambiare qualcosa o se si rompe qualcosa. Ad esempio, la perforazione del cavo fino ai pannelli patch può consentire uno sgravio meccanico alle porte degli switch, relativamente costose. Se il cavo dalla parete o dal soffitto venisse inserito direttamente in una porta dello switch, tale porta potrebbe essere soggetta a trazione, spinta e così via e non ci vuole molto perché una spina RJ-45 perda un po' di connettività in questo modo, sia con l'interno di una porta dello switch che con la connessione al cavo stesso.

Gestione semplificata dei cavi

Alcune aziende utilizzano il cablaggio strutturato per la telefonia o possono avere più aziende che condividono gli uffici. In queste circostanze, un pannello patch consente di collegare facilmente più apparecchiature diverse a qualsiasi presa. I cavi sul retro dei pannelli patch corrispondono alle posizioni dei jack permanenti nello spazio dell'utente, il che può facilitare e rendere preciso il cablaggio del pannello patch per i neofiti della rete. Inoltre, la possibilità di etichettare i singoli passaggi dei cavi in un pannello patch crea un modo più pulito e organizzato di identificare il flusso del segnale e la risoluzione dei problemi tecnici diventa un compito più facile.

 

Domande frequenti sul pannello patch

I pannelli patch riducono la qualità del segnale?

Alcuni ritengono che un numero eccessivo di connessioni tra i pannelli patch e gli switch o altri dispositivi possa compromettere l'intera rete. In realtà, un pannello patch adeguato non riduce la velocità della rete. Assicuratevi solo che il pannello patch sia adatto alla categoria di cavo che state utilizzando e verificate che i cavi siano stati terminati nel modo corretto.

Ho bisogno di un pannello patch o solo di uno switch?

Il pannello patch e lo switch hanno funzioni diverse. La funzione principale del pannello è la gestione ordinata dei cavi. Mentre lo switch di rete consente al dispositivo collegato di parlare con gli altri attraverso i cavi. La scelta dipende dalle vostre esigenze specifiche.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza