Italia

Come scegliere il miglior FOV per videocamera da conferenza

Aggiornato il 23 Mag 2023 by
1.7k

Siete mai rimasti perplessi di fronte ai diversi angoli FOV durante la scelta di una videocamera per conferenze per la vostra sala conferenze? Avere una migliore conoscenza del FOV è necessario per non buttare denaro sulla telecamera sbagliata. Questo articolo fornirà un'introduzione completa al FOV e vi aiuterà a scegliere la migliore videocamera per conferenze.

Cosa è il field of view (FOV)?

Il field of view (FOV) 'campo visivo' è l'area aperta e osservabile che una persona può vedere a occhi nudi o tramite un dispositivo ottico, come una videocamera. In altre parole, il FOV è ciò che si può vedere senza girare la testa. Comprende ciò che si vede davanti a sé e la visione periferica.

Per le telecamere da conferenza, si riferisce a "ciò che si vede" attraverso l'obiettivo della telecamera. Il FOV viene solitamente misurato in gradi. La videocamera è l'unico punto di partenza e la visuale si irradia e si allarga, formando un triangolo.

Gli angoli FOV possono variare da 54 a 360 gradi. Angoli più ampi equivalgono generalmente a una visione più ampia e migliore. Ma non sempre una visione più ampia è migliore o necessaria. Sale conferenze e scenari diversi richiedono videocamere diverse, ed è per questo che esistono molte differenze in termini di FOV.

Confronto tra angoli FOV più diffusi per le videocamere da conferenza

Analizziamo ora direttamente alcuni angoli FOV comuni per le videocamere da conferenza. Per rendere più chiaro l'ampiezza della visuale, prendiamo come esempio un piede di distanza dalla telecamera. In questo modo è anche più facile confrontare i diversi angoli FOV.

FOV = 72.5°

Come si può vedere, a un piede di distanza dalla telecamera, il FOV di 72,5° offre una visione di 1,4 piedi di larghezza. Ciò significa che a 3 metri di distanza si ottiene una visione di 14 metri di larghezza. Una videocamera per conferenze con FOV di 72,5° è una buona scelta per le sale conferenze di piccole dimensioni, con il tavolo della sala conferenze ad una distanza di almeno un metro e mezzo o un metro e mezzo dalla videocamera.

FOV = 72.5°

FOV = 90°

Con un FOV di 90°, si ottengono 2 piedi di larghezza per ogni 1 piede di distanza dalla telecamera. In questo caso, 10 piedi forniranno una visione di 6 metri di larghezza. Questa visione più ampia è adatta alla maggior parte delle sale conferenze.

FOV = 90°

FOV = 108°

A 108° di FOV si comincia a parlare di videocamere considerate "grandangolari". La maggior parte delle videocamere per sale riunioni rientra in questa categoria di grandangolo. Le videocamere per conferenze con un FOV di 108° offrono una visuale di 2,8 piedi a 1 piede di distanza. Ciò consente di posizionare la videocamera sulla parete lunga.

FOV = 108°

FOV = 120°

Il FOV di 120°, un altro grandangolo comune, è adatto anche per gli spazi huddle. A un metro di distanza, si ottiene una visione di 3,4 metri. A tre metri di distanza dalla videocamera, ciò significa 34 metri. Questo grandangolo è in grado di inquadrare quasi tutti i partecipanti.

FOV = 120°

FOV = 180°

Con un FOV di 180°, la videocamera offre una copertura da parete a parete. In pratica, se avete bisogno di una copertura video totale per la vostra sala conferenze, questa è la soluzione che state cercando nelle videocamere.

FOV = 180°

Qual è il FOV migliore per la vostra sala conferenze?

Ora possiamo passare alla scelta del FOV adatto ai diversi casi d'uso. Di solito, questo dipende dalle dimensioni della sala conferenze e dalla disposizione degli interni.

Sala conferenze piccola (4-6 persone)

Se la sala conferenze è relativamente piccola, con una capienza di circa 4-6 persone, e la disposizione è quella mostrata nella figura seguente, una telecamera per conferenze con un FOV compreso tra 90° e 120° dovrebbe essere una buona scelta. Poiché le persone sono molto vicine tra loro, le videocamere per conferenze con FOV da 90° a 120° assicurano che tutti siano inquadrati.

Videocamere per conferenze FS consigliate: FC530 e FC530-4K

Small Conference Room (4-6 people)

Sala conferenze di medie dimensioni (6-12 persone)

Se la sala conferenze può contenere da 6 a 12 persone e la maggior parte dei posti a sedere è rivolta verso la videocamera, sarebbe meglio una videocamera per conferenze con un angolo FOV più ampio, ad esempio 120° o anche maggiore.

Videocamere per conferenze FS consigliate: FS-CC3XU2 e FC530-4K

Mid-sized Conference Room (6-12 people)

Sala conferenze grande (12-16 persone)

Le grandi sale conferenze che possono ospitare 12-16 persone di solito hanno una configurazione di questo tipo (immagine sotto). In questo caso, un FOV di 120° potrebbe non essere necessario. Un FOV compreso tra 60° e 90° è sufficiente per inquadrare tutti.

Videocamere per conferenze FS consigliate: FC730 e FC730-4K-N

Uso personalizzato

Se la disposizione della conferenza non è di questo tipo e si desidera ottenere un angolo FOV specifico che soddisfi al meglio le proprie esigenze, è necessario fare un po' di calcoli.

caculate FOV

  • Per un tavolo quadrilatero regolare, è necessario conoscere X (la distanza dalla videocamera al tavolo) e Y (metà della lunghezza del lato rivolto verso la telecamera). Quindi calcolare θ=arctan(y/x) e 2θ < HFOV della telecamera.

  • Per un tavolo ovale irregolare, è necessario conoscere X (la distanza dalla videocamera al punto centrale del tavolo) e Y (semiasse maggiore). Quindi calcolare θ=arctan(y/x) e 2θ < HFOV della videocamera.

Conclusioni

Il FOV è solo una delle caratteristiche da considerare nella scelta delle videocamere per videoconferenza, ma ha un ruolo importante. Per determinare quale sia l'angolo FOV migliore, è necessario considerare una serie di fattori, come le dimensioni del tavolo da conferenza, la disposizione della stanza e la distanza del tavolo dalla videocamera. Scoprite tutte le nostre videocamere per conferenze, e trovare quella perfetta in base al FOV.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza