Italia

Come Configurare EVPN-VXLAN con Pica8 AmpCon™?

Aggiornato il 10 Apr 2024 by
121

Con la graduale transizione delle aziende al cloud, il raggiungimento della centralizzazione del cloud o delle funzionalità cloud-native è diventato fondamentale per adattarsi al nuovo modello di lavoro "work from anywhere". Tuttavia, introdurre le aziende al "cloud" o semplificare l'esperienza del "cloud ibrido" non dovrebbe richiedere la stesura di una tesi di laurea su come "scavare un tunnel all'interno di qualcos'altro". In questo vasto mare di tecnologie, EVPN-VXLAN emerge come una delle soluzioni.

Cosa si intende realmente per "Reality" di EVPN-VXLAN

EVPN-VXLAN sta rispettivamente per Ethernet VPN e Virtual eXtensible LAN. In sostanza, VXLAN è un protocollo utilizzato per creare una rete tunneled "Overlay" su una rete Layer-3 "Underlay" esistente (fisica). Questa rete Overlay può supportare fino a 16 milioni di VLAN, superando di gran lunga il limite tradizionale di 4096 VLAN.

Pertanto, l'introduzione di EVPN-VXLAN mira a fornire alle imprese un'architettura di rete più flessibile, scalabile e potente. L'integrazione di questa tecnologia con l'architettura Spine-Leaf CLOS offre un enorme potenziale per i data center "cloud-scale".

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

Nei prossimi capitoli vi mostreremo come sia possibile utilizzare una semplice integrazione di Ansible con la leggera interfaccia utente di Amplified Network Control Platform (AmpCon™) di Pica8 per automatizzare e semplificare la gestione della configurazione della vostra rete e, con il semplice acquisto di un'istanza di AmpCon™, per distribuire e automatizzare la gestione di hardware white-box a vostra scelta (illimitato) con il semplice acquisto di un'istanza di AmpCon™, rendendo l'implementazione VXLAN push-button una realtà.

Come configurare EVPN-VXLAN

AmpCon™ è il cuore dell'automazione di EVPN-VXLAN. Con Pica8, Jinja, Ansible e AmpCon™, la distribuzione di EVPN-VXLAN non richiede più un grande team di ingegneri di rete certificati o di essere un esperto di rete. Questa automazione è particolarmente importante nell'attuale era della virtualizzazione e del dominio del "cloud" e AmpCon™ è un elemento chiave per abilitare le piattaforme di resilienza della rete.

Passi per Automatizzare la Distribuzione

Per prima cosa, creiamo alcuni fantastici modelli Jinja aggiungendo comandi dall'albero guidato da "click":

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

Quindi, salvare il modello per convertire automaticamente il codice in un modello personalizzabile:

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

Possiamo condividere e modificare i modelli:

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

Anche personalizzare le variabili create automaticamente nei modelli creati automaticamente:

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

Il nuovo modello creato, AmpCon™, diventa automaticamente un modulo guidato:

How to Configure EVPN-VXLAN with Pica8 AmpCon™?

È così sorprendente che l'implementazione EVPN-VXLAN con AmpCon™ di Pica8 sia diventata:

  • Point-And-Click

  • Wizard-Driven

  • Personalizzabile

  • Riutilizzabili - Creazione di moduli e modelli autocostruiti per le implementazioni successive

AmpCon™ fa gran parte del lavoro per voi e ne costruisce così tanto (per impostazione predefinita per la personalizzazione e il riutilizzo) che le implementazioni EVPN-VXLAN sono:

  • Prevedibile

  • Scalabile

  • Programmabile (sì, AmpCon™ ha un programma incorporato per cui è possibile impostarlo e "tornare più tardi")

  • Automazione

L'automazione della distribuzione EVPN-VXLAN con AmpCon™ di Pica8 semplifica l'implementazione e migliora l'efficienza. Con Pica8 e AmpCon™, le organizzazioni potranno automatizzare facilmente l'implementazione di EVPN-VXLAN per affrontare le sfide di rete del futuro.

Come FS può aiutare

FS e Pica8 hanno stabilito una partnership strategica e presso FS è possibile conoscere prodotti come la serie PicOS®, PicOS-V e AmpCon™ Network Manager. I prodotti software Pica8 funzionano con gli switch di rete aziendali e switch per data center offerti da FS per rendere più efficiente l'implementazione della rete.

Iniziate subito il vostro viaggio nell'automazione EVPN-VXLAN! Fate clic qui per contattarci per una valutazione gratuita di AmpCon™, PicOS® Software Switch e PicOS-V Virtual Switch demo.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza