Italia

Breve Guida alla Connessione dell'NVR con le Telecamere IP

Aggiornato il 24 Feb 2024 by
42.3k

Migliorare la sicurezza con un robusto sistema di telecamere NVR è essenziale nel mondo connesso di oggi. Il videoregistratore di rete (NVR) funge da fulcro di questo sistema, gestendo i filmati acquisiti dalle telecamere IP. Quando si parla di connessione all'NVR, sorgono spesso diverse domande. Come si collegano le telecamere IP a un NVR? Sono necessari gli switch PoE? Questo articolo illustra le basi degli NVR e come collegare le telecamere IP a un NVR, con o senza switch PoE.

Che cos'è un NVR?

Un NVR è un sistema informatico specializzato che include un programma software. Di solito viene utilizzato in una rete di videosorveglianza IP per ricevere immagini o flussi video in diretta e registrarli digitalmente su un disco rigido, un'unità flash USB o un altro dispositivo di archiviazione di massa. Gli utenti possono visualizzare, riprodurre e scaricare le registrazioni quando necessario.

L'installazione di un NVR comporta in genere l'integrazione di vari componenti all'interno della rete di sorveglianza. Le connessioni principali comprendono il collegamento delle telecamere IP direttamente all'NVR tramite cavi Ethernet, eventualmente utilizzando uno switch PoE per fornire alimentazione e dati su un unico cavo. Inoltre, l'NVR si collega a un router di rete per l'accesso a Internet e a un monitor o a un terminale di controllo per la gestione locale delle riprese video./p>

Leggi di più: Cosa è un NVR? Ho bisogno di un NVR per la telecamera IP?

Come collegare una telecamera IP a un NVR

Esistono due tipi di NVR sul mercato: NVR PoE e NVR non PoE. Essi utilizzano metodi diversi per collegare le telecamere di sorveglianza IP. Ecco le considerazioni sul collegamento e i metodi specifici per la configurazione di un sistema di telecamere NVR.

Preparazione per il Collegamento dell'NVR

Prima di configurare l'NVR con le telecamere IP, è fondamentale verificare che l'NVR sia compatibile con le telecamere che si intende utilizzare.

Innanzitutto, assicuratevi che l'NVR supporti i modelli specifici di telecamere IP. Spesso si tratta di verificare la compatibilità dei protocolli, come lo standard ONVIF, che facilita l'interoperabilità tra dispositivi di sicurezza IP di produttori diver

Quindi, verificare che l'NVR sia in grado di gestire la risoluzione della telecamera, poiché attualmente non tutti supportano telecamere da 4K o 12MP. Se la risoluzione della telecamera supera quella che l'NVR è in grado di elaborare, potrebbe essere necessario accedere all'interfaccia web della telecamera per regolare le impostazioni di risoluzione al ribasso.

Prima Opzione: Collegamento di telecamere IP a NVR PoE senza switch PoE

Un NVR PoE è dotato di uno switch PoE integrato, che offre porte PoE per il collegamento di telecamere IP direttamente su cavi Ethernet. Non richiede quindi un adattatore di alimentazione separato per funzionare. Di seguito viene riportata una guida passo-passo per il collegamento di un NVR PoE

  • Assicurarsi che l'NVR sia acceso. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il router e l'NVR PoE, in modo da connettere l'NVR a Internet.

  • Collegare il cavo Ethernet di ogni telecamera IP alle porte PoE disponibili sul NVR. Queste connessioni consentiranno alle telecamere di ricevere l'alimentazione e di inviare contemporaneamente il segnale video all'NVR.

  • Collegare l'NVR e un monitor o un televisore tramite un cavo VGA o HDMI. Assicurarsi che il monitor o il televisore sia impostato sulla modalità di ingresso corretta, ad esempio VGA, HDMI 1 o HDMI 2.

Una volta stabilite tutte le connessioni, l'NVR dovrebbe essere collegato con successo alle telecamere IP; a questo punto le funzionalità di questo sistema di sicurezza NVR PoE diventano pienamente operative. Questo sistema è ideale per la sorveglianza IP all'interno di abitazioni e ambienti commerciali di piccole dimensioni, come ville familiari e catene di negozi.

NVR Security System without PoE Switches

Seconda Opzione: Collegare le telecamere IP a un NVR non PoE con uno switch PoE

Gli NVR non PoE sono dotati di porte Ethernet ma necessitano di uno switch PoEesterno o di un adattatore per alimentare le telecamere di rete. Seguire la procedura seguente per completare le connessioni del NVR con l'uso di uno switch PoE.

  • Collegare la porta LAN dello switch PoE al router con un cavo Ethernet e collegare l'NVR non PoE al router. Assicurarsi che lo switch PoE e l'NVR siano nella stessa rete.

  • Collegare le telecamere IP alle porte RJ45 dello switch PoE tramite cavi Ethernet. Lo switch PoE fornirà l'alimentazione e supporterà la trasmissione video.

  • Collegare il NVR e un monitor o un televisore tramite un cavo VGA o HDMI, assicurandosi che sia impostato sul canale di ingresso corretto, come VGA o HDMI1.

Si noti che gli utenti devono aggiungere le telecamere all'NVR per visualizzare e registrare i filmati dalle telecamere. Per questo motivo, è necessario seguire la procedura indicata nel manuale di istruzioni allegato all'NVR.

NVR Security System with PoE Switches

AQ sulla Connessione NVR

L'NVR necessita di Internet? /strong>

L'NVR può funzionare anche senza Internet e continuare a registrare e trasmettere il flusso video. Tuttavia, senza Internet, gli utenti non possono eseguire il backup dei video su cloud storage, non hanno accesso alle registrazioni da remoto e non ricevono notifiche push o avvisi in caso di intrusione.

Qual è la distanza massima tra una telecamera di sicurezza e un NVR collegato?

Il collegamento tra una telecamera IP e un NVR avviene tramite cavi Ethernet. A causa dell'attenuazione del segnale, la distanza massima di trasmissione del cavo Ethernet è di 100 metri. Pertanto, anche la distanza massima che la telecamera può percorrere dal NVR è di 100 metri. Se gli utenti necessitano di una distanza superiore a 100 metri, possono utilizzare un extender Ethernet per estendere la distanza.

È possibile combinare telecamere IP di marche diverse sullo stesso NVR?

Sì, spesso è possibile se l'NVR e le telecamere IP sono conformi allo standard ONVIF (Open Network Video Interface Forum), che promuove l'interoperabilità tra dispositivi di marche diverse. Controllare sempre le specifiche del produttore per garantire la compatibilità.

Quante telecamere IP posso collegare al mio NVR?

Il numero di telecamere che possono essere collegate a un NVR dipende dal modello specifico di NVR e dalla sua capacità di canale. Alcuni NVR supportano 4, 8, 16 o più canali, che corrispondono al numero di telecamere collegabili.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza