Italia

Cavo a conduttore solido o a trefoli, quale scegliere?

Aggiornato il 15 Mag 2023 by
1.0k

Lo sviluppo dell'economia globale ha reso il mondo sempre più connesso. Questa connessione avviene grazie ai cavi Ethernet, uno dei dispositivi di connettività più importanti. I cavi Ethernet sono utilizzati per collegare PC, switch e router per trasmettere e ricevere dati. Per creare una connessione affidabile, è importante selezionare i cavi adatti alle specifiche applicazioni. Questo articolo vi guiderà quindi a scegliere le categorie di cavi più adatte dal punto di vista della struttura del cavo: conduttore solido o conduttore a trefoli.

I cavi Ethernet in rame presentano i tipi Cat 5, Cat5e, Cat6, Cat6a, ecc. in base specifiche diverse. Il cavo patch Ethernet può essere suddiviso in cavi con conduttori solidi e a trefoli in base alla diversa struttura del cavo. Di seguito vengono illustrati in dettaglio questi due tipi di cavi.

Cavo a conduttore solido

I cavi a conduttore solido sono costituiti da un unico filo conduttore solido. I conduttori solidi sono solitamente costituiti da fili di rame nudo con diametro compreso tra 22 e 24 AWG (American Wire Gauge units). Per esempio, il diametro dei cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) cat5e è 24AWG. Il vantaggio dei cavi di grandi dimensioni è che possono fornire caratteristiche elettriche superiori per mantenersi stabili in un'ampia gamma di frequenze. Pertanto, i cavi solidi sono particolarmente adatti per le applicazioni Ethernet ad alta velocità.

solid-conductor-cable

Grazie ai grandi diametri dei fili, i cavi a conduttore solido presentano una minore resistenza alla corrente continua (la resistenza non è positiva per la trasmissione del segnale) e una minore suscettibilità agli effetti delle alte frequenze. Questo tipo di cavi può supportare una trasmissione a distanza maggiore e una velocità di trasmissione dati più elevata rispetto ai cavi a trefoli. Tuttavia, i grandi diametri dei fili comportano anche degli svantaggi. Più grande è il nucleo, meno flessibile è il cavo. Se i cavi vengono piegati, è molto probabile che si rompano o che compromettano le prestazioni della rete.

Cavo a trefoli

I cavi a trefoli sono oggi molto utilizzati. All'interno dei doppini ritorti dei cavi a trefoli, ogni singolo conduttore è costituito da un fascio di trefoli di calibro inferiore. In genere vengono utilizzati sei o sette trefoli per circondare un singolo filo al centro. I trefoli esterni sono avvolti elicoidalmente intorno ai fili centrali. I trefoli formano un conduttore con un diametro simile a quello di un cavo pieno. Tuttavia, l'area di conduzione è inferiore a quella di un cavo solido a causa dei diametri più piccoli di ogni singolo trefolo conduttore.

Stranded Conductor

La struttura a trefoli rende i cavi a trefoli flessibili. Anche se i cavi sono piegati, non possono essere danneggiati facilmente, poiché ogni trefolo è indipendente dall'intero trefolo. Vediamo come funziona. Quando i cavi vengono piegati, tutti i singoli trefoli vengono tirati verso il centro. Le sollecitazioni totali vengono distribuite a tutti i trefoli per ridurre al minimo le sollecitazioni sul conduttore centrale. Di conseguenza, i conduttori dei cavi possono ottenere più supporti se i trefoli sono più attorcigliati.

I conduttori dei cavi a trefoli utilizzati per le applicazioni di rete ed Ethernet sono costituiti da fili di rame nudi o rivestiti di stagno. I conduttori rivestiti di stagno possono proteggere le superfici conduttrici dall'ossidazione e impedire che i singoli fili si sfilaccino. Ciò è dovuto al processo di produzione dei conduttori stagnati. Tutti i singoli fili devono essere immersi in un bagno di stagno fuso prima di essere assemblati in un unico conduttore.

Tuttavia, i cavi a trefoli possono causare una perdita di inserzione più elevata a causa dei loro diametri conduttori più piccoli, soprattutto per le trasmissioni a lunga distanza (ovviamente la distanza ha dei limiti sia per i cavi a conduttori solidi che per quelli a trefoli). I cavi a trefoli presentano un'elevata resistenza alla corrente continua che causa la dissipazione dei segnali sotto forma di calore maggiore durante la trasmissione a lunga distanza. Pertanto, i cavi a trefoli non sono buoni come i cavi solidi per le lunghe distanze. Un'altra carenza dei cavi a trefoli è che sono più costosi dei cavi a conduttore solido per una lunghezza equivalente, poiché sono costosi da produrre.

Applicazione dei due cavi

I cavi a conduttore solido sono progettati per linee dorsali e orizzontali. Ciò è dovuto alle prestazioni elettriche superiori e all'alta frequenza stabile. I cavi possono supportare distanze maggiori rispetto ai cavi a trefoli. I cavi lunghi possono essere installati nelle pareti, nei soffitti o tra aree di lavoro sullo stesso piano. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che i cavi rigidi non devono essere piegati, flessi o attorcigliati ripetutamente, poiché non sono molto flessibili.

I cavi a trefoli sono utilizzati per brevi tratti tra le schede di interfaccia di rete e le piastre a muro o tra i concentratori e i pannelli patch, gli hub e altre apparecchiature montate su rack, in quanto vengono costantemente inseriti, rimossi o piegati. Il cavo a trefoli è molto più flessibile del cavo a conduttori solidi. Tuttavia, presenta un'elevata attenuazione. Quando si utilizzano cavi a trefoli di categoria, ricordarsi di limitarne la lunghezza per ridurre la perdita di inserzione.

Conclusioni

Come discusso sopra, i cavi a conduttore solido e a trefoli presentano vantaggi e svantaggi propri. I diversi tipi di cavi sono utilizzati per applicazioni diverse. Conoscere i loro scopi specifici può migliorare le prestazioni della rete. FS.com fornisce cavi a trefoli a basso costo, tra cui Cat5e, Cat6, Cat6a e Cat7, schermati o non schermati, preterminati o non terminati. Per ulteriori informazioni sui nostri cavi Ethernet in rame, visitate il sito www.fs.com o contattateci all'indirizzo sales@fs.com.

Articolo correlato: Cavo in fibra ottica, cavo a doppini ritorti e cavo coassiale

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza