Italia

Cosa è un router per reti?

Aggiornato il 22 Mag 2023 by
1.7k

Sicuramente avrete già familiarità con parole come router di rete, dal momento che Internet è ormai presente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Forse, però, non vi è ancora chiara la funzione dei router nelle reti moderne. In pratica, i router collegano tutti i dispositivi di rete come hub centrale della rete.

Il router ha il potere di realizzare o interrompere la vostra rete, anche se il vostro provider di servizi Internet (ISP) controlla in ultima analisi la vostra velocità e i limiti di larghezza di banda. È quindi importante scegliere quello giusto. 

Questo articolo vi illustrerà le nozioni di base sui router: cosa sono, cosa fanno, i diversi tipi di router e come acquistarne uno

Cosa è un router nelle reti?

Un router collega tutti i dispositivi di una rete in modo che possano condividere un'unica connessione a Internet. Collega computer, stampanti e altri dispositivi finali tra loro attraverso cavi Ethernet o una connessione wireless.

Dopo aver collegato un router al modem, è possibile condividere la connessione a Internet tra tutti i dispositivi della rete. Inoltre, un router funge da prima linea di difesa per la sicurezza, proteggendo il sistema informatico e i dati da qualsiasi intrusione e attacco.

La maggior parte dei router offre quattro porte Ethernet, che consentono di collegare quattro dispositivi e di utilizzare la funzione di commutazione per collegarli. Gli utenti che necessitano di più connessioni di quattro possono utilizzare uno switch separato o passare a un router con più porte (fino a 8 porte). Tenete presente che i router contengono spesso un firmware che deve essere aggiornato quando viene rilasciato dal produttore del router.

A Router in Networking

Come funziona un router?

Al livello più elementare, un router si occupa del traffico di rete. Collega un modem ad altri dispositivi di rete per consentire la comunicazione tra questi e Internet. In questo modo, il router indirizza il traffico Internet in entrata e in uscita sulla rete nel modo più veloce ed efficiente.

In genere, un router si collega alla porta "Internet" o "WAN" del modem tramite una connessione di rete, quindi si collega ad altri dispositivi di rete tramite un altro cavo di rete.

Per ricevere pacchetti di dati dai server di tutto il mondo, ogni router ha un indirizzo IP (esterno) distinto e ogni dispositivo della rete riceve anche un indirizzo MAC distinto. Il router tiene un database per registrare quale dispositivo ha richiesto informazioni da dove ogni volta che si tenta di accedere alle informazioni online.

How Routers Work

Tipi di router di rete

I router sono disponibili in vari tipi per essere utilizzati in scenari diversi. Qui presentiamo principalmente tre tipi di router: router per reti aziendali, router a banda larga e router VPN.

Router di rete aziendali

I router di rete aziendali sono utilizzati per gestire molti terabit di dati che scorrono attraverso e tra le reti degli Internet Service Provider (ISP). Sono i router di rete più grandi e potenti della rete dorsale di Internet.

Router domestici a banda larga

Per router a banda larga si intende un router domestico cablato o wireless utilizzato per condividere una connessione Internet a banda larga. L'utilizzo di due computer o dispositivi distinti per connettersi a Internet è solo un esempio delle numerose attività che i router a banda larga possono svolgere. Le reti domestiche utilizzano i router a banda larga per collegare i computer tra loro e a Internet. Anche la popolare tecnologia Voice over IP (VoIP) richiede un router a banda larga per collegare Internet e il telefono.

Router VPN

Un router VPN può essere visto come un normale router Gigabit su cui è installato un software client VPN. Ogni dispositivo che si connette al router VPN è quindi protetto dalla VPN. Un router di rete VPN può proteggere più dispositivi (computer, tablet, smartphone e così via) da un'unica fonte, con un'unica connessione. Se si desidera una maggiore protezione della privacy o accedere a siti web disponibili solo in una determinata regione, il VPN è diventato la nuova soluzione preferita da case e aziende.

 

    Si veda anche: Diversi tipi di router nel networking

 

VPN Routers

Scegliere il router giusto in base ai parametri

L'unità di elaborazione centrale (CPU), la memoria flash, la RAM, le interfacce di rete e la console sono alcuni dei parametri cruciali del router. Vediamo come influiscono sulle prestazioni di un router.

Unità di elaborazione centrale (CPU): La CPU è un processore che esegue un software speciale chiamato "sistema operativo" (OS). Il sistema operativo gestisce i componenti del router e fornisce tutte le funzioni logiche di rete. In genere, un processore più veloce e con un maggior numero di core è preferibile. Il router VPN FS.com ER-6 è costruito con un processore dual core Intel Atom D525 che garantisce prestazioni più stabili e veloci.

Memoria flash: È il luogo in cui viene memorizzato il sistema operativo, simile al disco rigido del computer. La memoria flash conserva il contenuto anche quando il router viene spento o riavviato. Un router con una maggiore capacità di memoria flash e RAM consente di ampliare ed estendere più facilmente la rete.

RAM: La RAM su un router aggiunge più spazio per evitare la congestione della rete e migliorare il throughput. Viene inoltre utilizzata per la memorizzazione nella cache delle tabelle ARP e di altri dati per accelerare il processo di inoltro dei pacchetti. I router che dispongono di più RAM consentono anche una maggiore velocità di trasmissione. I router VPN ER-5 e ER-6 hanno rispettivamente 4Gbit e 2Gbit di RAM, che dovrebbero essere più che sufficienti per una casa media o una piccola azienda.

Interfacce di rete: Le interfacce di un router forniscono la connettività di rete al router. In genere, un router dispone di porte console per la gestione del router e di porte Ethernet per la connettività LAN e WAN.

Consumo di energia: I router non consumano molta energia, da 2 a 20 watt circa. È necessario conoscere il wattaggio del router specifico in modo da non superare il proprio budget energetico.

 

     Si veda anche: Come scegliere il miglior router per piccole imprese?

 

Conclusioni

Conoscere il router è solo il primo passo nella configurazione di una rete, ma è un passo importante. I router sono diventati dispositivi di consumo mainstream quando le reti hanno iniziato ad accumulare più computer e avevano bisogno di consentire la connessione a Internet tra di essi. Ci auguriamo che, esaminando i fatti fondamentali e l'analisi dei parametri dei router, vi sentirete più tranquilli nella scelta del tipo di router più adatto.

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza