Cosa è la CPU server?
In un periodo guidato da varie applicazioni ad alta intensità di calcolo come i big data e l'IoT, i server ad alte prestazioni svolgono un ruolo significativo nella trasformazione digitale delle imprese. I vari componenti importanti del server devono essere abbinati correttamente per massimizzare i vantaggi per le aziende. La CPU (Central Processing Unit) è uno dei componenti principali del server ed è l'indicatore principale delle prestazioni del server. Questo articolo illustra le basi della CPU del server per aiutarvi a capire meglio le CPU del server.
Cosa è la CPU server?
La CPU server, nota anche come processore del server, è una parte vitale del server che elabora istruzioni e comandi. È responsabile del recupero e dell'esecuzione delle istruzioni, dell'elaborazione dei dati e dell'esecuzione di compiti quali il servizio di pagine Web, l'esecuzione di query di database e l'esecuzione di altri comandi di programmazione e calcolo. La CPU, in quanto parte più importante di un server, contribuisce enormemente alle capacità di calcolo dei server. La velocità di risposta di un server dipende in modo significativo dalla CPU.
Come funziona la CPU di un server?
La CPU del server esegue operazioni di elaborazione e memorizzazione dei dati e operazioni di input/output (I/O) mediante calcoli matematici e logici. Le quattro fasi di base sono le seguenti.
Fetch: La CPU prende le istruzioni dalla memoria, le interpreta e dirige l'operazione successiva.
Decodifica: Tutte le istruzioni o i comandi vengono tradotti in istruzioni assembly. In questo processo, la CPU del server decodifica il codice assembly in istruzioni binarie comprensibili.
Esecuzione: La CPU esegue le istruzioni attraverso calcoli e algoritmi tecnici ed emette i dati elaborati.
Memorizzazione: Dopo l'esecuzione delle istruzioni, la CPU memorizza i dati in uscita nella memoria.
Elementi essenziali per la CPU del server
Le prestazioni della CPU del server determinano il funzionamento del server. Le caratteristiche e le funzioni di base della CPU del server sono influenzate dai seguenti fattori.
Numero di processori
Il numero di processori del server ha un impatto significativo sulle prestazioni dei server. Più processori ha un server, più veloce e più efficiente sarà il suo funzionamento. Più processori del server consentono l'esecuzione simultanea di un maggior numero di istruzioni, per cui la CPU può gestire un carico di lavoro più intenso nello stesso tempo.
In genere, i server di rete hanno un numero diverso di processori e i server a singolo processore e a doppio processore sono relativamente diffusi per i carichi di lavoro di piccole e grandi dimensioni. I server a processore singolo sono utilizzati principalmente per gestire carichi di lavoro medio-piccoli. I server a doppio processore ottengono un enorme aumento della velocità del processore e della RAM, fornendo migliori prestazioni e stabilità per i carichi di lavoro di piccole e medie dimensioni.
Socket della CPU
Il socket della CPU di un server è un connettore tra il processore della CPU e la scheda madre. Viene utilizzato per la CPU per garantire il corretto inserimento del chip del circuito. Il socket della CPU consente di scambiare facilmente la CPU del server e previene i danni durante l'inserimento o la rimozione della CPU.
Il numero di socket della CPU nel server corrisponde al numero di CPU che possono essere installate. In genere, i server possono supportare 1/2/4/8/16/32 socket per CPU. Un server a 1 socket può ospitare un singolo processore, mentre un server a 4 socket può supportare 4 processori in esecuzione simultanea. È opinione diffusa che i server a 2 socket detengano un'ampia fetta del mercato SMB, mentre i server a 4 socket sono posizionati nei mercati di fascia media e alta.
Core della CPU
Il core di una CPU server è una parte fisica di una CPU che la aiuta a funzionare. I processori multi-core possono eseguire più istruzioni nello stesso tempo. Inoltre, i processori multi-core consentono un'esecuzione più fluida dei programmi e richiedono meno energia. Pertanto, le CPU multi-core possono migliorare notevolmente le prestazioni dei server.
Un processore server Intel Xeon Scalable ha in genere da 8 a 32 core. Inoltre, esistono anche processori con più o meno core per diversi scenari applicativi. Sebbene un numero maggiore di core della CPU del server rappresenti una prestazione migliore, la scelta del numero giusto di core della CPU dipende dall'ambiente IT e dai carichi di lavoro specifici.
Thread della CPU
Un thread è un insieme di istruzioni o di codice per l'esecuzione di una programmazione concorrente. Un singolo core della CPU di un server può avere 2 thread. Se una CPU dispone di 8 core con due thread per core, avrà 16 thread per eseguire attività.
Il multithreading consente a una CPU di eseguire più thread di codice e di eseguire contemporaneamente attività concorrenti di un processo. I thread sono importanti per le prestazioni della CPU del server perché possono influenzare in modo significativo le prestazioni di un server in un determinato lasso di tempo. Per l'esecuzione di processi intensivi, è preferibile una CPU con molti thread.
Conclusioni
Gli aspetti discussi sopra consentono alle CPU dei server di lavorare in modo affidabile per lunghi periodi, di gestire più attività contemporaneamente e di aumentare la loro velocità e affidabilità. Se state pensando di acquistare un server, fate attenzione a selezionare i componenti importanti del server. Scegliete il numero giusto di processori e core della CPU del server in base ai vostri requisiti IT e al carico di lavoro.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022