Italia

5 motivi per prendere in considerazione la soluzione di rete cloud-managed FS Airware

Aggiornato il 14 Mar 2023 by
269

Con l'aumento della necessità di connettività aziendale, cresce anche l'esigenza di un maggior numero di dispositivi, di ambienti cloud, di applicazioni ad alta intensità di banda e così via. Le piccole e medie imprese di oggi hanno configurazioni di rete molto più complesse che in passato. Non è raro che le reti delle PMI comprendano vari cloud, server on-premise, router WiFi, firewall, applicazioni e utenti con una varietà di PC, laptop, cellulari e altro. Questa complessità è aumentata solo nell'era del lavoro remoto. La gestione di queste reti complesse di solito richiede tempo e risorse. La rete cloud-managed FS Airware si distingue come la migliore soluzione di gestione della rete basata sul cloud.

Cosa è esattamente FS Airware?

La rete cloud-managed FS Airware è un nuovissimo modello di distribuzione e gestione della rete basato sul cloud. In questa modalità di distribuzione, l'hardware di rete è ancora distribuito localmente, ma la funzione di gestione è migrata nel cloud (generalmente si riferisce al cloud pubblico). Gli amministratori possono gestire centralmente la rete in qualsiasi luogo attraverso metodi grafici come pagine web o APP per terminali mobili. 

Invece di dover gestire la rete aziendale in loco con controller di rete o software di gestione, il networking gestito in cloud, solitamente offerto come servizio, consente di gestire la rete aziendale in remoto attraverso risorse nel cloud. Con il cloud-managed networking di FS Airware, è possibile gestire più siti, utenti e dispositivi da un unico punto, consentendo ai dipendenti di lavorare in modo flessibile da qualsiasi luogo. Si tratta di un aspetto importante non solo oggi, ma anche in futuro, visto che molte aziende si stanno spostando verso modelli di lavoro ibridi in cui i lavoratori possono scegliere dove lavorare.

Funzionalità chiave della rete cloud-managed FS Airware

Gestione cloud a ciclo di vita completo

La rete cloud-managed di FS Airware fornisce servizi di gestione intelligente della rete per l'intero ciclo di vita che coprono l'approvvigionamento, la pianificazione, l'implementazione, l'accettazione e l'O&M della rete. Consente la consegna e l'O&M rapidi e remoti, riducendo notevolmente i costi e la soglia di utilizzo delle reti wireless, risparmiando sull'impiego di manodopera e migliorando l'efficienza della realizzazione e della gestione della rete.

network-full-life-cycle

Gestione completa del cloud di rete

Il cloud-managed networking di FS Airware supporta diversi protocolli di configurazione o gestione standardizzati, come NetConf, TR069 e MQTT, e realizza la gestione e il controllo integrati di switch, AP, AC, gateway e altri dispositivi attraverso la WAN. Allo stesso tempo, supporta ricche operazioni di O&M in remoto, come l'aggiunta di dispositivi, il monitoraggio dello stato online, la consegna della configurazione, l'aggiornamento, il riavvio, il backup e il ripristino della configurazione su reti multi-branch.

fs-airware

O&M smart

Airware Cloud-Network Unified Platform abbandona l'idea tradizionale di visualizzare solo lo stato del dispositivo durante il funzionamento e la manutenzione. Un dispositivo correttamente funzionante non significa una buona esperienza per l'utente. Attraverso l'introduzione dell'algoritmo di apprendimento automatico, Airware Cloud-Network Unified Platform utilizza un gran numero di modelli per misurare l'esperienza di rete in diversi scenari e analizza le ragioni di un'esperienza scadente sotto il profilo dell'accesso, dell'autenticazione, della copertura e del roaming. Airware Cloud-Network Unified Platform è in grado di monitorare attivamente i buchi di copertura del segnale, le eccezioni di connessione wireless, la scarsa esperienza di accesso a Internet e la sovrasaturazione della rete, aiutando i clienti a prevenire in anticipo i rischi legati all'esperienza.

Nella gestione tradizionale della rete, la risoluzione dei problemi della rete wireless è spesso molto difficile e richiede l'osservazione in loco e la ricreazione dei guasti. Airware Cloud-Network Unified Platform raccoglie tutti i dati segnalati dai dispositivi sul cloud, estrae e aggrega le informazioni dal punto di vista del periodo di tempo, del terminale, delle metriche di rete e del traffico e presenta informazioni visive sui guasti (come il tipo di guasto, il tempo del guasto e la causa del guasto). Inoltre, consente al personale di visualizzare i dati grezzi dei terminali in modalità esperto. Airware Cloud-Network Unified Platform registra fedelmente le condizioni storiche di funzionamento di tutti i dispositivi della rete wireless e fornisce informazioni precise per la localizzazione dei guasti. Aiuta le aziende a reagire rapidamente e a risparmiare sugli investimenti del personale e sui costi di O&M.

5 Motivi per prendere in considerazione la rete cloud-managed FS

Rispetto all'architettura di gestione della rete tradizionale, l'architettura di gestione della rete cloud di FS Airware presenta i seguenti vantaggi:

  • Da decentralizzato a centralizzato: Ogni ramo della rete tradizionale è implementato e gestito in modo indipendente, mentre la rete gestita dal cloud FS Airware può realizzare l'implementazione e la gestione centralizzata da remoto, migliorando l'efficienza della gestione.

  • Dall'O&M in loco all'O&M ovunque e in qualsiasi momento: Le reti tradizionali richiedono la presenza di personale IT professionale sul posto, mentre la rete gestita in cloud di FS Airware può realizzare la gestione remota, l'O&M remoto e l'O&M mobile attraverso Internet.

  • Dalla risposta passiva alla prevenzione proattiva: Dopo un guasto a una rete tradizionale, il personale IT reagisce passivamente. Con l'aiuto della digitalizzazione dell'intero processo del cloud managed networking di FS Airware, è possibile lasciare tracce dei dati e rilevare proattivamente le anomalie, fermando i rischi sul nascere.

  • Dall'esperienza umana all'intelligenza dei dati: L'O&M tradizionale deve essere completato da personale IT professionale, mentre l'implementazione, l'O&M e la risoluzione dei problemi si basano sull'esperienza manuale. Il cloud managed networking di FS Airware utilizza i big data e la tecnologia di intelligenza artificiale per consolidare l'esperienza professionale attraverso l'apprendimento automatico e ridurre la probabilità di errore.

  • Da scala limitata a espansione elastica: La scala dei dispositivi delle reti tradizionali è limitata dalle specifiche gestibili della piattaforma di gestione della rete, mentre la rete gestita in cloud di FS Airware utilizza i big data e l'architettura cloud-native, che può raggiungere un'espansione elastica e supportare la gestione di oltre un milione di dispositivi.

Perché FS Airware può essere la vostra soluzione di rete cloud-managed

Con il rapido sviluppo di nuove tecnologie come il cloud computing, i big data e l'Internet mobile, l'utilizzo di applicazioni per ufficio, messaggistica istantanea e servizi di produzione su terminali mobili, la crescente quantità di accesso alle apparecchiature di rete e la manutenzione della rete hanno favorito notevolmente la migrazione delle reti aziendali verso il cloud. Nei prossimi dieci anni, tutti i settori industriali dovranno affrontare la trasformazione digitale e le soluzioni di rete avanzate diventeranno la chiave della produzione aziendale e della trasformazione del business.

Difficoltà e sfide affrontate dalle reti tradizionali

Bassa efficienza di costruzione della rete

  • La soglia di configurazione dell'implementazione tradizionale è elevata e il ciclo di implementazione è lungo;

  • Mancanza di una pianificazione unificata, la gestione della rete è difficile;

  • La sede centrale non è in grado di comprendere lo stato della rete di filiali e l'accettazione è difficile;

Scarsa apertura della rete

  • L'espansione della rete è difficile e i nuovi terminali, come l'Internet of Things, non possono essere monitorati e gestiti;

  • La rete è indipendente da altri sistemi aziendali e non può essere collegata per fornire dati di supporto alle decisioni aziendali;

  • I dati di rete non possono essere utilizzati efficacemente per fornire servizi a valore aggiunto alle imprese, come le operazioni dei visitatori, ecc.;

La gestione O&M è difficile

  • Molti dispositivi di rete, sedi sparse, costi di gestione elevati;

  • Lo stato di funzionamento della rete è complicato e invisibile e il periodo di gestione dei guasti è lungo;

  • Difficile valutare l'esperienza wireless, nessun modo per ottimizzare gli scenari;

Le soluzioni tradizionali di gestione della rete non sono più in grado di soddisfare le esigenze delle imprese. Le soluzioni di cloud-managed FS Airware porteranno soluzioni di gestione della rete flessibili, veloci, affidabili e sicure, per aiutare le imprese a gestire meglio la rapida espansione delle filiali, la complessa scala della rete, la distribuzione decentralizzata della rete e le sfide di vari servizi di rete inaspettati.

FS Airware Cloud-Network Unified Platform fornisce servizi di rete di gestione del cloud a ciclo completo che coprono l'approvvigionamento, la pianificazione, la distribuzione, l'accettazione e l'O&M della rete. Integra i big data, il cloud computing e le tecnologie AI per migliorare l'efficienza nella costruzione della rete e nella gestione O&M per le aziende e i partner. Airware Cloud-Network Unified Platform fornisce ricche interfacce northbound per supportare i servizi a valore aggiunto della rete. Airware Cloud-Network Unified Platform aiuta i clienti a gestire meglio le reti e facilita la trasformazione digitale delle imprese.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza