Italia

Unisciti alla comunità Reddit di FS e vinci un regalo

Aggiornato il 20 Mar 2023 by
232

Benvenuti nella comunità Reddit di FS. Qui puoi trovare risposte, porre domande, condividere i tuoi pensieri, ricevere notizie e connetterti con la nostra comunità di tutto il mondo. Unisciti subito alla comunità r/FS_COM e avrai la possibilità di vincere una carta regalo Amazon da $20 e Reddit gold. Continua a leggere per scoprire come poter vincere il regalo.


FS events

Come partecipare

  • Il primo passo è unirsi alla comunità Reddit di FS r/FS_COM. Naturalmente, se siete già membri, potete ignorare questo passo.

  • Create quindi un post sulla comunità FS Reddit relativo al settore delle comunicazioni ottiche e alle domande tecniche. Se i vostri post riguardano i prodotti FS, sarà ancor meglio.

  • Una volta approvato il post, avrete la possibilità di vincere il regalo. È meglio che vi uniate a noi in fretta, perché selezioneremo solo 5 vincitori in ordine di pubblicazione, secondo il principio "chi prima arriva meglio alloggia".

I risultati saranno annunciati giovedì 30 giugno 2022.

Premio

  • Una carta regalo Amazon da $20

  • I post in evidenza faranno guadagnare Reddit gold

Regole

  • Si noti che i post devono riguardare l'industria delle comunicazioni ottiche, che possono essere scienza tecnica, prodotti o questioni tecniche e linee guida. I post contenenti immagini, commenti ed esperienze relative ai prodotti FS saranno preferiti.

  • Si prega di rispettare le regole della comunità FS. I post contenenti pubblicità saranno rimossi.

  • Non c'è limite alla forma dei post, che possono essere di testo, immagini, video, testi lunghi, ecc.

  • Poiché la lotteria riguarda un unico account, il numero di messaggi non sarà utilizzato come base per la vincita della lotteria e prevarrà l'ordine dei messaggi.

  • Sceglieremo tre post in evidenza per regalare Reddit gold.

  • L'elenco finale dei vincitori sarà annunciato su r/FS_COM/ e sulle piattaforme sociali ufficiali di FS come Facebook, Twitter o LinkedIn.

  • Consegna del premio - Il moderatore della comunità invierà un messaggio privato al vincitore. I vincitori devono fornire lo screenshot dell'iscrizione alla comunità FS e allegare il link di un post. Una volta verificate le informazioni, il moderatore della comunità invierà la carta regalo Amazon.

  • Se non è possibile inviare direttamente un messaggio a causa dello svolgimento, della sospensione dell'account, della cancellazione, della modifica dell'ID, ecc.

  • È severamente vietato creare un post che violi l'ordine pubblico e la morale, contenuti che feriscano o insultino altri, contenuti che siano in conflitto con i diritti di proprietà intellettuale di terzi o che violino i diritti di proprietà intellettuale di altri, o che utilizzino immagini e altri contenuti. Non ci riterremo responsabili nel caso in cui venga riscontrato uno dei suddetti elementi.

  • I diritti di vincita non sono trasferibili o scambiabili con denaro.

  • Questo evento non è offerto o sponsorizzato da Reddit.

  • Le informazioni personali fornite da FS.com saranno gestite rigorosamente da FS.com per la notifica dei premi, la consegna dei premi e la consegna dei dettagli di contatto.

  • Non vengono utilizzati come dati analitici.

  • Le informazioni personali non saranno fornite a terzi senza il vostro consenso.

  • Tranne nel caso in cui le informazioni vengano divulgate in conformità alle leggi e ai regolamenti.

  • I partecipanti comprendono e accettano che i loro post relativi a questo evento possano essere ripubblicati sugli account ufficiali dei media FS.com.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza