Italia

Realizzare una rete retail resiliente e affidabile grazie alle soluzioni retail FS

Inviato il 13 Apr 2023 by
288

FS retail solution

Le aziende del settore retail si affidano a una rete affidabile per funzionare. Una rete resiliente e affidabile garantisce la continuità aziendale, migliora l'esperienza dei clienti e aumenta la produttività. Negli ultimi anni, i rivenditori hanno affrontato cambiamenti significativi a causa dell'ascesa dell'e-commerce, che ha creato un aumento della concorrenza e delle aspettative dei clienti.

Questo articolo illustra i fattori chiave che i rivenditori devono considerare nel realizzare una rete resiliente e affidabile indicando come le soluzioni retail FS possono aiutare i rivenditori a soddisfare questi requisiti.

Fattori chiave da considerare

Nel realizzare una rete resiliente e affidabile, i rivenditori devono considerare diversi fattori per garantire che la loro rete sia robusta e in grado di gestire le esigenze del retail moderno.

retail network

Esigenze di larghezza di banda e di applicazione

I rivenditori devono determinare i requisiti di larghezza di banda della rete per supportare le applicazioni e i servizi. Devono considerare il numero di dispositivi che saranno collegati alla rete, la quantità di dati che saranno trasmessi e i requisiti di velocità della rete.

Con la crescita del commercio elettronico, i rivenditori hanno bisogno di una rete in grado di gestire grandi quantità di dati. Ciò significa connessioni ad alta velocità, elevata larghezza di banda e bassa latenza. I rivenditori devono anche considerare le loro esigenze future e pianificare la scalabilità.

Alternative alle opzioni di connettività legacy

I rivenditori devono anche prendere in considerazione opzioni alternative per le applicazioni ad alta larghezza di banda, come l'implementazione di reti secondarie o l'utilizzo di bonding a banda larga piuttosto che affidarsi a un singolo circuito ad alta capacità. I rivenditori possono anche prendere in considerazione l'utilizzo di reti private virtuali (VPN) IPSec come alternativa alla commutazione di etichette multiprotocollo (MPLS).

Valutando queste opzioni alternative alle opzioni di connettività tradizionali e costose, i rivenditori possono ottimizzare la loro infrastruttura di rete per ottenere il massimo RoI.

Spostamento di altri sistemi sulla rete

I rivenditori possono migliorare l'affidabilità e la resilienza della rete spostando altri sistemi, come quelli telefonici e di sicurezza, sulla rete. In questo modo si riduce il numero di sistemi fisici da gestire, riducendo la complessità e migliorando l'affidabilità.

Spostando altri sistemi sulla rete, i rivenditori possono anche migliorare le funzionalità del loro sistema. Ad esempio, spostando i sistemi di sicurezza sulla rete, i rivenditori possono monitorare i loro negozi a distanza e integrare i loro sistemi di sicurezza con altri sistemi come il controllo degli accessi e la  videosorveglianza.

Realizzare una rete resiliente e affidabile grazie alle soluzioni retail FS

Le soluzioni FS per la vendita al dettaglio offrono una gamma di prodotti e servizi progettati per aiutare i rivenditori a costruire reti resilienti e affidabili.

Infrastruttura cablata flessibile

FS offre una gamma di switch, router e altri prodotti di rete progettati per fornire una connettività affidabile e ad alta velocità. Ad esempio, lo switch FS S5860-20SQ dispone di porte 10G/25G/40G per implementazioni flessibili di reti retail. Gli switch S3910-24TF e S3410-24TF-P sono entrambi dotati di chip Broadcom BCM56152 all'avanguardia per offrire elevate prestazioni di rete. Gli switch FS supportano una serie di strategie di sicurezza della rete per garantire l'affidabilità e la flessibilità dell'intera rete retail.

Airware Cloud Management

La piattaforma di gestione cloud di FS Airware è una soluzione di gestione basata sul cloud progettata per semplificare la gestione delle reti di vendita al dettaglio. Airware fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni della rete, consentendo ai rivenditori di identificare e risolvere rapidamente i problemi.

Airware cloud management platform

Airware offre anche funzioni di sicurezza avanzate, come il rilevamento e la prevenzione delle intrusioni, per proteggere le reti dei rivenditori dalle minacce informatiche. Airware è anche scalabile, consentendo ai rivenditori di espandere le proprie reti in base alla crescita dell'attività.

Wi-Fi 6 per retail

Il Wi-Fi 6 AP-N505 per retail offre una connettività veloce e affidabile, con roaming continuo e doppia radio 2x2 MU-MIMO per ottimizzare le prestazioni della rete. È stato progettato per essere implementato in modo rapido e semplice, riducendo i tempi e i costi di implementazione. Gestito tramite il cloud Airware, AP-N505 è altamente scalabile, consentendo ai rivenditori di espandere la rete in base alla crescita dell'attività.

Servizi personalizzati

FS offre servizi personalizzati per aiutare i rivenditori a progettare e implementare una rete resiliente e affidabile. Il team di assistenza tecnica di FS collabora con i rivenditori per comprendere i loro requisiti specifici e sviluppare una soluzione su misura che soddisfi le loro esigenze. La fattibilità delle soluzioni può essere verificata attraverso l'analisi dello scenario di prova, la progettazione e l'implementazione. In questo modo si garantisce che i rivenditori dispongano di una rete affidabile e robusta, in grado di soddisfare le loro esigenze.

Conclusioni

In conclusione, i rivenditori devono assicurarsi che le loro reti siano in grado di gestire la crescente domanda di connettività veloce, affidabile e sicura per supportare i loro obiettivi aziendali. È necessario prendere in considerazione una serie di fattori chiave. Per saperne di più su come FS aiuta i rivenditori a costruire una rete resiliente e affidabile, visitate Soluzioni per la vendita al dettaglio FS.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza