Italia

Guida completa alla soluzione WiFi enterprise FS

Inviato il 27 Giu 2023 by
400

Con l'aumento della domanda continua di accesso WiFi negli uffici aziendali, sempre più aziende sentono la necessità di ristrutturare le proprie reti aziendali per soddisfare la domanda in rapida crescita di connessioni wireless, quindi devono pensare a costruire le proprie reti wireless enterprise per supportare i dipendenti, i clienti e gli ospiti ad accedere liberamente a Internet e a lavorare da qualsiasi luogo, fornendo una connettività e una copertura illimitate in tutto il luogo di lavoro.

Cosa è il WiFi enterprise?

Un WiFi enterprise è una rete wireless di livello aziendale che fornisce connessioni sicure e senza interruzioni in tutta la sede fisica di un'organizzazione. L'obiettivo del WiFi enterprise è fornire la migliore connessione ed esperienza possibile alle aziende e ai clienti. Il wireless aziendale offre una maggiore sicurezza, opzioni di gestione scalabili e una maggiore affidabilità rispetto al Wi-Fi di livello consumer.

Quali sono i vantaggi del WiFi enterprise?

Il WiFi enteprise consente alle aziende di:

  • Offe ai dipendenti una maggiore mobilità consentendo loro di accedere alle connessioni WiFi da qualsiasi punto dell'azienda, invece di rimanere intrappolati in una scrivania o in una postazione di lavoro.

  • Riduce i costi di connettività fornendo un accesso veloce a Internet senza la necessità di installare, mantenere e aggiornare le connessioni per ogni postazione di lavoro.

  • Abilita la connettività "bring-your-own-device" che consente a chiunque di accedere a Internet con un computer portatile, uno smartphone o un tablet.

  • Facilita la connettività Internet of Things (IoT) facilitando la comunicazione dei dispositivi connessi con la rete.

Difficoltà e sfide dalle reti WiFi enterprise

I servizi WLAN enteprise richiedono un'elevata larghezza di banda e una bassa latenza

Il WLAN enterprise si è trasformato da rete cablata a rete d'ufficio completamente wireless. I requisiti per i servizi offerti dalle reti vanno oltre il semplice accesso a Internet. Con una piattaforma unica per l'ufficio che integra messaggistica istantanea, e-mail, videoconferenze e servizi di approvazione, sempre più attività possono essere gestite su dispositivi mobili in qualsiasi momento e ovunque. Le reti mobili e basate sul cloud possono aiutare le aziende a limitare l'impatto della distanza geografica e a implementare uffici collaborativi. Soprattutto con l'avvento di tecnologie come le conferenze in telepresenza a 4K, persone provenienti da luoghi diversi possono partecipare allo stesso progetto e i membri del team possono tenere conferenze in telepresenza in qualsiasi momento e ovunque. Le videoconferenze in 4K sono chiare e fluide e in genere creano la stessa esperienza delle riunioni faccia a faccia. Per questo motivo, la normalizzazione dei servizi wireless in ufficio richiede requisiti sempre più elevati per un'esperienza ad alta larghezza di banda e a bassa latenza.

Necessità di migliorare l'efficienza dell'O&M wireless degli uffici

Una rete stabile richiede una risposta rapida per far fronte ai guasti e, allo stesso tempo, richiede investimenti continui e ingenti. Tuttavia, i tradizionali software di gestione della rete non sono in grado di risolvere i complessi problemi di ottimizzazione della rete e di localizzazione dei guasti. Ad esempio, l'ottimizzazione tradizionale della rete richiede la presenza di professionisti in loco, che ripetono costantemente l'intero processo di test, osservazione, analisi e regolazione. L'intero ciclo di ottimizzazione è lungo e inefficiente. Inoltre, la risoluzione dei problemi nell'O&M delle reti wireless rappresenta un altro problema. Da un lato, l'incertezza dell'ambiente di radiofrequenza wireless rende difficile conservare e riprodurre il sito del guasto; dall'altro, il dispositivo non può salvare la cronologia a livello locale. record, il che aumenta ulteriormente la difficoltà di risoluzione dei problemi.

La sicurezza wireless enterprise è messa a repentaglio

Il WiFi enterprise è più vulnerabile alle violazioni della sicurezza e richiede un'attenzione significativa alla definizione delle politiche e all'implementazione delle misure di sicurezza. L'introduzione degli standard IEEE 802.11 ha sollevato numerosi problemi di sicurezza per le soluzioni wireless enterprise. I più recenti standard di sicurezza del settore IEEE 802.11i/WPA2 affrontano questi problemi, come ad esempio i dispositivi di protezione del firewall utilizzati per verificare l'autenticità dei messaggi ricevuti; il filtraggio intra-rete del traffico instradato e della rete internet è fornito dai sistemi di rilevamento delle intrusioni wireless; i sistemi wireless consentono un rilevamento più approfondito e la segnalazione di un'ampia gamma di azioni sospette.

Aspetti principali della soluzione wireless enterprisse FS

Che tipo di soluzione può soddisfare le esigenze di una rete WiFi enterprise? Qui forniamo una soluzione completa che comprende la topologia della rete, le caratteristiche e i parametri del prodotto.

FS Enterprise Wireless Solution

Suggerimenti per la distribuzione di questa topologia di rete:

  • 1. Zona open office: Si divide in uffici ad alta densità e uffici ordinari. Gli uffici ad alta densità si basano principalmente sui servizi wireless, mentre gli uffici ordinari si concentrano principalmente sui servizi via cavo.

  • 2. Zona ad alta densità di uffici: I punti di accesso WiFi sono distribuiti in un triangolo equilatero. Si consiglia di utilizzare AP-N635 FS (Wi-Fi 6E) per l'installazione a soffitto con un intervallo di 10-12 metri. Un singolo AP supporta l'accesso di 150 terminali.

  • 3. Zona uffici ordinari: I punti di accesso WiFi sono distribuiti in un triangolo equilatero. Si consiglia di utilizzare l'installazione a soffitto AP-N515 FS con un intervallo di 15-20 metri. Un singolo AP supporta l'accesso di 80 terminali.

  • 4. Per le pareti di vetro cavo su entrambi i lati, si raccomanda che la distanza tra il punto di accesso WiFi e la parete sia superiore a 3 metri. A causa della mancanza di canali 2.4G disponibili, alcune radio 2.4G devono essere disattivate per ridurre le interferenze di co-canalizzazione. Con Airware, puoi completare l'ottimizzazione del canale in scenari ad alta densità con un clic.

Quali sono le caratteristiche di questa soluzione?

    • Il Wi-Fi 6E migliora notevolmente le prestazioni dei terminali e gestisce con facilità gli scenari di ufficio ad alta densità

Il Wi-Fi 6E aggiunge una banda di frequenza 6GHz e risorse di spettro 1200MHz. Rispetto alle risorse di banda di frequenza 2,4G e 5G nel tradizionale Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E aggiunge risorse alla banda di frequenza 6G (5925MHz~7125MHz) e la capacità totale del canale è più che raddoppiata. Riduce efficacemente la congestione del canale e aumenta la concorrenza.

Il Wi-Fi 6E sfrutta appieno il canale di larghezza di banda 160MHz e la velocità di picco è raddoppiata rispetto a Wi-Fi 6. È una soluzione eccellente per applicazioni a larghezza di banda elevata e le videoconferenze ad alta definizione non sono più bloccate.

La latenza del Wi-Fi 6E è significativamente ridotta, con una latenza ultrabassa inferiore a 3ms. La riduzione della latenza nelle scene dense è più di 8 volte superiore a quella del Wi-Fi 6 e l'esperienza delle applicazioni AR/VR è notevolmente migliorata.

    • Migliore esperienza di ufficio mobile flessibile

In questa soluzione, l'hardware di rete viene distribuito localmente nell'azienda e la funzione di gestione della rete viene migrata alla piattaforma cloud airware. I dispositivi di rete locali indipendenti possono essere collegati alla piattaforma cloud airware tramite Internet per realizzare le principali operazioni di gestione, come il monitoraggio, la risoluzione dei problemi, la messa a punto, l'analisi e l'ottimizzazione della rete. L'amministratore può gestire centralmente la rete attraverso la pagina Web da qualsiasi luogo.

Quale prodotto scegliere per costruire la rete WiFi dell'hotel?

Ecco un elenco che include dispositivi FS come riferimento:

Classificazione del prodotto Modello Breve Introduzione
Airware Airware cloud Una piattaforma di rete scalabile basata sul cloud
Punto di accesso wireless AP-N505 Punto di accesso indoor cloud managed Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps, 2x2 MU-MIMO dual radio
AP-N515 Punto di accesso indoor cloud managed Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps, 4x4 MU-MIMO dual radio
Controller wireless AC-224AP Controller LAN Wireless 802.11ax con 6 Porte Gigabit Ethernet (GbE), gestisce fino a 224 AP Wi-Fi 6
Switch PoE+ S5860-24XB-U Switch 24 Porte Ethernet L3 PoE++, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28, supporto stacking
Switch 10G S5860-20SQ Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, supporto stacking, chip broadcom
Gateway di sicurezza SG-5110 Gateway di sicurezza multi-WAN all-in con 8 Porte Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza