Italia

Uso del Wi-Fi outdoor con la tipica soluzione WiFi outdoor FS

Inviato il 27 Giu 2023 by
485

Sebbene le reti wireless outdoor abbiano molti principi di base simili a quelli delle reti wireless indoor, presentano anche alcune complessità uniche, che le rendono essenzialmente diverse e spesso più impegnative da implementare.

Con la crescente richiesta da parte degli utenti finali di un accesso sicuro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, l'importanza del wireless esterno è in costante aumento. Per le aziende che necessitano di un accesso WiFi outdoor, l'implementazione del sistema corretto può migliorare la produttività e la soddisfazione degli utenti.

Le principali sfide del Wi-Fi outdoor

  • Ambiente esterno complesso e ampia area di copertura: L'installazione all'esterno crea sfide proprie per il progettista e l'installatore di reti di premessa (NDI), in quanto comporta considerazioni sull'impianto esterno diverse da quelle quotidiane per l'installazione di reti interne. L'NDI deve considerare attentamente la protezione fisica delle apparecchiature, la protezione dalle intemperie, le temperature estreme, l'estetica, la protezione dai fulmini e i costi di installazione, che spesso sono molto più elevati rispetto alle installazioni interne. In molti casi, l'NDI prenderà in considerazione l'installazione di punti di accesso sulle pareti o sulla sommità degli edifici, sui pali della luce esterni esistenti o persino sul terreno o a terra, quindi è necessario pianificare i punti AP in modo ragionevole.

  • Una grande quantità di accesso mobile: un gran numero di terminali mobili di accesso, e la domanda di larghezza di banda di servizio è in aumento.

  • Difficoltà di gestione e O&M: L'ambiente esterno è complesso e le azioni di O&M, come il monitoraggio e la risoluzione dei problemi, sono difficili da attuare.

A cosa prestare attenzione quando nell'uso del WiFi outdoor?

Ambiente esterno:L'ambiente esterno è sempre la prima cosa da prendere in considerazione, perché i normali extender o router possono facilmente corrodersi o guastarsi in un ambiente esterno severo.

Portata wireless:Questi dispositivi devono fornire un WiFi outdoor fluido a tutte le aree esterne necessarie.

Metodo di installazione:Deve essere facile da installare, soprattutto se richiede il PoE per trasmettere dati e alimentazione attraverso un unico cavo Ethernet.

Gestione:La gestione centralizzata è molto utile per la manutenzione se si devono distribuire più punti di accesso wireless esterni.

Velocità WiFi:Un WiFi fluido e senza buffering è importante, anche se ci sono decine di client connessi alla rete.

Soluzione WiFi per esterni FS e caratteristiche

Che tipo di soluzione può soddisfare le esigenze di una rete WiFi esterna? Qui forniamo una soluzione completa che include la topologia della rete, le caratteristiche e i parametri del prodotto.

FS Outdoor Wi-Fi Solution

Suggerimenti per la distribuzione di questa topologia di rete:

  • 1. Piazze e parchi: Utilizzare l'AP-T567 direzionale FS, installato sul muro o su un palo ogni 30-50m, l'altezza è controllata a 3-5m da terra e la distanza di copertura dell'AP è controllata entro 120m, mentre si dovrebbero considerare AP aggiuntivi nella direzione oltre i 150m. In base ai requisiti dell'ambiente di installazione, regolando l'angolo di inclinazione dell'apparecchiatura, la direzione di copertura dell'antenna viene allineata alla direzione della piazza. In alternativa, installare l'AP-T565 omnidirezionale FS ogni 150m, con una distribuzione triangolare uniformemente distanziata al centro del sito.

  • 2. Strada: L'FS AP-T567 viene utilizzato ogni 120m, installato su un muro o su un palo a lato della strada, e l'altezza è controllata a 3-5 metri da terra. Regolando l'angolo di inclinazione dell'apparecchiatura, è possibile coprire obliquamente il lato della strada.

  • 3. Luoghi panoramici e villaggi: Viene utilizzato l'FS AP-T567, installato su pali della luce/pali elettrici sospesi e l'altezza di installazione è controllata a 3-5 metri da terra. La simulazione della copertura viene effettuata in base all'ambiente geografico reale e per la pre-pianificazione si può utilizzare il rilievo geologico delle nuvole. Per i luoghi in cui non è possibile raggiungere i cavi ottici, come il blocco dei fiumi, è possibile utilizzare collegamenti a ponte.

Scene graph

Quali sono le caratteristiche di questa soluzione?

    • Copertura completa della rete wireless in ambienti esterni complessi

La soluzione WiFi per esterni di FS è in grado di soddisfare i complessi ambienti esterni per ottenere la copertura WiFi, soprattutto dove non è possibile posare i cavi ottici.

    • Facile distribuzione e debug, elevata efficienza costruttiva

Antenna incorporata e protezione dai fulmini, invertendo il metodo di installazione di AP esterni che devono essere collegati al dispositivo di protezione contro i fulmini e all'antenna, migliorando notevolmente l'efficienza del progetto.;

Gancio esterno regolabile, in cui AP-T567 supporta -60°~60° in orizzontale e -60°~90° in verticale, facilitando l'ottimizzazione della copertura direzionale della rete wireless; AP-T565 ha un'antenna omnidirezionale integrata ad alta potenza, con copertura a 360°, ampio segnale senza angolo morto.

AP-T567 supporta il bridging di wireless outdoor , la distanza massima di bridging wireless è di 3000M e la capacità massima di bridging è di 5 hop.

-

    • Accesso alla piattaforma di gestione cloud unificata Airware, per migliorare l'efficienza O&M

Difesa attiva di sicurezza dinamica collaborativa in cloud basata su radiofrequenza wireless; Visual O&M realizza l'ottimizzazione intelligente della rete e la risoluzione dei problemi a livello di esperto; una piattaforma di gestione O&M unificata realizza il monitoraggio e la gestione unificata delle apparecchiature di rete cablate e wireless e dei collegamenti chiave.

Quale prodotto scegliere per costruire la rete WiFi dell'hotel?

Ecco un elenco di riferimento che include i dispositivi FS:

Classificazione del prodotto Modello Breve Introduzione
Airware Airware Cloud Piattaforma di rete scalabile basata sul Cloud
Punto di accesso outdoor

AP-T565 Punto di accesso indoor 2975 Mbps 802.11ax Wi-Fi 6 Cloud managed, 2x2 MU-MIMO dual radio
AP-T567 Punto di accesso outdoor 2400 Mbps 802.11ax Wi-Fi 6 cloud managed, 2x2 MU-MIMO dual radio, antenna direzionale integrata
Punto di accesso indoor AP-N515 Punto di accesso indoor 5375 Mbps 802.11ax Wi-Fi 6 cloud managed, 4x4 MU-MIMO dual radio
Controller wireless AC-7072 Controller LAN wireless 802.11ax con 8 porte combo Gigabit, 4x 10 Gb SFP+
Switch PoE+ S3410-24TS-P Switch 24 porte Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 24 porte PoE+ @740W, con 2 Uplink SFP+ 10Gb e 2 porte SFP Combo, chip Broadcom
S5860-24XB-U Switch 24 porte Ethernet L3 PoE++, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28, supporto stacking
Switch core S5860-20SQ Switch Ethernet L3 a 24 porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, supporto stacking, chip Broadcom
Gateway di Sicurezza SG-5110 Gateway di sicurezza multi-WAN all-in con 8 porte Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+

FAQ sui punti di accesso wireless outdoor FS

D1: I tipi di antenna degli AP outdoor presenti sul sito web sono direzionali e omnidirezionali. Qual è la differenza?

R: Il segnale dell'antenna omnidirezionale irradia verso la parte anteriore con un angolo ampio, con l'obiettivo di coprire la portata; il segnale dell'antenna direzionale è focalizzato in avanti con un angolo ridotto, con l'obiettivo di coprire la distanza.

D2: Quali sono le proprietà delle antenne omnidirezionali? In quali situazioni sono adatte all'uso?

R: Un'antenna omnidirezionale, cioè con una radiazione uniforme a 360° sullo schema orizzontale, che viene comunemente definita non direzionale. Le antenne omnidirezionali hanno una diffusione grandangolare del segnale, progettata per coprire la portata. Nel caso in cui si debbano soddisfare più siti e questi siano distribuiti in direzioni diverse dall'AP, un punto di accesso con antenna omnidirezionale è adatto.

D3: Qual è il grado di impermeabilità e di resistenza alla polvere di questo AP? È possibile utilizzarlo in una fabbrica un po' polverosa?

R: Il grado di impermeabilità e antipolvere è IP68, ovvero altamente impermeabile, antipolvere e antifulmine, appositamente progettato per ambienti difficili. Può resistere efficacemente all'ingresso della polvere e, naturalmente, può essere utilizzato in fabbriche polverose.

D4: Posso installarlo nel mio cortile? A volte non c'è segnale quando si organizza una festa in cortile

R: Naturalmente, si tratta di un punto di accesso appositamente progettato per l'uso all'aperto. Può collegare più dispositivi contemporaneamente e il raggio di copertura può raggiungere i 100m.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza