Italia

Differenze tra splitter FBT e splitter PLC

Aggiornato il 19 Apr 2023 by
628

Lo splitter in fibra ottica è un dispositivo ottico passivo in grado di dividere o separare un fascio di luce incidente in due o più fasci di luce. Fondamentalmente, esistono due tipi di splitter in fibra ottica, classificati in base al loro principio di funzionamento: splitter FBT (fused biconical taper splitter) e splitter PLC (planar lightwave circuit splitter). Esistono molte differenze tra lo splitter FBT e lo splitter PLC, che confondono molti utenti. Questa esercitazione vi illustrerà le principali.

Cosa è lo splitter PLC?

Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia dei circuiti planari a onde luminose. È composto da tre strati: un substrato, una guida d'onda e un coperchio. La guida d'onda svolge un ruolo fondamentale nel processo di divisione, consentendo il passaggio di percentuali specifiche di luce. In questo modo, il segnale può essere diviso equamente. Inoltre, gli splitter PLC sono disponibili in una varietà di rapporti di divisione, tra cui 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, ecc. Sono inoltre disponibili in diversi tipi, come lo splitter PLC nudo, lo splitter PLC senza blocco, lo splitter PLC fanout, lo splitter PLC mini plug-in, ecc. La tabella seguente mostra i vantaggi e gli svantaggi degli splitter PLC.

Vantaggi Svantaggi
  • Adatto a più lunghezze d'onda operative (1260nm - 1650nm).

  • Rapporti di splittaggio uguali per tutti i rami.

  • Configurazione compatta, dimensioni ridotte, spazio di occupazione ridotto.

  • Buona stabilità in tutti i rapporti.

  • Alta qualità, basso tasso di guasti.

  • Processo di produzione complicato.

  • Più costoso dello splitter FBT nei rapporti più piccoli.

Cosa è uno splitter FBT?

Lo splitter FBT si basa sulla tecnologia tradizionale di saldatura di più fibre dal lato della fibra. Le fibre vengono allineate mediante riscaldamento per una posizione e una lunghezza specifiche. Poiché le fibre fuse sono molto fragili, vengono protette da un tubo di vetro fatto di epossidica e polvere di silice. Un tubo di acciaio inossidabile copre il tubo di vetro interno ed è sigillato dal silicone. Con il continuo sviluppo della tecnologia, la qualità dello splitter FBT è molto buona e può essere applicato in modo economicamente vantaggioso. La tabella seguente mostra i vantaggi e gli svantaggi dello splitter FBT.

Vantaggi Svantaggi
  • Lo splitter FBT è realizzato con materiali facilmente reperibili e a basso prezzo, quindi è più economico.

  • I rapporti degli splitter possono essere personalizzati.

  • Limitata alla sua lunghezza d'onda operativa (850nm, 1310nm e 1550nm).

  • La perdita di inserzione massima varia a seconda della suddivisione e aumenta notevolmente per le suddivisioni superiori a 1:8.

  • Poiché non è possibile garantire un rapporto esattamente uguale, la distanza di trasmissione può essere influenzata.

  • Perdita dipendente dalla temperatura (TDL).

  • Suscettibile di guasti a causa di temperature estreme o di una manipolazione impropria.

Splitter FBT e splitter PLC: Quali sono le differenze?

1. Lunghezza d'onda operativa

Lo splitter FBT supporta solo tre lunghezze d'onda: 850nm, 1310nm e 1550nm, per cui non è in grado di lavorare su altre lunghezze d'onda. Lo splitter PLC può supportare lunghezze d'onda da 1260 a 1650 nm. La gamma regolabile di lunghezze d'onda rende lo splitter PLC adatto a più applicazioni.

FBT vs PLC splitter, Operating Wavelength

2. Rapporto di divisione

Il rapporto di splittaggio è determinato dagli ingressi e dalle uscite di uno splitter per cavi ottici. Il rapporto di divisione massimo dello splitter FBT è fino a 1:32, il che significa che uno o due ingressi possono essere divisi in un'uscita massima di 32 fibre alla volta. Tuttavia, il rapporto di splittaggio dello splitter PLC è fino a 1:64 - uno o due ingressi con un massimo di 64 fibre in uscita. Inoltre, lo splitter FBT è personalizzabile e i tipi speciali sono 1:3, 1:7, 1:11, ecc. Lo splitter PLC, invece, non è personalizzabile e ha solo versioni standard come 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 e così via.

FBT vs PLC splitter, Splitting Ratio

3. Attenuazione asimmetrica per diramazione

Il segnale elaborato dagli splitter FBT non può essere suddiviso in modo uniforme a causa della mancanza di gestione dei segnali, per cui la distanza di trasmissione può essere compromessa. Tuttavia, lo splitter PLC può supportare rapporti di splittaggio uguali per tutti i rami, garantendo una trasmissione ottica più stabile.

FBT vs PLC splitter, Asymmetric Attenuation Per Branch

4. Tasso di errore

Lo splitter FBT è tipicamente utilizzato per le reti che richiedono una configurazione di splitter inferiore a 4 split. Più grande è lo split, maggiore è il tasso di errore. Quando il rapporto di splittaggio è superiore a 1:8, si verificheranno più errori e il tasso di guasto sarà più elevato. Pertanto, lo splitter FBT è più limitato nel numero di split in un accoppiamento. Tuttavia, il tasso di guasto dello splitter PLC è molto più basso.

FBT vs PLC splitter, Failure Rate

5. Perdita dipendente dalla temperatura

In alcune aree, la temperatura può essere un fattore cruciale che influisce sulla perdita di inserzione dei componenti ottici. Lo splitter FBT può funzionare in modo stabile a temperature comprese tra -5 e 75 ℃. Lo splitter PLC può funzionare in un intervallo di temperatura più ampio, da -40 a 85 ℃, fornendo prestazioni relativamente buone nelle aree a clima estremo.

6. Prezzo

A causa della complicata tecnologia di produzione dello splitter PLC, il suo costo è generalmente superiore a quello dello splitter FBT. Se la vostra applicazione è semplice e a corto di fondi, lo splitter FBT può rappresentare una soluzione economica.

Conclusioni

Sebbene l'aspetto esteriore e le dimensioni degli splitter in fibra FBT e PLC sembrino piuttosto simili, le loro tecnologie e specifiche interne differiscono in vari modi. Negli ultimi anni, la tecnologia degli splitter ha fatto un enorme passo avanti con l'introduzione dello splitter PLC. Si è dimostrato un tipo di dispositivo più affidabile rispetto al tradizionale splitter FBT. Se sono richiesti un numero elevato di split, dimensioni ridotte del pacchetto e bassa perdita di inserzione, si consiglia di scegliere uno splitter PLC piuttosto che uno splitter FBT.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza