Guida di istruzioni al kit di strumenti da campo per cavi MTP® PRO
Durante la fase di progettazione dei sistemi di cablaggio MTP, la polarità e il genere sono fattori importanti da considerare per garantire che il sistema in fibra possa funzionare correttamente. Tuttavia, ciò rappresenta una sfida per molti installatori IT perché sono piuttosto complicati e confusi. Pertanto, i cavi MTP vengono spesso acquistati con la polarità e il genere sbagliati, il che può causare ritardi nel progetto e spese significative. Per risolvere questo problema, il cavo MTP® PRO e il kit di strumenti da campo per il cavo MTP® PRO sono stati sviluppati per consentire un rapido cambio di polarità e genere del cavo sul campo. Questo articolo vi porterà ad avere una rapida comprensione di questo kit di strumenti da campo per il cavo MTP® PRO e vi indirizzerà al loro utilizzo nei vari scenari di applicazione.
Cos'è il kit di attrezzi da campo per i cavi MTP® PRO?
Il cavo MTP® PRO è preterminato con connettori MTP® PRO che permettono un facile cambio di polarità e genere in loco utilizzando il kit di strumenti da campo MTP® PRO. Di conseguenza, il kit di strumenti da campo MTP® PRO è una soluzione economica per la riconfigurazione della polarità e dei pin del cavo MTP® PRO senza rimuovere l'alloggiamento o gestire i pin sciolti. Con il kit di strumenti da campo MTP® PRO, la polarità dei cavi MTP® PRO può essere cambiata da key up a key down in un minuto senza rimuovere la custodia del connettore, lasciare le fibre esposte o eseguire qualsiasi altro smontaggio del connettore. La difficile riconfigurazione della polarità e dei pin diventerà un gioco da ragazzi per molti tecnici inesperti e non preparati.
Componenti del kit di strumenti da campo MTP® PRO
Normalmente, un kit di strumenti in fibra ottica per cavi MTP® PRO comprende cinque componenti principali: 1x strumento da campo MTP® PRO; 1x pinza verde; 20x scambiatore di pin; 1x pulitore di fibre ottiche; 1x cavo campione MTP® PRO. La seguente scheda tecnica presenta le figure e le descrizioni dei componenti rispettivamente.
Componenti del kit di strumenti da campo | Foto | Funzione |
---|---|---|
1x Strumento da campo MTP® PRO | I fori sono il punto in cui inserire i connettori per i cambi di polarità o di pin. Quello di sinistra è per la polarità mentre quello di destra è per il genere. | |
1x Pinza verde | Comprimere le maniglie nere e sollevare le ganasce della pinza, utilizzata per la rimozione dei pin. | |
20x Scambiatore di pin | Lo scambiatore di pin recupera e deposita i pin, con una configurazione che si adatta al campo senza rischio di danni. | |
1x Pulitore di fibra ottica | Progettato per la pulizia delle estremità delle ghiere dei connettori MTP/MPO. Possibilità di riutilizzo fino a 500+ volte. | |
1x Cavo campione MTP® PRO | Cavo campione meccanico MTP® PRO, lunghezza di 8 pollici. |
Tutti i suddetti componenti sono indispensabili quando si utilizza il kit di strumenti. Quando si tratta dell'applicazione degli strumenti da campo, questa è tipicamente duplice: cambiare la polarità dei cavi patch MTP® PRO e trasferire il pin dei cavi.
Come usare il kit di attrezzi da campo per cambiare la polarità?
La posizione della "chiave" sarà spostata al contrario quando si usa l'attrezzo da campo MTP® PRO per realizzare il cambiamento della polarità dei cavi trunk MTP® PRO. Prendendo come esempio il cavo trunk MTP-12 MTP® PRO, dimostreremo come utilizzare lo strumento da campo per cambiare la polarità dal tipo A al tipo B:
Passi per il cambio di polarità:
1. Allineare la chiave sul connettore MTP® PRO con "KEY UP" sulla porta del cambio di polarità;
2. Inserire il connettore MTP® PRO nella porta per il cambio di polarità fino ad un udibile "CLICK";
3. Rimuovere il connettore MTP® PRO dalla porta del cambio di polarità;
4. La polarità è cambiata da Black Key esposto a Off White Key esposto.
Viceversa, se è necessario cambiare la polarità del cavo trunk MTP-12 MTP® PRO da tipo B a tipo A, basta seguire i passi sopra menzionati.
Come usare il kit di strumenti da campo per trasferire il genere?
Il trasferimento di genere si effettua principalmente nella rimozione del pin da maschio a femmina, e l'inserimento del pin da femmina a maschio.
Passaggi per il trasferimento da maschio a femmina
1. Inserire il connettore MTP® PRO nella porta di cambio pin fino a quando non si sente un "CLICK";
2. Allineare e inserire lo scambiatore di pin sull'estremità opposta della porta di cambio pin;
3. Far scorrere la pinza sullo scambiatore di pin. Comprimere le maniglie nere;
4. Comprimere le maniglie della pinza verde fino a farle toccare ed estrarre lo scambiatore di pin.
Passaggi per il trasferimento da femmina a maschio
1. Inserire il connettore MTP® PRO non inserito nella porta di cambio pin fino ad un udibile "CLICK";
2. Allineare lo scambiatore di pin con i pin attaccati all'estremità opposta della porta di cambio pin;
3. Inserire lo scambiatore di pin nell'estremità opposta della porta di cambio pin fino ad un udibile "CLICK";
4. Estrarre lo scambiatore di pin e verificare l'inserimento dei pin sul connettore MTP® PRO.
Video guida di FS per l'utilizzo del kit di strumenti da campo
Se si saltano le descrizioni delle procedure descritte sopra alla lettera, allora si può controllare questo video guida per alcune ispirazioni. Il seguente video guida vi aiuterà a comprendere visivamente le procedure d'uso.
FAQs
Questo kit di attrezzi da campo è adatto a connettori MTP/MPO generici?
No. Il kit di attrezzi da campo può funzionare solo per i cavi MTP® PRO, non è disponibile per i cavi patch MTP/MPO standard.
Quali sono le precauzioni a cui devo prestare attenzione quando utilizzo il kit di strumenti da campo per cambiare la polarità e il genere del cavo MTP® PRO?
Come è noto, il cavo in fibra ottica è molto sensibile alle forze eccessive di trazione, piegatura e schiacciamento. Si prega di prestare attenzione ai seguenti "Dos" e "Don'ts":
-
Tenere sempre un tappo antipolvere sui connettori ber scollegati e non toccare mai la superficie finale dei connettori.
-
Leggete la scheda tecnica e il manuale del cavo che state installando.
-
Non piegate il cavo più di quanto non sia il raggio di curvatura minimo raccomandato.
-
Non applicare ulteriori forze di trazione al cavo.
-
Non schiacciare il cavo e non lasciare che si attorcigli.
Risorse correlate:
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022