Italia

Portfolio 25G FS per reti leaf-spine 25G/100G data center

Aggiornato il 08 Dic 2023 by
1.2k

Nota: FS ha interrotto il sistema operativo Cumulus Linux per gli switch serie N. In conformità con la nostra politica, i clienti continueranno a ricevere supporto dall'assistenza tecnica di FS e la garanzia fornita rimarrà in vigore sul prodotto. Per i clienti interessati agli switch serie N di FS, è possibile scegliere tra quelli bare metal o quelli pre-caricati con FSOS.

1070x490-(2).jpg

L'Ethernet 25G è uno standard di connettività Ethernet sviluppato dalla Task Force P802.3by dell'IEEE 802.3. Guardando all'evoluzione dello standard Ethernet, gli standard 40G e 100G sono stati attivi sul mercato fin dal 2010, mentre lo standard 25G non è stato introdotto fino al 2016. Sembrerebbe che lo standard 25G rappresenti un passo indietro, dato che già esistono gli standard 40G e 100G. Ma in realtà, l'emergere dello standard 25G indica che c'è una necessità di una soluzione ottimizzata in termini di costo per la connettività server-switch.

 

Cosa è la rete leaf-spine 25G/100G e perché utilizzarla?

L'architettura di rete leaf-spine 25G/100G è composta da due livelli: il livello spine e il livello leaf. Il livello spine costituisce l'ossatura della rete, in cui ogni switch leaf è interconnesso con ogni switch di spina. Il livello leaf è composto da switch di accesso a 25G che si connettono a dispositivi come server a 25G, firewall e router edge.

In generale, il 25G può fornire prestazioni 2,5 volte superiori al 10G, offrendo una maggiore larghezza di banda con lo stesso consumo energetico. Quando gli operatori di data center utilizzano server basati su 25G, il 25G offre il vantaggio di poter riutilizzare gli stessi design di rack server e funziona con la stessa infrastruttura di cablaggio. Inoltre, la maggior parte dei silici degli switch che supportano 25G e 100G sono retrocompatibili con velocità di 10G e 40G, offrendo una grande flessibilità nel combinare velocità di porta con una migrazione graduale verso server a velocità più elevate.

 

Come progettare una rete leaf 25G/100G?

Nei data center cloud e di iperscala, la rete leaf-spine può creare un'architettura di comunicazione veloce, prevedibile, scalabile ed efficiente per gli switch data center. Nel progettare un'architettura leaf-spine, c'è un fattore importante da considerare: il rapporto di sovrasottoscrizione. Si tratta del rapporto tra le porte downlink (verso server/archiviazione) e le porte uplink (verso gli switch di spine). In generale, un tasso di sovrasottoscrizione di 3:1 tra il layer leaf e il layer spine è considerato accettabile. La figura seguente mostra una tipica architettura di rete leaf-spine 25G/100G.

how-to-design-25g100g-leaf-spine-network.jpg

Figura 1: Progettazione rete leaf-spine 25G/100G

 

FS offre un portfolio 25G completo per l'implementazione di reti leaf-spine 25G/100G

Dall'introduzione dell'Ethernet 25G, i suoi vantaggi a basso costo e ad alta efficienza sono stati favoriti da molti fornitori di cloud computing. Per questo motivo, molti fornitori offrono una varietà di prodotti 25G. FS può offrire una gamma completa di prodotti 25G. I prodotti 25G sono disponibili in switch, moduli, cavi, ecc. Ora presenteremo una serie di prodotti 25G di FS per guidare il vostro acquisto.

25g100g-leaf-spine-network-deployment.jpg

Figura 2: Soluzioni di Rete FS 25G/100G Leaf-Spine

Switch leaf 25G N8520-48B6C

Lo switch 25G N8520-48B6C è uno switch ToR o leaf abbinato al sistema operativo di rete Cumulus Linux, che può essere implementato in un'ampia gamma di reti di apertura, tra cui progetti cloud layer 2 e layer 3 su larga scala, reti overlay, reti di data center aziendali virtualizzate o tradizionali. Inoltre, lo switch N8500-48B6C è dotato di numerose funzionalità avanzate di livello 2 e 3, come VXLAN, MLAG, IPv4/IPv6 e così via, che lo rendono ideale per i data center tradizionali o completamente virtualizzati.

25g-switch.png

Figura 3: FS N8500-48B6C 25GbE ToR/Leaf Switch

Adattatore server 25G

L'adattatore server 25G (PCI Express x8 Dual Port SFP28) basato sul chipset Intel XXV710®, è compatibile con lo slot PCIe x16. Offre prestazioni eccellenti per la connettività 25GbE che è retrocompatibile con 1/10GbE, facilitando la migrazione a una velocità superiore.

25g-nic.jpg

Figura 4: FS Adattatore server 25G

Transceiver in fibra 25G

Per le connessioni tra gli switch leaf e i server, FS offre transceiver SFP28 25G (compresi 25GBASE-SR, 25GBASE-LR, e 25GBASE-ER) e SFP28 WDM 25G. Per tutti questi transceiver, forniamo una garanzia a vita per assicurare la qualità del prodotto e i transceiver sono tutti compatibili con marchi famosi come Cisco, Arista, Brocade, Mellanox, ecc. per soddisfare le diverse esigenze del mercato.

25g-transceiver.jpg

Figura 5: Transceiver in fibra 25G FS

Cavi DAC/AOC 25G

Per soluzioni di cablaggio a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti, FS fornisce caviDAC SFP28 25G per distanze di trasmissione inferiori a 5m, AOC SFP28 25G per distanze fino a 30m. Inoltre, FS fornisce cavi DAC/AOC QSFP28 100G-SFP28 4x25G per realizzare connessioni dirette tra switch spine e server. Sono i cavi ideali per l'interconnessione di switch, router, dispositivi di storage e server.

dac-aoc.jpg

Figura 6: FS Cavi DAC/AOC 25G

 

FAQ sui prodotti 25G FS per rete leaf-spine 25G/100G

FS offre un ampio portfolio 25G per l'implementazione di reti leaf-spine 25G/100G. Di seguito sono riportate alcune delle domande più frequenti da consultare al momento dell'acquisto.

Q: Perché dovrei fidarmi dei cavi ad attacco diretto compatibili con FS?

A: Oltre al vantaggio di prezzo rispetto ai cavi di marca, i DAC FS mantengono le stesse prestazioni e la stessa affidabilità. Per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di prestazioni elevate, tutti i nostri DAC vengono testati più volte con interruttori di brand originali nel centro di test prima di essere spediti. Inoltre, l'utilizzo di ottiche compatibili in dispositivi di marca non influisce negativamente sulla garanzia del produttore, se questo è un problema..

Q: È possibile collegare switch a server utilizzando cavi in rame per meno di 5 metri?

A: Sì. FS fornisce cavi in rame DAC SFP28 per la connettività server-switch sotto i 5 metri.

Q: Che tipo di cavi devo utilizzare per distanze superiori a 5 metri?

A:FS offre cavi SFP28 AOC o moduli SFP28 con cavi LC per distanze superiori a 5 metri.

Q: È possibile avere compatibilità diverse per ciascuna estremità dei cavi ad attacco diretto?

A: Sì. FS fornisce soluzioni personalizzate di doppia compatibilità per i cavi DAC, in modo da poter scegliere la compatibilità per ciascuna estremità. Tutto ciò che dovete fare è selezionare l'opzione "Doppia Compatibilità" nella casella a discesa Marche compatibili e annotare il modello dei vostri dispositivi nella pagina personalizzata.

Q: FS fornisce cavi DAC 25G di Arista Networks personalizzati?

A: Sì. FS fornisce cavi DAC 25G personalizzati ed economicamente vantaggiosi, compatibili con le principali marche come Cisco, Arista, Juniper, Mellanox, Generic, ecc.

Q: Quali lunghezze offre FS per i cavi di breakout in rame ad attacco diretto passivo da 100G QSFP28 a 4x25G SFP28?

A: FS offre cavi di breakout in rame ad attacco diretto passivo 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 in 1m, 2m, 3m, 5m e sono benvenute anche le richieste di lunghezze personalizzate.

Q: L'SFP28 può essere utilizzato nello slot SFP+ e quale velocità otterrò?

A: Sì. SFP28 è retrocompatibile con le porte SFP+ e funzionerà a sufficienza. Tuttavia, SFP+ è stato progettato per funzionare a 10Gb/s, mentre SFP28 a 25Gb/s. Pertanto, si otterrà una velocità di 10G.

Q: FS offre moduli CWDM 25G da 80 km?

A: No. Attualmente FS fornisce moduli CWDM 25G con lunghezza d'onda da 1270 nm a 1330 nm di 10 km.

Q: Qual è il consumo massimo di energia dei transceiver FS QSFP28-LR4-100G?

A: Il consumo massimo di energia dei transceiver FS QSFP28-LR4-100G è di 3,5W. Se il consumo è superiore a 3,5 W, FS non può garantire le prestazioni poiché vi sono altre dipendenze come la direzione del flusso d'aria, la temperatura ambiente, l'altitudine e così via.

Q: Quale modulo QSFP28 monomodale 100G compatibile con Arista può essere utilizzato per suddividere 100G in corsie 4x25G?

A: Tra i moduli QSFP28 da 100G, FS consiglia QSFP-100G-PSM4 per soddisfare le vostre esigenze.

Q: Il modulo FS da 100G QSFP28 a 25G SFP28 può supportare i dispositivi Juniper?

A: Sì. I moduli FS da 100G QSFP28 a 25G SFP28 non solo supportano i dispositivi Juniper, ma anche altri marchi importanti come Cisco, Arista, Dell, Mellanox, Generic, Extreme, ecc.

Q: FS fornisce moduli 25G che supportano sia gli switch Arista che Mellanox?

A: Sì. FS fornisce moduli 25G in grado di supportare entrambi gli switch, ad esempio, SFP-25G-SR.

Q: FS offre moduli BiDi 25G?

A: Sì. FS offre moduli SFP28 25G BiDi e 25G BiDi industriali con una distanza di trasmissione di 10 km.

Q: Lo switch N8520-48B6C 25G può funzionare a 10/25G per le porte SFP e a 40/100G per le porte QSFP?

A: Sì. Questo switch supporta fino a 48 connessioni 10/25 GbE e 6 connessioni 40/100 GbE.

Q: Lo switch N8520-48B6C 25G può supportare la canalizzazione otu4 sulle interfacce 100G?

A: Sì. Questo N8500-48B6C può sicuramente supportare la canalizzazione otu4 sulle interfacce 100G.

Q: Gli switch FS 25G/100G supportano VXLAN con il piano di controllo MP-BGP EVPN?

A: Sì. Gli switch bare-metal della Serie N di FS, come N8520-48B6C e N8520-32C possono supportare EVPN. Anche gli switch precaricati con il sistema Cumulus possono supportare EVPN.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza