Italia

FS e Pica8 hanno Annunciato una Partnership Strategica per Promuovere Congiuntamente lo Sviluppo delle Reti Aperte

Aggiornato il 16 Ott 2023 by
493

Palo Alto, California, 16 ottobre 2023-FS e Pica8 sono liete di annunciare una partnership strategica. Pica8 ha ufficialmente autorizzato FS a vendere l'intera gamma di prodotti, compresi, ma non solo, PicOS®, PicOS-V e il Controllore di Rete AmpCon™, che coprono un ampio spettro di applicazioni che vanno da 1G a 400G di velocità. Nel frattempo, i clienti potranno beneficiare di servizi continui per soddisfare le loro esigenze di personalizzazione della rete e di aggiornamento futuro.

FS si dedica alla fornitura di prodotti e soluzioni di rete professionali e affidabili per i clienti dell'industria del networking, con capacità di servizio end-to-end che coprono lo sviluppo del prodotto, i test e la fornitura. Pica8 dispone di un'eccellente forza di ricerca e sviluppo e di una vasta esperienza di servizi professionali nel campo del software di rete aperto. PicOS® è un sistema operativo di rete aperto ed è compatibile con un'ampia gamma di switch di rete aperti. Il controllore di rete AmpCon™ consente la gestione automatizzata della rete. Inoltre, Pica8 offre una Macchina Virtuale (VM) gratuita - PicOS-V, che rende più facile per i clienti esplorare le funzionalità del software senza ulteriori investimenti hardware.

Daniel Xiang, CEO di FS, ha dichiarato: "Le notevoli capacità di sviluppo del software e l'approccio innovativo di Pica8 ci hanno molto colpito. Non vediamo l'ora di approfondire la tecnologia di rete aperta insieme a Pica8 e di fornire costantemente ai nostri clienti prodotti e soluzioni di rete con un'elevata affidabilità e un servizio distintivo."

"Abbiamo grandi aspettative per la nostra partnership con FS e siamo fiduciosi", ha dichiarato il responsabile di Pica8. "Prevediamo di offrire ai clienti prodotti e soluzioni di rete più affidabili ed efficienti e di guidare insieme l'innovazione e lo sviluppo dell'open networking".

Entrambe le parti esprimono il loro impegno a rafforzare la cooperazione futura, ad approfondire le esigenze dei clienti e a promuovere il progresso e lo sviluppo dell'open networking. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la fornitura di soluzioni software e hardware affidabili, adattabili, efficienti e scalabili alla clientela dei segmenti di mercato enterprise, PMI, data center e ISP.

Attualmente, i clienti possono procurarsi il PicOS®, PicOS-V, e l'AmpCon™, insieme a un completo supporto di servizio, attraverso FS. Inoltre, FS offre 12 switch di rete aperti compatibili con PicOS®, da 1G a 400G. In futuro, FS continuerà ad ampliare la gamma di hardware compatibili e i servizi correlati, compresi i prossimi switch di rete aperti a 800G.

Informazioni su FS

FS (www.fs.com) è un fornitore globale di prodotti e soluzioni di rete ICT, che serve data center, aziende e reti di telecomunicazioni in tutto il mondo. Con la visione di ridefinire i servizi e i prodotti del settore, FS si impegna a soddisfare le esigenze uniche dei professionisti IT. Grazie allo sviluppo di personale esperto, laboratori avanzati e centri di assistenza localizzati, FS si impegna a fornire soluzioni tempestive. Grazie alla continua evoluzione tecnologica e alle collaborazioni strategiche con i marchi, FS ha servito efficacemente una clientela aziendale globale di oltre 300.000 persone in più di 200 Paesi.

Informazioni su Pica8

Pica8 è un innovatore leader nello sviluppo di sistemi di rete aperti, specializzato in sistemi aperti di software-defined networking (SDN) e switch di rete aperti. Il Controllore di Rete AmpCon™ per la gestione e l'automazione centralizzata e gli Switch Software PicOS® per il networking e la sicurezza sono stati utilizzati con successo nei campus aziendali, nei data center e nelle reti di siti distribuiti e hanno ottenuto il riconoscimento delle aziende Fortune 500 a livello mondiale.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza