Italia

FS Annuncia la Sponsorizzazione dell'Insomnia Gaming Festival i69

Aggiornato il 25 Ago 2022 by
21

FS will sponsor Insomnia Gaming Festival i69 this August, serving as the official network solution provider

25 agosto 2022 - FS.com, fornitore di soluzioni di comunicazione ad alta velocità per data center, aziende e reti di telecomunicazione, ha annunciato che sarà lo sponsor principale dell'Insomnia Gaming Festival i69 dal 26 al 29 agosto, per fornire un'esperienza di gioco ultraveloce ai giocatori in loco.

L'Insomnia Gaming Festival è una celebrazione di tutto ciò che riguarda il gioco, compresi tornei di e-sports, BYOC, cosplay, VR e molto altro, che attira ogni anno migliaia di appassionati di giochi. Quest'estate, il più grande LAN party del Regno Unito si terrà ancora una volta al NEC di Birmingham. Con più di 2000 giocatori che si sfidano simultaneamente e più di 3000 persone che visitano l'Expo al giorno per i 4 giorni di festa non-stop, garantire una connessione di rete stabile e impeccabile è fondamentale.

Insomnia Gaming Festival

FS è onorata di cogliere l'opportunità di fornire una soluzione di switching di rete ad alte prestazioni per questo evento videoludico. Gli switch di rete FS, rappresentati dalle serie FS N5860, S5860 e S3900, avranno il compito di portare migliaia di giocatori online contemporaneamente. Grazie a una latenza media inferiore a 1μs e a funzioni avanzate come PFC, ECN e RoCE, gli switch FS consentono di ottenere prestazioni di punta con velocità di rete incredibili e una larghezza di banda superiore durante l'evento.

"Il risultato finale è che abbiamo gestito la migliore rete che siamo mai stati in grado di fornire e non abbiamo riscontrato alcun collo di bottiglia per i 2000 giocatori tra loro e il nucleo centrale", ha dichiarato Mathew, amministratore di rete dell'Insomnia Gaming Festival i69. Egli ritiene che il successo di questo evento trarrà vantaggio dalle elevate prestazioni e dalla velocità che le reti FS offrono a tutta la festa.

La partnership tra FS.com e l'Insomnia Gaming Festival i69 è la prima volta che FS sponsorizza un festival di gioco nazionale. Inoltre, è un'opportunità per FS di espandere la propria portata collettiva nel mercato britannico. Da quando, nel 2018, è stato aperto l'ufficio di FS nel Regno Unito a Birmingham, FS ha costantemente migliorato le proprie apparecchiature di rete e i propri servizi per i vari settori del mercato britannico. Recentemente è in costruzione un nuovo magazzino nel Regno Unito, che si prevede porterà maggiori vantaggi ai clienti e ai committenti britannici. 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza