Italia

FS.COM e US Conec si Associano per La Fornitura Di Prodotti Della Serie MTP

Inviato il 29 Dic 2021 by
10.6k

19 Giugno, FS News - FS.com, un fornitore di prodotti e soluzioni di comunicazione ad alta velocità per data center, imprese e reti di telecomunicazione, ha collaborato con US Conec, leader nella fornitura di componenti passivi per interconnessioni ottiche ad alta densità, per fornire MTP® prodotti di assemblaggio di cavi di marca per applicazioni di data center ad alta densità.

Con la crescente domanda di reti ad alta velocità, MTP® sistemi di cablaggio sono necessari per fornire più connessioni in applicazioni con spazio limitato. "Ogni cavo FS MTP® utilizza i connettori MTP® di US Conec per garantire interconnessioni stabili e altamente efficaci dell'infrastruttura di cablaggio MTP® in ambienti data center. I connettori MTP® di US Conec sono riconosciuti come la soluzione di cablaggio ad alta densità leader nel settore per la bassa perdita di inserzione, le eccellenti prestazioni ottiche e i vantaggi in termini di spazio", ha dichiarato Daniel Xiang, CEO di FS.com, "Oltre ai prodotti di cablaggio MTP®, FS.com ha introdotto prodotti accessori della famiglia MTP® tra cui pulitori MTP®, adattatori MTP® e strumenti da campo per il connettore MTP® PRO.”

MTP® pulitori

  • Pulire le ghiere dei connettori a base MT con una semplice spinta per i cablaggi e l'installazione sul campo

MTP® adattatori

  • Compatibile con tutti gli US Conec MTP® connettori di marca da 4 a 72 fibre per l'accoppiamento e la protezione dai detriti

Strumenti da campo per MTP® connettore PRO

  • Semplice cambio di MTP® PRO polarità del cavo e dei pin in meno di un minuto

“Siamo entusiasti di collaborare con FS.com per fornire tecnologia ottica e soluzioni di connettività che guideranno la prossima generazione di infrastrutture di comunicazione in tutto il mondo", afferma Joe Graham, presidente di US Conec. "FS.com ha dimostrato un forte accesso al mercato e riteniamo che insieme possiamo fornire un valore superiore alla nostra base clienti collettiva.”

MTP® è un marchio registrato di US Conec Ltd.

 

Informazioni su US Conec

US Conec (www.usconec.com) è un leader globale nella progettazione e nello sviluppo di interconnessioni ottiche ad alta densità. Con quasi 30 anni di esperienza innovativa, l'azienda fornisce componenti leader del settore per il cablaggio strutturato di data center e imprese, reti pubbliche, interconnessioni ottiche a bordo, mercati industriali in tutto il mondo. Gli sviluppi chiave dei prodotti includono ferrule monomodali e multimodali di tipo MT e multi-fibra personalizzate, MTP® connettori MPO di marca, MXC® connettori, PRIZM® LightTurn® e PRIZM® tecnologia delle ferrule con lente MT, soluzioni di connettori a fibra singola ELiMENT™, soluzioni di pulizia della fibra ottica di marca IBC™, attrezzature di terminazione per interconnessioni multi-fibra e componenti di imballaggio ottico di alta precisione. US Conec ha sede a Hickory, North Carolina, ed è una joint venture azionaria di tre aziende leader nella tecnologia delle comunicazioni - Corning Optical Communications, Fujikura e NTT-AT.

 

Informazioni su FS.com

FS.com (www.fs.com) è un fornitore di prodotti e soluzioni di comunicazione ad alta velocità per la connessione e la sicurezza di data center globali, imprese e reti di telecomunicazione. FS.com si dedica alla realizzazione di sistemi di prodotti e soluzioni di progetto su misura per i professionisti IT con servizi immediati sviluppando i propri talenti, laboratori e centro servizi locale. Attraverso la continua innovazione tecnologica e la partnership con il marchio, i prodotti e le soluzioni FS hanno servito più di 300.000+ clienti in oltre 200 paesi.

 

Fonte Originale: Filo Diretto--FS.com e US Conec si associano per la fornitura di prodotti della serie MTP®

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza