Italia

Soluzione WiFi per l'istruzione FS: WiFi per scuole, università e istituti superiori

Inviato il 27 Giu 2023 by
365

Con l'avvento di Internet e dei dispositivi mobili, i nostri spazi di apprendimento sono cambiati radicalmente nell'ultimo decennio. Le istituzioni scolastiche devono adottare nuovi metodi di apprendimento per tenere gli studenti al passo con i cambiamenti tecnologici e scientifici. Devono aggiornare l'infrastruttura web esistente per rendere l'alfabetizzazione digitale facilmente accessibile a tutti. I campus dotati di WiFi stanno diventando sempre più comuni, consentendo a studenti e insegnanti di accedere a una grande quantità di informazioni su Internet. Inoltre, consente loro di collaborare facilmente tra loro e di automatizzare i metodi di apprendimento tradizionali.

Perché scuole, università e gli istituti superiori forniscono WiFi gratuito agli studenti?

Apprendimento agile non vincolato

Nell'ambito dell'istruzione, il WiFi dovrebbe facilitare l'accesso immediato e illimitato alle risorse e alle applicazioni di apprendimento online da qualsiasi punto della scuola, del college o dell'università. Utilizzando il Wi-Fi a scuola, gli studenti possono condividere rapidamente e facilmente i documenti, modificare le presentazioni in tempo reale, archiviare i file di progetto nel cloud e migliorare le loro capacità di lavoro di gruppo. Gli insegnanti stanno rapidamente adottando computer portatili, tablet e applicazioni/risorse basate su cloud per insegnare alle classi, con un numero in forte aumento da quando è iniziata la pandemia di Covid 19. Tutti questi strumenti si basano sulla connettività wireless, rendendo la rete IT la pietra angolare dell'intera strategia educativa.

Supportare i dispositivi 1:1 per un apprendimento personalizzato

Gli insegnanti possono incoraggiare gli studenti ad apprendere in modo indipendente, sia dentro che fuori dall'aula, sviluppando al contempo metodi di insegnamento creativi. Il WiFi e l'uso di dispositivi 1:1 consentono anche di utilizzare software che monitorano i progressi degli studenti in tempo reale e danno agli insegnanti l'opportunità di intervenire per aiutare gli studenti quando necessario, prima che questi mostrino segni evidenti di ritardo, come ad esempio scarsi risultati agli esami. Gli stessi interventi precoci possono essere effettuati per problemi come il bullismo o la cattiva salute mentale. Questo meccanismo di feedback immediato richiede l'uso della tecnologia wireless in classe per consentire l'apprendimento 1:1.

Migliorare la comunicazione tra insegnanti, studenti e personale

Il WiFi negli istituti scolastici abbatte anche le barriere della comunicazione, grazie alla sua portabilità, alla collaborazione tra studenti e insegnanti, e stimola il coinvolgimento dei genitori migliorando l'interfaccia casa-scuola. Molti studenti trovano più facile impegnarsi attraverso i dispositivi digitali, quindi perdere questa opportunità significa perdere un'occasione per migliorare il benessere e l'istruzione degli studenti.

Quali sono le sfide WiFi da affrontare?

Capacità

Con l'aumento del numero di dispositivi connessi, diventa sempre più difficile per la rete wireless supportarli tutti. È necessario garantire che i dispositivi collegati a un punto di accesso siano in grado di utilizzare le loro applicazioni senza notare un notevole degrado delle prestazioni.

Copertura

Questa è la sfida più ovvia e spesso la più immediata che scuole, università o college devono affrontare quando progettano reti wireless. Dove deve essere generalmente fornito l'accesso wireless? Ciò può includere: edifici accademici, residence, strutture sportive e numerosi spazi esterni. È imperativo capire dove si trovano le aree mission-critical nel campus e pianificarle di conseguenza per assicurarsi di avere una copertura adeguata.

Alta densità

Le scuole, le università o i college devono essere in grado di supportare diverse aree ad alta densità, contenenti centinaia o addirittura migliaia di utenti che si connettono simultaneamente alla rete. Centinaia di studenti in un grande auditorium, grandi aule, stadi e applicazioni interattive. L'alta densità ha un grande impatto sulle reti wireless a causa del grande volume di dispositivi e dei requisiti di capacità che ne conseguono. L'obiettivo è in gran parte quello di fornire copertura a molti dispositivi con una specifica quantità di punti di accesso. Questo numero dipende dal numero di dispositivi da revisionare.

Sicurezza

Questa è la sfida più ovvia e in genere più semplice che scuole, università o istituti superiori devono affrontare quando progettano le loro reti wireless. Più dati ci sono, più dati devono essere protetti e con l'aumento dell'uso del wireless nelle aule e nella vita quotidiana, ci sono molti più dati che devono essere protetti. I gruppi e i servizi devono essere isolati gli uni dagli altri per garantire la qualità del servizio e l'accesso correttamente autorizzato alle risorse. Le onde radio del Wi-Fi sono pubbliche, rendendoli un facile bersaglio per gli hacker.

Costo

La durata effettiva delle piattaforme wireless di oggi è compresa tra 3 e 4 anni, questo è tutto. Oltre l'intervallo di 3-4 anni e diventa difficile mantenere i livelli di prestazioni wifi necessari e l'affidabilità richiesta a cui tu e i tuoi utenti finali vi siete abituati. 802.11ax (WiFi 6) è lo standard più recente e ora siamo nel regno della commutazione gigabit, SDN, NAC e standard di sicurezza come i firewall di nuova generazione. La realtà è che per ottenere il massimo da ogni "ondata di tecnologia" bisogna assicurarsi che anche l'infrastruttura sia aggiornata. Controllare aspetti come il cablaggio, gli switch, i punti di accesso, la tubatura (larghezza di banda), il core, i firewall, il software ecc.

Vantaggi della soluzione WiFi FS per scuole, università e istituti superiori

Affidabilità

Dato l'intenso traffico di dati nelle scuole, un Wi-Fi affidabile che non si rompa sotto pressione è un must. FS offre punti di accesso Wi-Fi che supportano 60-80 client contemporanei per dispositivo senza compromettere la qualità della connessione.

Semplicità

Semplificare le modalità di utilizzo del Wi-Fi nella vostra scuola, università o college. I punti di accesso Wi-Fi FS sono realizzati con un design all-in-one facile da usare, non richiedendo quasi nessuna configurazione o manutenzione—l'ideale per gli istituti scolastici con un budget limitato.

Sicurezza

La protezione dei dati è fondamentale, soprattutto negli istituti scolastici con un'elevata attività di rete. Ecco perché FS ha implementato meccanismi di crittografia e protezione basata sulle credenziali per garantire la sicurezza dei dati della vostra scuola, università o college.

Efficienza dei costi

Il team di ingegneri esperti di FS.com è in grado di offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze della scuola o dell'università, come ad esempio l'unione di più AP wireless in un unico AP indipendente per migliorare la stabilità del segnale e la tolleranza ai guasti, integrando firewall, controller e switch, creando un ambiente di rete unificato, altamente sicuro e facile da gestire, offrendo la migliore soluzione Wi-Fi economica per scuole, università e istituti superiori con budget limitati.

Conclusioni

I campus abilitati al WiFi stanno diventando un luogo comune che consente a studenti e insegnanti di accedere a una vasta gamma di informazioni su Internet. Consente inoltre loro di collaborare facilmente tra loro e automatizzare i metodi di apprendimento tradizionali. FS fornisce soluzioni WiFi per l'istruzione per scuole, università e istituti superiori. Forniamo tutto l'hardware e il software necessari per la creazione di un'infrastruttura wireless affidabile e scalabile all'interno del campus. Se anche voi state affrontando sfide aziendali simili, contattate il nostro team per scoprire come FS.com può aiutarvi a raggiungere il successo della rete.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza