Italia

FS ha ampliato le soluzioni ottiche 400G/800G per potenziare connessioni ad alta velocità nei data center

Aggiornato il 03 Apr 2023 by
595

FS.com, fornitore di soluzioni di comunicazione ad alta velocità per data center, aziende e reti di telecomunicazione, ha ampliato il portafoglio di soluzioni ottiche di nuova generazione 400G/800G per supportare velocità di interconnessione dati ad alta velocità e consentire la trasmissione di un maggior numero di bit a costi e potenza inferiori nelle reti di data center.

fs 400g/800g transcievers

Tempistica del passaggio ai data center 400G/800G

Il mercato delle reti per data center 400G/800G sta salendo alle stelle e sta diventando sempre più competitivo. La virtualizzazione dei data center, l'Internet of Things (IoT) e il cloud computing, insieme ad applicazioni ad alta intensità di dati come l'apprendimento automatico, il social networking e lo streaming video, stanno alimentando l'incessante espansione del traffico dei data center e la domanda di soluzioni ottiche 400G/800G ad alta capacità. Le soluzioni ottiche 400G/800G di FS sono progettate per soddisfare la crescente domanda di maggiori velocità, maggiore capacità e minore latenza, nonché per offrire un costo per bit più basso e una minore potenza nei data center che consumano molta energia.

Soluzioni ottiche 400G/800G FS

Il fiore all'occhiello del portafoglio 400G/800G FS è una ricca serie di moduli transceiver 800G, lanciati in collaborazione con Source Photonics, leader mondiale nella tecnologia di comunicazione ottica innovativa e affidabile. Conformi agli standard industriali come IEEE 802.3ck e IEEE 802.3cu, i moduli 400G/800G hot-pluggable di FS sono disponibili in entrambi i fattori di forma OSFP/QSFP-DD e sono caratterizzati da alta velocità, alta densità e basso consumo energetico, rendendoli ideali per reti di data center intelligenti, efficienti dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni.

Ecco l'elenco completo dei prodotti FS 400G/800G.

 

Poiché il panorama dei data center sta cambiando rapidamente, diventa fondamentale per gli operatori cloud, i service provider e le imprese portare le tecnologie infrastrutturali e le prestazioni di rete al livello successivo.

Le soluzioni ottiche 400G/800G di FS forniscono il portafoglio più completo e performante per aiutare i clienti di tutto il mondo a espandere la connettività di rete e a migrare verso le reti 400G/800G. FS continuerà a contribuire alle interconnessioni di data center 400G/800G di prossima generazione, offrendo soluzioni ottiche ad alta larghezza di banda e a basso costo per bit con un maggiore risparmio energetico, mantenendo la rete sicura, personalizzabile e in crescita per un'epoca in cui l'esperienza d'uso è al primo posto.

Informazioni su FS.com

FS.com (www.fs.com) è un fornitore di prodotti e soluzioni di comunicazione ad alta velocità per la connessione e la protezione di data center globali, imprese e reti di telecomunicazioni. FS si dedica alla realizzazione di sistemi di prodotti e soluzioni di progetto su misura per i professionisti IT con servizi immediati, sviluppando i propri talenti, laboratori e centri di assistenza locali. Grazie al continuo aggiornamento tecnologico e alla partnership con il marchio, FS serve clienti in 200 paesi, con il portafoglio di soluzioni più completo e innovativo del settore.

Fonte originale da BUSINESS WIRE:

FS ha ampliato le soluzioni ottiche 400G/800G per potenziare le connessioni ad alta velocità nei data center

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza