Italia

FS ha lanciato un sistema open line DWDM 100G a 40 canali per reti DCI

Aggiornato il 05 Apr 2023 by
600

Maggiori opportunità e flessibilità per l'interconnessione dei data center.

28 gennaio, FS News - FS annuncia ufficialmente il nuovo lancio del sistema open line DWDM PAM4 100G a 40 canali, una piattaforma di trasporto DWDM attiva scalabile e affidabile per l'interconnessione dei data center e l'aggregazione metropolitana.

FS 100G Active DWDM Solution

Questa piattaforma di trasporto DWDM 100G PAM4 integra un mux/demux DWDM 40CH, amplificatori ottici, moduli di compensazione della dispersione e un canale di supervisione ottica, progettato per fornire ai clienti una soluzione DWDM attiva 100G a basso costo. Dimostra forti vantaggi in molti modi, come illustrato di seguito.

2.0T Alta Capacità: La soluzione DWDM attiva FS 100G può fornire fino a 2.0T in uno chassis 1U, soddisfacendo le esigenze delle reti DCI e metro aziendali per il risparmio di spazio nei rack e le applicazioni ad alta capacità.

Configurazione automatica e zero touch provisioning: L'installazione e l'aggiunta di nuove connessioni possono essere eseguite facilmente dai principianti. Inoltre, il sistema di linea aperta DWDM 100G PAM4 FS supporta la misurazione automatica della distanza della fibra e l'impostazione della compensazione della dispersione, portando una semplicità plug and play di livello superiore alla rete DWDM DCI.

Soluzione All-In-One: La piattaforma di trasporto DWDM 100G PAM4 FS è una soluzione all-in-one ed economica per collegamenti multipli 100G, riducendo così lo spazio e la complessità delle patch e supportando la preconfigurazione e la riconfigurazione in base alle necessità.

"Il lancio del sistema open line DWDM 100G PAM4 è un tentativo significativo da parte di FS di portare una soluzione DWDM di configurazione più semplice per i nostri clienti nella rete di trasporto ottico", ha dichiarato Archer He, responsabile della linea di prodotti delle soluzioni di FS.com. "Offre una soluzione DWDM ottimale da 80 km per le interconnessioni di breve e media portata, riducendo i costi e aumentando notevolmente la flessibilità nel trasporto ottico".

Come soluzione all-in-one in grado di semplificare l'implementazione e la gestione del DWDM PAM4, la soluzione DWDM attiva FS 100G offre la massima efficienza, una flessibilità senza precedenti e una scalabilità a prova di futuro per le reti DCI e Metro aziendali.

Per maggiori informazioni sul sistema open line DWDM 100G di FS, si visiti il sito qui.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza