Italia

Il cavo patch in fibra MDC FS massimizza l'utilizzo di densità di data center 200G/400G

Aggiornato il 28 Set 2022 by
478

22 Novembre, FS News - FS ha annunciato di aver da poco lanciato sul mercato il cavo patch in fibra MDC con connettore very-small-form-factor (VSFF). Il design compatto del connettore Mini Duplex Cable (MDC) assieme al cavo 2.0mm G.657.A1 Corning porta una nuova soluzione di connettività per data center supersized 200G/400G, cloud computing e altre applicazioni ad alta densità.

Negli ultimi dieci anni, i data center hanno attraversato una grande evoluzione, supportando maggiore traffico e hardware, richiedendo a loro volta un utilizzo più efficiente dello spazio esistente a livello massimo. Per risparmiare spazio in data center affollati, il design del sistema di cablaggio deve essere scalabile e compatto, spinando la strada per le esigenze dei data center ad alta densità di nuova generazione.

Il connettore MDC è stato progettato da US Connec nel 2019 per terminazioni di cavi in fibra con un diametro fino a 2.0mm. Con un impatto minore, offre 3 volte la capacità del connettore LC, Inoltre, il design uniboot sottile dei cavi MDC FS riduce la congestione del cavo, rendendolo una soluzione ideale per l'utilizzo in applicazioni a spazio ristretto.

Figure1: Duplex LC Connector vs MDC Connector

                                                              Figura1: Connettore Duplex vs connettore MDC

Dotati di guaina pull-out e configurabilità di polarità di campo assicurano installazione facile e veloce negli scenari di cablaggio MDC.

Figure2: Tooless Polarity Reversal

                                                                                   Figura 2: Inversione di polarità toolless

I cavi MDC to MDC in fibra ottica e i cavi MDC to LC in fibra ottica supportano quattro cavi MDC individuali in un footprint QSFP e due cavi MDC individuali in una footprint SFP. Il connettore MDC più piccolo permette ai cavi in fibra ottica MDC di essere adattati ai transceiver QSFP-DD 200G/400G QSFP-DD. I cavi MDC hanno il potenziale di diventare la soluzione perfetta per le tendenze di aumentata densità nell'interfaccia switch o patch panel in applicazioni data center hyper-scale e telecom.

Clicca qui per saperne di più su FS.com e il Partner US Conec che fornisce i prodottri di serie MTP®.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza