Italia

FS ora fornisce SmartNIC per guidare la trasformazione del data center

Aggiornato il 29 Mar 2021 by
734

6 gennaio, FS News - FS ora sta fornendo ConnectX® SmartNICs ad alte prestazioni per accelerare le applicazioni mission-critical dei data-center e aiutare a consentire il più alto ROI per piattaforme hyperscale, cloud, storage, machine learning, AI, big data e telco.

L'aumento esponenziale del traffico di rete ha alimentato la necessità di una rete ad alta velocità e intelligente per fornire dati in modo efficiente. Di conseguenza, c'è un crescente bisogno di NIC avanzate, sicure e ad alte prestazioni. FS, che mette sempre al primo posto le esigenze dei clienti, mira a fornire NIC con una latenza inferiore e una velocità superiore per garantire un'esperienza di prestazioni superiore. La famiglia ConnectX® SmartNICs comprende le rinomate NIC ConnectX-6, ConnectX-5 e ConnectX-4 che supportano la connettività a 100Gb/s, 25Gb/s e 10Gb/s - le NIC a 10G e 25G sono adatte ai data center aziendali, mentre le schede a 100G sono gli abilitatori per applicazioni cloud, hyperscale data center e telco affamate di banda. Forniscono impareggiabili prestazioni RDMA over Converged Ethernet (RoCE) con una maggiore programmabilità e robustezza, rendendola la tecnologia di trasporto di facile utilizzo per eccellenza. Le NIC ConnectX® Smart innovano anche i motori di offload hardware, la virtualizzazione di rete avanzata e le accelerazioni di archiviazione NVMe over Fabrics (NVMe-oF).

nvidia mellanox nics

Gli SmartNIC ci aiuteranno a soddisfare le richieste dei clienti nei data center di virtualizzazione e cloud che richiedono un'archiviazione ad alte prestazioni e una migliore efficienza operativa. Le soluzioni di interconnessione intelligente rappresentano l'approccio più avanzato del settore per ottenere prestazioni e scalabilità, il che consentirà ai nostri clienti di costruire infrastrutture di calcolo e di archiviazione altamente sicure ed efficienti per aumentare la produttività e ridurre il costo totale di gestione.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza