Italia

FS ha ottenuto una tripla certificazione ISO da SGS a dimostrazione del proprio impegno per l'eccellenza

Aggiornato il 25 Ago 2023 by
365

25 Agosto – FS, fornitore globale di prodotti e soluzioni di rete ICT, ha ottenuto tre importanti certificazioni ISO - ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 - da SGS, una società di certificazione leader a livello mondiale, nota per la sua esperienza nei servizi di analisi, ispezione e garanzia della qualità.

Questo sottolinea i continui sforzi di FS per mantenere standard superiori in termini di qualità, responsabilità ambientale e sicurezza sul lavoro in ogni aspetto delle sue attività.

Norma ISO 9001: Sistemi di gestione della qualità

Lo standard ISO 9001 è stato progettato per aiutare le organizzazioni a migliorare la soddisfazione dei clienti garantendo una qualità costante dei prodotti o dei servizi. FS, fedele al suo impegno per una qualità rigorosa, ha esteso la certificazione a più categorie di prodotti, integrando le certificazioni ISO 9001 esistenti.

ISO 9001 Standard: Quality Management Systems

Standard ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale

Lo standard ISO 14001 è dedicato ai sistemi di gestione ambientale (SGA), che offrono alle organizzazioni un approccio sistematico per minimizzare l'impatto ambientale e gestire le risorse in modo sostenibile. FS ha aderito alla ISO 14001 cercando di ridurre al minimo la propria impronta ecologica, promuovendo processi eco-compatibili e incorporando principi sostenibili nei propri prodotti e servizi.

ISO 14001 Standard: Environmental Management Systems

Norma ISO 45001: Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Lo standard ISO 45001 fornisce un quadro di riferimento per la creazione e il mantenimento di efficaci sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (OHSMS). FS continua a impegnarsi con determinazione per mantenere un elevato standard di qualità e sicurezza nelle sue operazioni, in modo da garantire la sicurezza dei dipendenti e delle parti interessate e offrire prodotti e servizi eccezionali ai suoi clienti.

ISO 45001 Standard: Occupational Health and Safety Management Systems

Il percorso di FS per ottenere queste certificazioni prevede valutazioni rigorose dei suoi sistemi di gestione da parte degli esperti di SGS. Queste certificazioni sono un riconoscimento delle pratiche attuali dell'azienda e un impegno al miglioramento continuo, all'innovazione e alla sostenibilità. FS continuerà a impegnarsi per fornire ai clienti prodotti e servizi di alto livello, riducendo al minimo l'impatto ambientale e dando priorità al benessere dei propri dipendenti e delle parti interessate.

Informazioni su FS

FS (www.fs.com) è un fornitore globale di prodotti e soluzioni di rete ICT, al servizio di data center, aziende e reti di telecomunicazioni in tutto il mondo. Con la visione di ridefinire i servizi e i prodotti del settore, FS si impegna a soddisfare le esigenze uniche dei professionisti IT. Grazie allo sviluppo di personale esperto, laboratori avanzati e centri di assistenza localizzati, FS si impegna a fornire soluzioni tempestive.

Grazie alla continua evoluzione tecnologica e alle collaborazioni strategiche con i marchi, FS ha servito efficacemente una clientela aziendale globale di oltre 300.000 persone in più di 200 paesi.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza