Italia

FS e Source Photonics Annunciano una Partnership Ufficiale sull'Ottica 400G/800G per Scalare la Connettività dei Data Center

Aggiornato il 05 Lug 2022 by
843

I transceiver pluggabile 800G consentono di ottenere switch per data center di prossima generazione da 25,6T e 51,2T efficienti dal punto di vista dei costi

30 settembre 2021 - FS.com, un fornitore di soluzioni di comunicazione ad alta velocità per data center, imprese e reti di telecomunicazione, oggi ha annunciato la sua cooperazione strategica con Source Photonics, un leader globale della tecnologia di comunicazione ottica innovativa e affidabile. Le due aziende hanno condotto congiuntamente l'introduzione sul mercato di transceiver pluggabile 800G-2x400G-FR4 QSFP-DD, 2x400G-FR4 OSFP, 800G DR8 QSFP-DD e 800G DR8 OSFP per servire i data center hyperscale per la connettività ad alta velocità di prossima generazione. La spedizione di volumi dovrebbe iniziare nel Q1'2022.

Mentre l'industria sta lavorando per aumentare la diffusione in volume delle ottiche cliente 400G nelle reti dei data center cloud, tutti gli occhi sono ora rivolti alle ottiche 800G con il rilascio di 25.6T switching ASIC, per soddisfare l'elevata domanda di larghezza di banda per applicazioni ad alte prestazioni e di cloud computing. Il CEO di FS Daniel Xiang ha dichiarato: "Source Photonics si è già affermata come leader di mercato nella tecnologia di comunicazione ottica con profonde capacità di ingegneria e produzione. Condividiamo una visione comune per fornire soluzioni incentrate sul cliente e servizi di alta qualità, che porteranno molto più valore ai nostri clienti".

Source Photonics ha recentemente vinto il premio per l'innovazione del settore Data Center/miglior prodotto all'ECOC Esposizione 2021 di Bordeaux, in Francia, per la sua famiglia di soluzioni pluggabile OSFP e QSFP-DD leader nel settore 800G. John Wang, presidente di Source Photonics ha dichiarato: "La partnership con FS rappresenta una grande opportunità per Source Photonics di espandere ulteriormente la nostra presenza per servire una gamma più ampia di clienti. FS ha già dimostrato la sua capacità di applicare la sua eccellente esperienza a vari segmenti di mercato".

Il portafoglio di prodotti di transceiver ottici 800G permette di ottenere le prestazioni e il consumo di energia leader del settore richiesti dalle interconnessioni dei data center a più alta densità.

800G DR8 OSFP

  • Supporto 500m, 2km e 10km

  • Supporto 8x100GbE e 2x400GbE applicazioni breakout

  • Conforme alle norme IEEE P802.3ck e IEEE 802.3cu-2021

  • Denuncia a OSFP MSA

  • Supporta MPO-16 e doppio MPO-12 per essere compatibile all'indietro con 2x400GbE DR4 breakout

800G DR8 QSFP-DD

  • Supporto 500m, 2km e 10km

  • Supporto 8x100GbE e 2x400GbE applicazioni breakout

  • Conforme alle norme IEEE P802.3ck e IEEE 802.3cu-2021

  • Conforme a QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Tipo 2A con connettore MPO-16

2x400G-FR4 OSFP

  • Supporto 2km, 6km e 10km

  • Conforme a IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu-2021

  • Denuncia a OSFP MSA

  • Supporto CS doppio & LC doppio per le piante della fibra dell'eredità

2x400G-FR4 QSFP-DD

  • Supporto 2km, 6km e 10km

  • Conforme a IEEE 802.3cu-2021

  • Conforme a IEEE P802.3ck D2.2

  • Conforme a QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Tipo 2A con connettore doppio CS

Attraverso questa partnership, FS e Source Photonics continueranno a fornire i migliori transceiver ottici della categoria, sbloccheranno il pieno potenziale di questa cooperazione strategica e metteranno i nostri clienti sulla strada migliore verso il successo. Entrambi siamo impazienti di fare un altro passo solido per costruire sulla nostra base nella fornitura di soluzioni di rete ad alte prestazioni e affidabili.

 

Informazioni su Source Photonics

Source Photonics è un fornitore leader di tecnologia di comunicazione ottica innovativa e affidabile che consente le comunicazioni e la connettività in data center, metro e reti di accesso. Inventiamo soluzioni di nuova generazione per fornire ai clienti tecnologie abilitanti per supportare le richieste in rapida crescita di infrastrutture cloud, comunicazioni wireless, instradamento e fibra-a-locali in tutto il mondo. Source Photonics ha sede a West Hills, California, con impianti di produzione, R&S e uffici di vendita in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Source Photonics, visitare www.sourcephotonics.com.

Informazioni su FS.com

FS.com (www.fs.com) è un fornitore di prodotti e soluzioni di comunicazione ad alta velocità per la connessione e la sicurezza di data center globali, imprese e reti di telecomunicazione. FS.com si dedica alla realizzazione di sistemi di prodotti e soluzioni di progetto personalizzato per i professionisti IT con servizi immediati, sviluppando i propri talenti, i laboratori e il centro servizi locale. Attraverso il continuo aggiornamento tecnologico e la partnership con il marchio, FS serve clienti in 200 paesi, con il portafoglio di soluzioni più completo e innovativo del settore.

Fonte originale: Business Wire - FS mette a punto i transceiver 800G di Source Photonics per la connettività dei data center in scala

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza