Italia

FS Rilascia gli Switch di Rete Aperti, Alimentando le Reti Intelligenti

Inviato il 10 Gen 2024 by
202

10 Gennaio 2024 - FS.com, fornitore di soluzioni di rete ad alta velocità per HPC, data center, aziende e reti di telecomunicazione, ha annunciato i suoi ultimi prodotti strategici, gli switch di rete aperti, per supportare i fornitori di servizi di comunicazione e le aziende web-scale di tutto il mondo nella costruzione di reti intelligenti aperte e programmabili di prossima generazione.

Mentre AI, 5G e cloud computing guidano la prossima ondata di tecnologie informatiche, l'economia digitale sta prosperando, accelerando la trasformazione di innumerevoli settori verso la digitalizzazione e l'intelligenza. Le attuali architetture di rete tradizionali chiuse e non programmabili faticano a soddisfare le esigenze di programmabilità, personalizzazione e alte prestazioni dei protocolli e delle funzionalità della rete futura. Gli switch di rete aperti risolvono queste sfide. Adottano un'architettura aperta per fornire una configurazione personalizzata e una gestione più flessibile della rete, favorendo la trasformazione delle reti aziendali verso una maggiore flessibilità e intelligenza.

Open Network Switches

Rispondendo alla richiesta di reti aperte, FS ha lanciato 14 switch di rete aperti, da 1G a 400G, che consentono di realizzare infrastrutture di rete ad alte prestazioni in diversi contesti, tra cui AI, data center cloud e reti aziendali. Ogni modello è disponibile come switch bare metal o come switch di rete aperto precaricato con PicOS® (inclusi hardware, licenza PicOS® perpetua e supporto tecnico di un anno). licenze PicOS® e l'assistenza sono disponibili anche online, consentendo ai clienti di scegliere in base alle loro specifiche esigenze.

Leader nell'Era dell'AI

La serie di switch FS 400G N9550 vanta il supporto di un massimo di 64 porte QSFP-DD e un'eccezionale capacità di commutazione di 25,6Tbps. Questo soddisfa le esigenze delle aziende nell'era dell'AI che richiedono reti ad alte prestazioni per gestire e trasferire grandi volumi di dati. Il software PicOS® può sbloccare funzionalità aggiuntive come MLAG, EVPN-VXLAN e LLDP, ottimizzando le connessioni e la gestione della rete. Questo miglioramento si rivolge specificamente ai carichi di lavoro AI su larga scala, garantendo prestazioni eccezionali, larghezza di banda elevata e latenza minima.

Potenziamento dei Data Center Cloud

Gli switch di rete aperti di FS consentono di creare reti più resilienti, programmabili e gestite in modo intelligente a un costo totale di proprietà (TCO) inferiore, soddisfacendo le esigenze di alto valore, personalizzazione e gestione efficiente dei data center cloud su larga scala. Gli switch bare metal di FS sono preinstallati con l'Open Network Install Environment (ONIE), che supporta sistemi operativi di rete e Software-Defined Networking (SDN) aperti per una gestione standardizzata dei data center cloud. Gli switch dotati di PicOS® supportano il controller AmpCon™ per la gestione centralizzata dello Zero-Touch Provisioning (ZTP) e della configurazione, oltre alla programmabilità avanzata tramite OpenFlow e NETCONF. Oltre a questi vantaggi, Gli switch delle serie N5850 e N8550 di FS sono caratterizzati da configurazioni hardware avanzate, che coprono diverse velocità come 10G, 25G, 100G e 200G, svolgendo un ruolo fondamentale nella costruzione di infrastrutture cloud versatili.

Costruire Reti Aziendali ad Alte Prestazioni

FS S5870 serie di switch è stata progettata su misura per le reti aziendali ed è dotata principalmente di 48 porte RJ45 da 1G e di una serie di porte di uplink. Questa configurazione risolve efficacemente la sfida di ospitare connessioni multiple di dispositivi all'interno delle aziende. S5870 switch PoE+ offrono il supporto PoE+, riducendo le spese di installazione e implementazione e amplificando al contempo la flessibilità di implementazione della rete, per soddisfare una vasta gamma di esigenze di scenario. Inoltre, la licenza PicOS® e i servizi di manutenzione e supporto PicOS® possono ulteriormente migliorare l'esperienza utente senza preoccupazioni per le aziende. Funzionalità come ACL, RADIUS, TACACS+ e snooping DHCP migliorano la visibilità e la sicurezza della rete. Il team tecnico professionale di FS fornisce assistenza per l'installazione, la configurazione, il funzionamento, la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti software e un'ampia gamma di altri servizi tecnologici di rete.

Guardando al futuro, FS ha in programma di espandere l'hardware, il software e i servizi per le reti aperte, aprendo la strada a reti future con maggiore efficienza, flessibilità e costi ridotti. I piani includono l'introduzione di switch di rete aperti a 800G per soddisfare la crescente domanda di reti ad alte prestazioni e altamente flessibili tra i clienti professionali globali.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza