Italia

FS Presenta una Soluzione di Connettività di Rete ad Alta Velocità di Nuova Generazione per Accelerare l'Era dell'HPC e dell'AI

Inviato il 11 Gen 2024 by
86

11 Gennaio 2024 - FS.com, fornitore di soluzioni di rete ad alta velocità per HPC, data center, aziende e reti di telecomunicazione, ha annunciato il suo portafoglio di prodotti di nuova generazione ottimizzato per HPC, AI, Machine Learning (ML) e Cloud Computing, che comprende switch NVIDIA® 400G InfiniBand, adattatori di rete NVIDIA® e diversi ricetrasmettitori e cavi ad alta velocità. Grazie alla bassissima latenza, al notevole throughput dei dati e alla superiore capacità di network computing, questa soluzione di rete è pronta ad accelerare in modo significativo la ricerca e l'innovazione nei domini dell'HPC e dell'AI.

HPC and AI Solution

Con l'affermarsi dell'intelligenza artificiale in vari settori, la crescita esplosiva dei dati su scala globale ha portato a un continuo aumento della domanda di potenza di calcolo in tutti i settori. Le aziende, sia di grandi che di piccole dimensioni, richiedono sempre più soluzioni di connettività di rete intelligenti, ad alta velocità ed efficienti per massimizzare le capacità di calcolo delle GPU, favorendo un'accelerazione sostanziale per le diverse applicazioni ad alta intensità di dati.

In risposta alle richieste dei clienti professionali globali, FS promuove l'innovazione e la fornitura di prodotti, offrendo soluzioni di rete complete end-to-end. Queste soluzioni a prova di futuro consentono di aumentare le prestazioni e l'efficienza, aiutando i clienti globali a ridurre le spese di capitale e operative e a ottenere un ritorno ottimale sugli investimenti.

Switch NVIDIA® InfiniBand

Gli switch InfiniBand di nuova generazione di FS basati su NVIDIA Quantum-2 400G dispongono di 64 porte a 400Gbps o 128 porte a 200Gbps, vantano un throughput totale leader del settore di 51,2Tb/s e hanno una capacità di elaborazione di 66,5 miliardi di pacchetti al secondo. Come soluzione InfiniBand ideale montata su rack, questi switch consentono la massima flessibilità, in quanto permettono una varietà di topologie, tra cui Fat Tree, SlimFly, DragonFly+, Torus multidimensionale e altre ancora. La combinazione di elevata velocità di rete, robuste capacità di commutazione, scalabilità ed efficienza rende la soluzione di connettività di rete di FS ideale per la realizzazione di sistemi HPC e AI giganti di nuova generazione.

Adattatori di Rete NVIDIA®

I nuovi adattatori 400G InfiniBand e 25G/100G Adattatori Ethernet utilizzano RDMA o RoCE, leader del settore, garantendo connessioni ad alta velocità e bassa latenza. Inoltre, le NIC InfiniBand 400G supportano la crittografia e l'avvio della sicurezza per garantire il funzionamento sicuro del sistema e dei programmi. Offrono prestazioni e affidabilità senza precedenti per operazioni di varie dimensioni, consentendo alle organizzazioni di soddisfare le richieste di rete attuali e future in ambienti ad alta larghezza di banda e ad alta densità.

Transceiver e Cavi 200G/400G/800G

FS ha introdotto un'ampia gamma di moduli ottici e cavi ad alta velocità, da 200G a 800G, tutti conformi agli standard riconosciuti dal settore e rigorosamente testati per la compatibilità. Sfruttano tecnologie all'avanguardia come la tecnologia SiPh-Based, la modulazione PAM4 o InfiniBand HDR. Questi progressi si traducono in prestazioni migliori, maggiore efficienza di trasmissione dei dati e compatibilità con le reti ad alta velocità, offrendo migliori capacità e affidabilità per le moderne applicazioni ad alta intensità di dati.

L'era del calcolo ad alte prestazioni e dell'intelligenza artificiale è arrivata. Grazie alla ricca esperienza nella costruzione di reti ad alte prestazioni, FS è in grado di fornire soluzioni di rete ad alta velocità ottimali, garantendo ai clienti un notevole aumento delle prestazioni nelle applicazioni HPC e AI. In prospettiva, FS non lesinerà gli sforzi per supportare i clienti, innovando senza sosta nel campo delle soluzioni HPC e AI e fornendo loro un supporto tecnologico all'avanguardia.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza