Italia

Problemi di congestione Wi-Fi? Soluzione: Punti di accesso FS Wi-Fi 6 dual-radio

Aggiornato il 29 Mar 2023 by
532

Quando vedete la parola "congestione", quali parole correlate vi vengono in mente? La parola "congestione di rete" è probabilmente presente nell'elenco se state visualizzando questo post tramite dispositivi elettronici. Rispetto alla connessioe a reti wireless, lamentele come: "La connessione di rete è davvero pessima", "Lo streaming live si carica lentamente e continua a fare buffering" e "Non riesco ad aprire le pagine web" non sono rare nella vostra vita. Anche se la cattiva connessione Wi-Fi è uno stato temporaneo della rete, è comunque considerata un problema urgente da risolvere sia nelle reti domestiche che in quelle aziendali.

 

Perché il mio Wi-Fi è così lento?

Le frequenze radio sono uno dei principali fattori che influenzano le condizioni della rete wireless, ovvero la connessione Wi-Fi. 2,4 GHz e 5 GHz sono le due radio più comuni nel settore wireless. 2,4 GHz vs 5 GHz: 5 GHz ha 25 canali non sovrapposti, 8 volte in più rispetto a 2,4 GHz. I 2,4 GHz, con una larghezza di banda inferiore, trasmettono a una velocità inferiore, sono più suscettibili alle interferenze di altri dispositivi, ma riescono a penetrare meglio i muri per ottenere una portata maggiore.

Good vs Bad Wi-Fi Connection

Perché la vostra connessione Wi-Fi è lenta? La frequenza di 2,4 GHz ha dominato le LAN wireless negli ultimi decenni e anche molti dispositivi di uso comune operano sulla radio a 2,4 GHz, come forni a microonde, baby monitor, porte di garage elettroniche, dispositivi Bluetooth, ecc. Quando ci sono più dispositivi funzionanti sulla stessa frequenza, cioè 2,4 GHz, è inevitabile che si crei un "ingorgo" di frequenze, che contribuirà alla lentezza del Wi-Fi. Se poi vivete o lavorate in aree densamente popolate, come appartamenti o complessi, il vostro segnale dovrà lottare con tutti gli altri segnali dei vicini per la velocità, rallentando anche il vostro Wi-Fi.

In linea teorica, la distribuzione a 5 GHz sarà meno congestionata rispetto all'affollato 2,4 GHz. Ma la vostra connessione Wi-Fi non è ancora così veloce come vi aspettavate? Perché? Perché ci sono dei "bloccanti" che possono bloccare o interrompere il segnale Wi-Fi. L'adozione di un router/modem/punto di accesso (AP) con radio a 5 GHz posizionato dietro a ostacoli come armadi o ripostigli impedisce comunque il passaggio del segnale Wi-Fi.

Prima di passare alla rete wireless a 5 GHz, meno congestionata, assicuratevi che la vostra scheda di rete e ogni dispositivo wireless supportino i 5 GHz. In caso contrario, dovrete scegliere radio a 2,4 GHz per la compatibilità. Ovviamente non è una soluzione Wi-Fi ottimale. Pertanto, i vantaggi saranno sfruttati appieno combinando 2,4 GHz e 5 GHz in un punto di accesso a doppia radio, migliorando efficacemente le prestazioni della rete e ottimizzando l'esperienza dell'utente.

 

Il punto d'accesso FS Wi-Fi 6 dual radio vale la pena di essere provato?

Come suggerisce il nome, la differenza tra single-radio e dual-radio non è difficile da distinguere: L'AP single-radio trasmette su una radio a 2,4GHz O su una a 5GHz, mentre l'AP dual-radio è in grado di trasmettere su ENTRAMBE le radio a 2,4GHz e 5GHz contemporaneamente.

I punti di accesso Wi-Fi 6 di FS sono tutti dual-radio, il che significa che hanno almeno una radio a 2,4 GHz e una a 5 GHz. Con un punto di accesso dual radio 5GHz selezionabile, è possibile commutare i 2,4 GHz in un secondo 5 GHz. Quindi, invece di un punto di accesso a 2,4GHz e 5GHz dual-radio, si ha un punto di accesso a 5GHz doppio. Per risolvere la congestione della rete wireless, i punti di accesso dual-radio FS sono più adatti in ambienti ad alta densità dove un gran numero di client deve connettersi alla WLAN.

Gli AP wireless FS considerano anche i fattori importanti della sicurezza wireless, del controllo della radiofrequenza, dell'accesso mobile, della garanzia della qualità del servizio e del roaming senza interruzioni, per garantire la stabilità della rete wireless. Inoltre, tutti gli AP aziendali FS supportano modalità di gestione ibride. Sia che venga distribuito come AP standalone (modalità Fat) che come AP gestito (modalità Fit), l'AP rileverà automaticamente la modalità di funzionamento senza ulteriori sforzi per l'aggiornamento del firmware. Quando una rete wireless non ha più di 5 AP, gestirli in modo indipendente può essere facile, mentre per alcuni scenari di rete wireless complessi, la collaborazione con i controller wireless FS è più efficiente.

FS Wi-Fi 6 Dual-radio Access Point

 

Come selezionare gli AP FS dual-radio Wi-Fi 6 per vari scenari?

Est, ovest, meglio NEED. Quando si tratta di scegliere i punti di accesso per le reti wireless, le esigenze effettive basate sulle circostanze saranno sempre al primo posto. Completamente conforme alla modulazione Wi-Fi 6 OFDMA, MU-MIMO e riutilizzo spaziale a colori BSS, gli AP FS Wi-Fi 6 sono progettati per diverse soluzioni di rete per campus, in modo da soddisfare diverse esigenze.

Caratteristiche principali di AP-W6D2400C e scenari applicativi

  • AP indoor enterprise Wi-Fi 6 ad alte prestazioni.

  • Modalità dual-band dual-radio selezionabile (2.4G + 5G o 5G + 5G).

  • 2,4 Gbps max. con dual 5G e 1,775 Gbps max. con 2,4G + 5G.

  • 1024 max. clienti Wi-Fi.

  • Fino al 65% in più di throughput totale nell'ambiente legacy Wi-Fi 5.

Il punto d'accesso FS AP-W6D2400C è particolarmente ideale per gli scenari PMI, tra cui piccoli uffici, boutique hotel, negozi al dettaglio, ecc. e fornisce una maggiore efficienza di rete e una migliore esperienza utente con un ROI ottimale.

Typical AP-W6D2400C Application Scenario

Caratteristiche principali AP-W6T6817C e scenari applicativi

  • AP indoor enterprise ad altissime prestazioni Wi-Fi 6 enhanced.

  • Modalità dual-radio tri-band.

  • Velocità di accesso massima di 6,817 Gbps.

  • 1536 max. clienti Wi-Fi.

  • Fino a 10 flussi spaziali (4 in 2,4 GHz e 6 in 5 GHz).

Il punto d'accesso FS AP-W6T6817C è particolarmente adatto a grandi campus, centri congressi o altri scenari densamente popolati, che coprono diversi settori tra cui l'istruzione, la pubblica amministrazione, la finanza e le imprese, ecc.

Typical AP-W6T6817C Application Scenario

Negli edifici multi-tenant, gli AP FS Wi-Fi 6 possono passare al dual 5G, consentendo ai dispositivi client compatibili con il 5G di connettersi a una banda più chiara e meno contesa, riducendo al minimo le situazioni di conflitto di rete. Per altre applicazioni ad alta intensità di banda come VoIP e streaming video, gli AP FS dual-radio tri-band selezionabili possono alleviare i problemi di latenza o jitter quando si opera in un ambiente HD/VHD.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza