Guida all'Installazione del Modulo QSFP+ E del Cavo QSFP+ 40G di FS
Attualmente, una velocità di trasferimento dati di 40 Gb/s tra uno switch e un server nel rack sta diventando predominante, poiché 10Gb/s non ci soddisfa più. Il modulo QSFP+ 40G e il cavo DAC QSFP+ ad alta velocità sono utilizzati principalmente come supporti per supportare elevate velocità di trasferimento tra questi dispositivi nel rack. Tuttavia, l'uso inappropriato di questi dispositivi, come l'installazione e la rimozione improprie, avrà un impatto negativo sulle prestazioni. Questo articolo servirà da guida operativa.
Panoramica del Modulo FS 40G QSFP+
FS 40G Modulo QSFP+ è un transceiver a basso profilo, collegabile a caldo, utilizzato per connettere switch, reti, computer e server che possono raggiungere i 40 km. Rispetto ai moduli ricetrasmettitori CFP (C form-factor pluggable), il modulo QSFP+ è più compatto e più adatto alle applicazioni a densità di porte. Inoltre, per soddisfare una serie di obiettivi diversi, tra cui il supporto della compatibilità SMF e MMF, sono disponibili moduli QSFP+ 40G monomodali e moduli QSFP+ 40G multimodali. Per le applicazioni a distanza diversa, sono disponibili transceiver FS 40GBASE SR4 per le distanze più brevi e FS 40GBASE LR4 per quelle più lunghe. Come mostrato nell'immagine sottostante, il transceiver FS 40G QSFP+ è costituito da un transceiver QSFP+, da un rubinetto di estrazione e da uno slot di connessione elettrica al circuito del modulo. Per saperne di più sul modulo 40G QSFP+, è possibile leggere Modulo Transceiver 40G: Modulo QSFP+ e Modulo CFP.
Come Installare e Rimuovere il Modulo 40G QSFP+ di FS?
Il modulo QSFP+ può avere una chiusura a cauzione o una chiusura a strappo. In questa guida all'installazione verrà utilizzato come esempio il modulo transceiver QSFP+ con chiusura a strappo.
Prima di Iniziare
Procedure d'Installazione
1. Rimuovere il modulo QSFP+ dalla confezione protettiva.
2. Rimuovere il tappo antipolvere del foro ottico dal modulo QSFP+.
3. Spingere il transceiver nella porta utilizzando la linguetta di trazione finché il transceiver non entra in contatto con il connettore elettrico della presa e il meccanismo di chiusura scatta. (Se il transceiver non scivola facilmente, accertarsi che sia orientato correttamente).
4. Inserire il cavo patch in fibra con connettore MPO o LC duplex nel transceiver finché il meccanismo di chiusura non scatta. (Assicurarsi che il connettore sia pulito).
5. Quando il link è completamente stabilito, il LED si accende con luce verde fissa.
Nota: Mantenere i tappi protettivi per la polvere installati fino a quando non si è pronti a installare il cavo.
Rimuovi Procedure
1.Scollegare il cavo ottico dal connettore QSFP+.
2.Afferrare la linguetta di estrazione ed estrarre delicatamente il transceiver QSFP+ dalla porta QSFP+.
3.Installare immediatamente il tappo antipolvere del foro ottico nel transceiver QSFP+.
4.Conservare il transceiver QSFP+ in una confezione antistatica fino a quando non sarà necessario.
Panoramica del Cavo DAC QSFP+ da 40G di FS
A differenza dei moduli transceiver e dei cablaggi collegati, il cavo twinax 40G QSFP+ è terminato con il fattore di forma QSFP+ su ciascuna estremità e collegato con rame o fibra. È adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per connettersi all'interno di rack e reti HPC. I cavi 40G QSFP+ sono disponibili sia come cavo ottico attivo che raggiunge distanze fino a 100 m, sia come cavo ad attacco diretto su distanze fino a 10 m. FS 40G Cavo QSFP+ ha cinque tipi: cavo da QSFP+ a QSFP+ DAC o da QSFP+ a QSFP+ AOC, cavi di breakout da QSFP+ a SFP+ DAC o da QSFP+ a SFP+ AOC e cavi da 40G QSFP+ a 8x LC AOC. Se si desidera approfondire la conoscenza dei cavi DAC e AOC, è possibile leggere Utilizzare un Cavo ad Alta Velocità per l'Interconnessione dei Data Center.
Come Installare e Rimuovere il Cavo DAC QSFP+ 40G di FS?
Le procedure di installazione e rimozione sono le stesse per i cavi DAC QSFP+ FS 40G e per i cavi AOC QSFP+ FS 40G. Qui si utilizza un cavo DAC QSFP+ come esempio:
Procedure d'Installazione
1.Allineare il modulo transceiver QSFP+ (con la chiusura in alto) a un'estremità del cavo con la porta nello chassis. 2.Spingere orizzontalmente e delicatamente il modulo per inserirlo completamente nello slot fino a quando il meccanismo di chiusura scatta. (Se un transceiver non scivola facilmente, accertarsi che sia orientato correttamente)
Rimuovi Procedure
1.Premere e rilasciare delicatamente il modulo transceiver QSFP+. 2.Tenendo il cavo, tirare delicatamente la chiusura del cavo per estrarre il modulo transceiver.
Verifica dell'Installazione del Modulo QSFP+ 40G e del Cavo DAC QSFP+
Al termine dell'installazione, ricordarsi di eseguire il comando display transceiver interface sul dispositivo per verificare che il modulo FS 40G QSFP+ o il cavo FS 40G QSFP+ siano installati correttamente. Se le informazioni sul transceiver QSFP+ e sul cavo QSFP+ vengono visualizzate normalmente, l'installazione è corretta. Se viene visualizzato un messaggio di errore, significa che l'installazione non è corretta o che il transceiver ottico non è compatibile.
Conclusione
I transceiver QSFP+ 40G e il cavo QSFP+ sono ormai ampiamente utilizzati nei data center. Proteggere i transceiver ottici e i dispositivi da eventuali danni non solo può far risparmiare sui costi, ma anche garantire buone prestazioni. Per questo motivo è necessario sapere come installare e rimuovere i transceiver e i cavi DAC/AOC in modo corretto. Inoltre, anche la verifica dell'installazione è un passo importante. Naturalmente, per prima cosa è necessario accertarsi che il transceiver o il cavo QSFP+ utilizzato sia pienamente compatibile con il dispositivo. FS.com offre un'ampia gamma di ottiche ricetrasmittenti 40G altamente compatibili, come i cavi 40GBASE SR4, 40GBASE LR4 e 40G DAC e i cavi AOC a prezzi competitivi. Ognuno di essi è testato in uno switch di marca originale che garantisce la compatibilità al 100% con il vostro dispositivo.
Related Article: Metodi di Manutenzione del Modulo Ottico e Suggerimenti per l'Installazione
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022