Come utilizzare i prodotti wireless FS per realizzare soluzioni WiFi per il magazzino
Il wireless non è solo per gli uffici domestici e le aziende medio-grandi. La tecnologia wireless in magazzino migliora l'accuratezza dell'inventario, l'efficienza operativa e la produttività dell'intera catena di fornitura. I costosi investimenti in tecnologie per la supply chain, come scanner di codici a barre/RFID, lettori, etichette, stampanti, computer mobili e altri dispositivi portatili o a mano utilizzati per aumentare la produttività, richiedono una copertura Wi-Fi completa per gli ambienti di magazzino.
Perché il WiFi del magazzino è importante?
Non avere a disposizione sistemi e strumenti se non avete il WiFi potrebbero essere un ostacolo per la vostra attività. Lasciando ai clienti ordini ritardati, mancati o imprecisi a causa di errori di magazzino. Questo sistema può aiutare il vostro team a evadere più ordini al giorno e a ridurre il tasso di errore quasi a zero rispetto ai processi manuali.
In secondo luogo, una rete WiFi di scarsa qualità può portare a black spot nel vostro magazzino. Ciò significa che tutti i sistemi o gli strumenti digitali di cui disponete possono finire per non funzionare in alcune aree - rendendoli in alcuni casi uno spreco di denaro.
Il buon funzionamento del vostro magazzino e l'esperienza che offrite ai vostri clienti sono fortemente influenzati dalla qualità del WiFi che avete.
4 problemi comuni nel Wi-Fi di un magazzino
Troppi o troppo pochi punti di accesso
Un numero elevato di punti di accesso crea altrettanti problemi rispetto a un numero insufficiente di punti di accesso. Un numero eccessivo di punti di accesso può indurre i dispositivi collegati alla rete a confondere il punto di accesso a cui collegarsi, per cui la selezione dei canali è limitata. A causa della selezione limitata dei canali, è facile che si verifichi un altro problema, chiamato "interferenza di co-canale". Questo tipo di interferenza si verifica quando i punti di accesso si sovrappongono l'uno all'altro e pregiudica le prestazioni della rete.
Posizione errata del punto di accesso
Il posizionamento dei punti di accesso (AP) in posizioni o altezze non ottimali (spesso entrambe) è uno dei problemi più comuni delle reti WiFi di magazzino. Il magazzino ha soffitti alti. Il segnale wireless sopra la parte superiore del rack non serve a nulla, il segnale rimbalza e si riflette, causando un segnale wireless peggiore in altre aree. A volte è meglio abbassare il punto di accesso per mantenere il segnale all'interno di una corsia, quindi aggiungere un altro punto di accesso alla corsia successiva. A differenza di un ufficio, l'installazione di punti di accesso nel soffitto non è probabilmente l'idea migliore.
Tipo di Antenna Errata
La maggior parte dei punti di accesso ha uno dei due tipi di antenne-- direzionale o omnidirezionale. Quella direzionale invia un segnale RF più mirato. L'antenna omnidirezionale invia un segnale a 360 gradi su un'area più ampia ed è la più utilizzata nelle applicazioni di magazzino. La maggior parte degli AP omnidirezionali non fornisce una buona copertura oltre una certa altezza. Ma nei magazzini sono solitamente installati su soffitti alti 8-16 metri, le antenne omnidirezionali possono fornire una buona copertura solo degli scaffali superiori e non essere in grado di raggiungere i dispositivi vicini al pavimento. In questo caso, un'antenna direzionale potrebbe fornire una copertura migliore, oppure potrebbe essere necessario spostare il punto di accesso in un'area più aperta del magazzino, in modo che il segnale possa arrivare più lontano.
Interferenze elettromagnetiche
In molti magazzini sono presenti sistemi di trasporto o altre apparecchiature che causano interferenze elettromagnetiche sulla rete. Se avete un AP posizionato vicino ad apparecchiature di questo tipo, dovrete reagire con una copertura aggiuntiva.
Esigenze di base della rete WiFi di un magazzino
Copertura completa, nessuna area cieca del segnale: gli scaffali sono alti e ci sono molte merci, e la schermatura del segnale tra i canali è relativamente grave, quindi è necessario garantire la stabilità del segnale;
Roaming "zero" perdita di pacchetti: link soft handover technology, basso ritardo, nessuna perdita di pacchetti;
Elevata affidabilità in ambienti difficili: Protezione IP68, in grado di soddisfare i requisiti di funzionamento stabile in ambienti estremi;
Supporto per la gestione centralizzata del cloud: Conveniente per i magazzini di più filiali, riducendo i costi di gestione e manutenzione;
Conveniente: </ strong> qualità del prodotto a livello industriale, prestazioni ad alto costo.
Soluzione WiFi per magazzini FS: Caratteristiche
Che tipo di soluzione può soddisfare le esigenze della rete WiFi del magazzino? Qui forniamo una soluzione completa che include la topologia della rete, le caratteristiche e i parametri del prodotto.
Suggerimenti per l'implementazione di questa topologia di rete:
-
Area scaffale alta: Installare un AP-T567 FS ogni 1~2 scaffali. La distanza massima di copertura di questo AP direzionale è di 150 metri. In base ai requisiti di implementazione dell'ambiente del sito, regolando l'angolo di inclinazione dell'apparecchiatura, è possibile coprire perfettamente il corridoio dello scaffale.
-
Area scaffale e area di imballaggio ridotte: Gli AP sono posizionati a intervalli uguali in orizzontale e in verticale, con un intervallo di circa 30 metri. L'AP-N515 FS è installato sul soffitto e l'altezza di installazione è controllata a 3-5 metri da terra. Se l'altezza complessiva del magazzino è elevata, è possibile utilizzare il metodo di installazione a braccio.
PS: La cella frigorifera a bassa densità e a scaffale ridotto può essere sostituita da un modello per esterni a causa dei requisiti ambientali: AP-T565 FS, il metodo di installazione è lo stesso.
-
La distanza tra gli AP nell'area degli uffici del magazzino è consigliata a 15-20 metri. L'area dell'ufficio del magazzino è relativamente stretta e ci sono più aree dell'ufficio che non sono collegate. È necessario distribuire un dispositivo AP-N505 o AP-N515 in diverse aree di piccole dimensioni per ottenere una copertura completa del segnale Wi-Fi e supportare 802.1kvr per ottenere un roaming a perdita zero.
Quale prodotto scegliere per costruire la rete WiFi dell'hotel?
Ecco un elenco di riferimento che comprende i dispositivi FS:
Classificazione del prodotto | Modello | Breve Introduzione |
---|---|---|
Airware | Airware Cloud | Una piattaforma di rete scalabile basata sul cloud |
Punto di accesso wireless |
AP-T565 | Punto di accesso cloud managed Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps per esterni, dual radio 2x2 MU-MIMO, antenna omnidirezionale integrata |
AP-T567 | Punto di Accesso Cloud Gestito Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps per Esterni, Doppia Radio 2x2 MU-MIMO, Antenna Direzionale Integrata | |
AP-N505 | Punto di accesso interno cloud managed Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps, 2x2 MU-MIMO dual radio | |
AP-N515 | Punto di accesso interno cloud managed Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps, 4x4 MU-MIMO dual radio | |
Controllore wireless
|
AC-224AP | Controllore LAN Wireless 802.11ax con 6 porte gigabit Ethernet (GbE), gestisce fino a 224 AP Wi-Fi 6 |
Switch PoE+ | S5860-24XB-U | Switch 24 Porte Ethernet L3 PoE++, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28, supporto stacking, chip broadcom |
Switch 10G | S5860-20SQ | Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, supporto stacking, chip broadcom |
Gateway di sicurezza | SG-5105 | SG-5105 Gateway di sicurezza multi-WAN all-in con 8 porte gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+ |
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022