Italia

Introduzione ai principali strumenti per il cablaggio in rame FS

Aggiornato il 05 Giu 2023 by
547

Poiché un singolo collegamento sbagliato in un'installazione di cablaggio di rete può invalidare un'intera rete, sono necessari strumenti e competenze adeguati per preparare e collegare correttamente il cablaggio in rame a un sistema di cablaggio Ethernet strutturato. Questo articolo vi aiuterà a conoscere meglio i strumenti per il cablaggio rame tra cui kit di strumenti di rete, gli strumenti di punzonatura e spelacavi, essenziali per la connettività del cablaggio di rete.

Strumenti di punzonatura per terminazioni di cablaggio

Un punzonatore, o utensile Krone (dal nome del connettore Krone LSA-PLUS), è un piccolo strumento manuale utilizzato dai tecnici delle telecomunicazioni e delle reti. FS offre tre tipi di punzonatori RJ45:

  • Strumento di punzonatura 110 è dotato di un gancio e di una pinza multifunzione per rimuovere i fili da qualsiasi blocco di tipo e il modulo di connessione incrociata dalla staffa di montaggio. Consente di effettuare diverse operazioni di punzonatura, come per i cavi di rete Cat5e/6/6a/7/8, ed è ideale per le terminazioni in un solo passaggio dei blocchi di connessione IDC di tipo 110.

  • Strumento di punzonatura a 180 gradi, dotato di testa di taglio in acciaio legato, il design dell'impugnatura e il design della serratura consentono installazioni rapide e semplici, e possono perforare e tagliare tutte e 4 le coppie con una sola crimpatura, adatta ai moduli jack keystone UTP standard a 180 gradi cat5e/6/6a (non schermati) con un buon effetto di crimpatura e possono essere completati premendo una sola volta.

  • Il nuovo strumento per punzonatura krone Pro'sKit®, con testa dell'utensile appositamente realizzata per garantire durata nel tempo, caricata a molla per un posizionamento e una terminazione rapidi e a basso sforzo, e con gancio e spuder incorporati per facilitare la manipolazione di cavi e piccoli componenti, è una buona scelta per collegare cavi, moduli e telai di distribuzione.

Copper-Tools

Per informazioni più dettagliate sugli strumenti di punzonatura Ethernet: Strumenti di punzonatura per cablaggio di rete | FS Community.

Spelafili per la rimozione di guaine cavi

Una spelafili è una coppia di lame contrapposte, simili a forbici o taglierine, utilizzate per rimuovere il rivestimento esterno protettivo dei cavi di rete in preparazione all'installazione di spine o jack keystone. Esistono diversi strumenti per la spellatura dei fili di rame fornito da FS per aiutarvi a velocizzare il processo di esecuzione dei lavori di manutenzione della rete in fibra ed evitare eccessivi tempi di inattività della rete, ideale per diverse situazioni come linee di rete, sistemi di sorveglianza, bricolage domestico, installazioni di telecomunicazioni e così via.

Ad esempio, lo strumento di spelatura RJ45 all-in-one, con una clip a coda di rondine per la crimpatura delle teste di cristallo convenzionali e una lama in acciaio C68 per garantire affilatura e durata, è utilizzato per cavi in grado di crimpare, spellare e tagliare le pelli dei fili delle spine modulari 6P e 8P con prestazioni eccellenti e installazioni facili e veloci.

Cable Strippers Remove Cable Jackets

Kit di strumenti di rete per semplice connettività

I kit di strumenti di rete sono progettati per i tecnici che eseguono l'installazione, la riparazione e la manutenzione di base dei cavi Ethernet in rame. Di solito contiene dieci o più diversi strumenti di installazione come tester per cavi, piegatrici, spelafili, connettori, ecc. in una borsa portatile che può essere trasportata facilmente e utilizzata in vari luoghi, come casa, ufficio o altri spazi quotidiani. FS fornisce due tipi di kit di strumenti di rete: kit di strumenti di installazione di rete Pro'sKit® 12-in-1 e 15-in-1. Grazie ai kit di strumenti per cavi Ethernet, gli utenti possono installare rapidamente e comodamente adattatori per computer e di rete, nonché riparare i cavi di rete e testare le reti.

Quando si sceglie un kit di strumenti per cavi Ethernet, il materiale della custodia o della borsa deve essere sufficientemente resistente e in grado di evitare che gli strumenti cadano durante il viaggio, devono essere contenuti diversi strumenti multifunzionali e un'indicazione di alta qualità come le certificazioni ISO.

Conclusioni

Gli strumenti per il cablaggio in rame vengono solitamente applicati ai data center o all'installazione di cablaggi di rete di telecomunicazioni in computer, telefoni e dispositivi audio. I kit di strumenti di rete, gli strumenti di perforazione e le spelacavi possono accelerare notevolmente l'efficienza operativa e ridurre i problemi. È quindi importante che i tecnici li utilizzino nelle applicazioni quotidiane.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza